Informações úteis ·
03.04.2025

O que é o Asset Administration Shell? O Asset Administration Shell (AAS) é uma imagem digital de um ativo físico e é uma parte integrante dos padrões da Indústria 4.0.

Instalação industrial iluminada à noite com símbolos de interligação

Versão resumida

O AAS é um componente central da Indústria 4.0. Ele atua como uma interface que permite a comunicação entre objetos físicos em um ambiente de produção digitalizado. Ele facilita a interoperabilidade, promove a automação e permite a utilização e análise abrangentes dos dados. Neste artigo, você fica sabendo mais sobre as vantagens e aplicações.

Digitalização com o ASS

O AAS permite digitalizar informações e funções

Interface e mediador

O Asset Administration Shell (AAS) também é conhecido como Gerenciamento Shell. Ele atua como uma interface uniforme e, ao mesmo tempo, como um mediador que permite a comunicação entre objetos físicos em um ambiente de produção digitalizado.

Todas as informações e funções de um ativo podem ser digitalizadas e disponibilizadas de forma estruturada por meio do AAS. Isso facilita a interoperabilidade entre diferentes sistemas. Isso não apenas promove a automação, mas também permite a utilização e análise mais abrangentes dos dados. Nesse contexto, um ativo é considerado qualquer componente físico ou digital usado em um sistema da Indústria 4.0. Pode ser, p. ex., uma máquina, uma ferramenta, um software ou um documento.

Isso aumenta a eficiência e a flexibilidade na produção industrial. O AAS também oferece uma opção padronizada para a integração de novas tecnologias e facilita a implementação de soluções inovadoras para a otimização de processos e garantia de qualidade.

Ilustração 3D para a produção industrial com gêmeo digital

O AAS e o gêmeo digital estão intimamente ligados

O AAS e o gêmeo digital

O Asset Administration Shell (AAS) e o gêmeo digital estão intimamente ligados, pois ambos os conceitos desempenham um papel central na transformação digital da indústria. Enquanto o AAS serve principalmente como uma plataforma padronizada para gerenciar e comunicar informações sobre ativos, o gêmeo digital vai um passo além, criando um modelo virtual abrangente de um objeto físico.

O AAS fornece o banco de dados estruturado e as interfaces necessárias para alimentar o gêmeo digital com informações relevantes. Isso garante que o gêmeo digital sempre corresponda a dados atuais e confiáveis. Juntas, as duas tecnologias permitem que as empresas tornem os processos de produção mais eficientes, minimizem os tempos de inatividade e melhorem continuamente a qualidade dos produtos finais.

Áreas típicas de aplicação do AAS

  • Ambientes de produção para garantir a comunicação e a interoperabilidade entre máquinas de diferentes fabricantes
  • Gerenciamento de qualidade, pois permite o registro e a disponibilização contínuos de dados de processo e produção, melhorando a rastreabilidade dos produtos
  • Manutenção preventiva (Predictive Maintenance) e conservação, fornecendo dados em tempo real sobre o estado das máquinas, ajudando a minimizar o tempo de inatividade e a aumentar a longevidade das instalações
  • Monitoramento e otimização de energia, disponibilizando informações precisas sobre o consumo de energia de máquinas e processos individuais
Tela com plano de produção dentro do Asset Administration Shell

O AAS oferece inúmeras vantagens na indústria moderna

Vantagens do Asset Administration Shell

A AAS oferece muitas vantagens na indústria moderna. Ele permite uma maior interoperabilidade por meio de uma interface uniforme, facilita a integração e a operação de máquinas de diferentes fabricantes e apoia a otimização dos processos de produção por meio de estruturas de dados padronizadas.

Isso resulta em uma maior eficiência e flexibilidade. O AAS facilita a implementação de novas tecnologias, como gêmeos digitais, e melhora a segurança de dados por meio de protocolos padronizados. Isso torna o AAS um elemento decisivo para empresas orientadas para o futuro que buscam uma digitalização e interligação mais abrangentes de seus processos de produção.

Padrões e normas

O Asset Administration Shell (AAS) está associado a muitos padrões e normas que regulam sua implementação na Indústria 4.0. Um padrão central é a norma IEC 63278-1, que define os requisitos para a criação e o uso de shells de gerenciamento e garante sua interoperabilidade.

A infraestrutura Indústria 4.0 RAM garante a compatibilidade entre sistemas de gêmeos digitais. Esses padrões promovem a cooperação técnica e a integração de protocolos de segurança. Com a padronização pela plataforma Indústria 4.0, são disponibilizadas as melhores práticas e arquiteturas de referência para a implementação bem-sucedida de aplicações AAS.

Conclusão

O Asset Administration Shell (AAS) é uma parte indispensável da Indústria 4.0. Ele permite às empresas uma digitalização abrangente e eficiente de seus processos de produção. Graças a uma interface padronizada, o AAS promove a interoperabilidade entre máquinas e sistemas, o que aumenta a eficiência e a flexibilidade.

Além disso, o AAS apoia a integração de tecnologias inovadoras, como gêmeos digitais, e garante a segurança de dados no gerenciamento de dados de produção sensíveis, através do cumprimento de normas e padrões internacionais.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos