Услуги в области безопасности машин и установок

Услуги в области безопасности машин и установок

Ваше решение в области обеспечения безопасности

Компетентная поддержка на всех этапах жизненного цикла системы безопасности Вашего оборудования.

Вернуться к Сервис и поддержка

Категории

  • Производитель машин
    Производитель машин

    Производитель машин обязан выполнять требования Директивы по машинам, в том числе касающиеся безопасности и надежности контроллеров. Мы оказываем вам поддержку в решении этого вопроса

  • Системные интеграторы
    Системные интеграторы

    Если вы являетесь системным интегратором, то ваша задача заключается в определении спецификации функций безопасности и соответствующих шагов.

  • Пользователь машины
    Пользователь машины

    Эксплуатация машин обязывает пользователя выполнять требования положения по безопасности производства.

  • Технологическое оборудование
    Технологическое оборудование

    Мы оказываем индивидуальные услуги в области безопасности при эксплуатации технологического оборудования

  • Техническая поддержка
    Техническая поддержка

    Мы оказываем поддержку при решении вопросов относительно аппаратного и программного обеспечения систем безопасности Phoenix Contact.

Phoenix Contact гарантирует Вам комплексную поддержку в области безопасности оборудования. В зависимости от того, идет ли речь об эксплуатации, производстве, продаже, импорте машин или деталей или же об интеграции технических систем в машины, мы предлагаем Вам индивидуальный подход.

Преимущества для вас

  • Экономьте время и передавайте задачи по обеспечению безопасности Phoenix Contact.
  • Высшая степень правовой безопасности благодаря знаниям и опыту сертифицированных TÜV экспертов по безопасности.
  • Оптимальное решение для обеспечения безопасности благодаря технологическим и производственным ноу-хау.
  • Усовершенствованное управление технологическими процессами благодаря последовательному учету всех требований.
  • Целенаправленное управление проектом с оптимально согласованными друг с другом технологическими операциями.
  • Подтверждение соответствия нормативным документам благодаря наличию полного пакета документации.

Услуги эксперта с первой минуты

Наши инновационные решения созданы для Вашей безопасности. Проектируйте, изготавливайте, эксплуатируйте и модернизируйте оборудование в соответствии с законодательными требованиями — при поддержке экспертов по безопасности компании Phoenix Contact. Профессиональные знания наших сотрудников, имеющих сертификаты TÜV, гарантируют соблюдение правовых требований в отношении безопасности установок. Мы оказываем поддержку независимо от производителя Вашего оборудования.

Наши услуги ориентированы на жизненный цикл систем безопасности установок в соответствии с EN ISO 13849, EN 62061 и EN 61511 для перерабатывающей промышленности. А это означает: мы оказываем комплексную поддержку при реализации требований безопасности на основе стандартов.

Таким образом это позволит Вам обеспечить безопасность оборудования и технологий, исключив все возможные опасные и системные ошибки, и работать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Поддержка в ходе жизненного цикла системы безопасности

Жизненный цикл системы безопасности машин  

Жизненный цикл системы безопасности машин

Пользователь машины
Мы оказываем вам поддержку при постановке задач, направленных на реализацию положений по безопасности производства, действующих в Германии, оценку рисков и безопасное снабжение рабочими средами. Если пользователь машины вносит какие-либо изменения в машину, то в определенных случаях он начинает выполнять функции производителя машины.

Производитель машины
Мы оказываем вам поддержку по выполнению требований Директив по машинам, ЭМС и низковольтному оборудованию, действующих в Европе, а также сертификата соответствия ЕС. Формирование процесса происходит на основе жизненного цикла систем безопасности машин от фазы 0 до фазы 7.

Системные интеграторы
Мы оказываем вам поддержку при реализации требований согласно EN ISO 13849, EN 62061, европейским Директивам по ЭМС и низковольтному оборудованию, а также при использовании функций ПО SISTEMA. Формирование процесса происходит на основе жизненного цикла систем безопасности машин от фазы 2 до фазы 7.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany