К архивным публикациям СМИ

Новые октальные реле для энергетических систем

18.05.2016

Октальные реле  

Вставные октальные реле для напряжения до 220 В пост. тока

Ассортимент промышленных систем реле Phoenix Contact дополнен новыми октальными реле с напряжением обмотки 220 В пост. тока.

Вставные отдельные реле совместимы с релейными цоколями серий RIFLINE complete и PR. Они предназначены для приложений в энергетическом секторе. Реле имеют определенный диапазон выходных напряжений от 0,6 до 0,8 x UN (UN = 220 В пост. тока) и прочную конструкцию. В качестве контактного материала используется серебряно-никелевый сплав, который наряду с устойчивостью к выгоранию имеет низкую склонность к свариванию. Благодаря встроенному СИД индикатору состояния и механическому индикатору коммутационного положения можно в любое время регистрировать коммутационные состояния. Кроме того, возможность ручного обслуживания позволяет производить проверку оборудования методом прозвонки перед первым вводом в эксплуатацию для выявления ошибок электромонтажа. В зависимости от требований в ассортименте электромеханические октальные реле различных исполнений с двумя или тремя переключающими контактами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.