К архивным публикациям СМИ

Новое поколение источников питания

17.04.2015

Новое поколение источников питания

Обновленная серия TRIO POWER сочетает в себе больше функций и улучшенные характеристики

Вибростойкость до 4g, устойчивость к импульсам до 6 кВ, а также наработка на отказ более 1 миллиона часов отличают источники питания TRIO POWER второго поколения.


Кроме улучшенных характеристик в изделия добавлены новые функции, например, сигнальный контакт DC OK и возможность подсоединения к сетям оперативного тока 220 BDC.


Динамический запас мощности 150% от номинального тока в течение 5 секунд позволяет без проблем запускать тяжелые емкостные и индуктивные нагрузки.  Подключение проводников к клеммам Push-in может производиться без инструмента, что существенно экономит время монтажа.


Модельный ряд представлен 7 моделями с выходным напряжением 24 BDC и номинальным током 3, 5, 10 и 20 А.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.