К архивным публикациям СМИ

Барьеры искрозащиты Phoenix Contact успешно прошли испытания для применения в химической промышленности.

27.06.2013

Барьеры искрозащиты серии MACX Analog Ex

Барьеры искрозащиты серии MACX Analog Ex успешно прошли испытания в соответствии со стандартом NAMUR NE 95. Это означает, что устройства отвечают требованиям немецкой ассоциации Industrial Practices Interest Group (IGR), в которую входят компании химической и фармацевтической промышленности.

Барьеры искрозащиты серии MACX Analog Ex успешно прошли испытания в соответствии со стандартом NAMUR NE 95. Это означает, что устройства отвечают требованиям немецкой ассоциации Industrial Practices Interest Group (IGR), в которую входят компании химической и фармацевтической промышленности. Барьеры искрозащиты в одно- и двухканальном исполнении предназначены для обеспечения искробезопасности электрических цепей во взрывоопасных зонах. Эти устройства обеспечивают максимальную взрывобезопасность и высокую надёжность работы системы в целом, при этом предъявляют минимальные требования к необходимому для установки пространству. Тонкие, шириной всего 12,5 мм, модули имеют большое количество особенностей и преимуществ, сертифицированы согласно требованиям ATEX и IECEx и полностью соответствуют требованиям SIL.
Требования на соответствие стандарту NAMUR NE 95 включают в себя как тестирование технических характеристик и проверку функций обеспечения взрывозащиты, так и оценку удобства монтажа, обслуживания и ремонта, а также проверку документации на изделия. Протоколы испытаний удостоверяют, что устройства обеспечивают превосходные технические характеристики с точки зрения точности, в том числе в широком температурном диапазоне, подтверждают соответствие требованиям по электромагнитной совместимости в соответствии с NAMUR NE 21. Они полностью совместимы с Ex-i полевыми устройствами, имеют простую и ясную для понимания документацию и эффективно используют пространство благодаря своим компактным размерам.

Ассоциация Industrial Practices Interest Group (IGR) является платформой, объединяющей специальные знания в химической и фармацевтической промышленностях. Ассоциация IGR в настоящее время включает в себя 31 компанию, такие как: BASF, Bayer, Siemens, TUV и т.д., и представляет интересы её членов. Как платформа знаний, она способствует обмену информацией и опытом в отношении всего жизненного цикла установок и систем. IGR предлагаются такие услуги как контроль соответствия требованиям и обеспечение стандартов качества.
Дополнительную информацию по результатам тестирования Вы можете получить, обратившись в службу технической поддержки компании «Феникс Контакт РУС».
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.