Описание | Язык |
---|---|
Сотовая связь в тоннеле Заказчик: ОАО «РЖД» Исполнитель: ООО «ИНФОРМСВЯЗЬ» Задача: Обеспечить постоянной и качественной беспроводной связью DECT сотрудников в ж/д тоннеле протяжённостью 6,7 км. |
русский |
Скачать референс ООО «ПромТехХолдинг» г. Новомосковск ВРП г. Невинномысск (Вагоно-ремонтное предприятие)осуществляет деятельность по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного грузового состава. На данном предприятии сдан в эксплуатацию тяговый конвейер для подачи вагонов в депо на места ремонта, для осуществления безопасной работы необходимо осуществлять постоянный контроль положения двух кареток. Важным критерием при проектировании являются монтажные работы, связанные с прокладкой кабеля к управляющим контроллерам. |
Русский |
Скачать референс Хабаровское ОКБ "Путевые машины" занимается проектированием, монтажом, наладкой, сервисным обслуживанием, ремонтом поточных линий и машин по сборке, разборке и ремонту звеньев путевой решетки железнодорожного пути, поточных линий и машин по механизации работ шпалопропиточных заводов, комплексов по сборке, разборке и ремонту стрелочных переводов, технических средств механизации работ на производственных базах путевых машинных станций, созданием передовых технологий и усовершенствованием передовых технологических процессов в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта. |
Русский |
Скачать референс Системы обеспечения транспортной безопасности на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике и Кировской области Заказчик: Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Системный интегратор: ООО «Параллакс» |
Русский |
Скачать референс Адресно-аналоговая система обнаружения и управления тушением пожара дизель-поезда с силовым модулем. OOO «Конструкторское бюро «Метроспецтехника» |
Русский |
Скачать референс Модернизация железнодорожной инфраструктуры станции Заводская ЕВРАЗ НТМК. Научно-производственный центр «Промэлектроника». |
Русский |
Описание | Язык |
---|---|
Скачать референс Локомотив «Гранит» Заказчик: ООО «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма, Свердловская область. Проект – электровоз нового поколения 2ЭС10 «ГРАНИТ». Старт сборки первого российско-немецкого электровоза нового поколения с асинхронным тяговым приводом серии 2ЭС10 начался 28 июля 2010 года в рамках официального открытия предприятия «Уральские локомотивы». Новый электровоз, получивший название «ГРАНИТ», не имеет аналогов в России. В шкафах высоковольтной аппаратуры локомотива «Гранит» в качестве комплектующих пассивного распределения используются продукция компании Phoenix Contact. |
Русский |
Скачать референс Информационная система управления, мониторинга и защиты персональных данных МУ «Станции скорой медицинской помощи», г. Екатеринбург Заказчик: Администрация г. Екатеринбурга, МУ «ССМП им В.Ф. Капиноса» Системный интегратор: ГК «Астра Системные Технологии», г. Челябинск Новая навигационная система оповещения медиков позволяет сократить время передачи вызова бригаде. С помощью новой навигационной системы вся информация о больном будет выводиться на экран монитора терминала и бригада скорой помощи до приезда к пациенту будет знать его историю болезни. |
Русский |
Скачать референс Промышленные разъемы для системы управления городского электротранспорта Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург Системный интегратор: ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» (АСК), г. Екатеринбург Применение разъёмов HEAVYCON позволило отказаться от дополнительных защитных кожухов, так как сами разъёмы обеспечивают требуемую герметичность вводов (IP65). Пружинная фиксация провода в разъемах с количеством полюсов 10 и более позволяет снизить трудовые затраты при монтаже разъемов и обеспечить надежный виброустойчивый контакт, что очень важно для транспортного применения. |
Русский |
Скачать референс Решения Phoenix Contact для железнодорожной отрасли ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) Заказчик: ОАО «РЖД» Системный интегратор: ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» г. Москва ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» было образовано в 1996 году как совместное предприятие Bombardier Transportation и ОАО «РЖД». Компания разработала современную систему СЦБ с учетом требований российских железных дорог, предложив оригинальную, компактную систему микропроцессорной централизации EBILock 950. На данный момент EBILock 950 работает на 69 железнодорожных станциях... |
Русский |
Скачать референс Решения Phoenix Contact для железнодорожной отрасли НПП «Югпромавтоматизация» Заказчик: НПП «Югпромавтоматизация» Системный интегратор: Югпромавтоматизация Использование источников питания, включая бесперебойные, кабельные интерфейсы и конвертеры, устройства защиты от перенапряжений – как по сетям питания, так и по кабельным сетям. В условиях полевого размещения систем автоматики вблизи с высоковольтными линиями питания особенно важно защитить электронные модули от импульсных скачков напряжения… |
Русский |
Скачать референс Восточный Порт Заказчик: ОАО "Восточный порт" Системный интегратор: ЗАО "АСК" Восточный порт - один из крупнейших портов Дальнего Востока России. При модернизации системы управления углеперегрузочными механизмами порта "Восточный" специалистами АСК были применены клеммы быстрого монтажа QTC и интерфейсные реле типа PLC-RSP 230 UC121 производства Phoenix Contact... |
Русский |
Скачать референс Порт Камбарка Заказчик: ОАО «Порт Камбарка» Системный интегратор: ЗАО «ЭЛСИС», г. Новокузнецк Простота программирования контроллера от Phoenix Contact, возможность написания собственных блоков и хорошая техническая поддержка позволила быстро внедрить систему управления на объекте... |
Русский |
Скачать референс Автоматизация поточной линии рельсосварочного поезда Заказчик: ОАО «РЖД» Системный интегратор: ООО «Континент-Тау», г. Хабаровск В системе, разработанной для автоматизации процесса контроля длины и остаточной намагниченности магнитного поля изготовляемой рельсовой плети, был использован контроллер ILC 350ETH от Phoenix Contact для сбора и обработки сигналов, поступающих с датчиков намагниченности и пирометров... |
Русский |
"$pageName" в