The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fonctionnement sans faille des écluses du canal de Kiel Dans le cadre de sa modernisation, l'ensemble d'écluses de Kiel-Holtenau a été équipé d'un nouveau système de signalisation. Les feux de signalisation résistent aux conditions météorologiques difficiles et assurent une communication sûre avec le poste de supervision.

Ensemble d'écluses Kiel-Holtenau

Modernisation de l'ensemble d'écluses de Kiel-Holtenau

Profil du client


Collaborateur au bord du canal de Kiel

Canal de Kiel à Kiel-Holtenau

Le canal de Kiel réunit l'estuaire de l'Elbe avec le fjord de Kiel et épargne aux navires un détour de presque 460 kilomètres. La voie maritime de 100 kilomètres traverse le Schleswig-Holstein et représente l'une des voies artificielles de navigation maritime les plus fréquentées au monde.

Défi


Mât avec feux de signalisation

Conditions ambiantes hostiles et surveillance nécessaire

Dans le cadre de sa modernisation, l'ensemble d'écluses de Kiel-Holtenau a été équipé d'un nouveau système de signalisation. Les signaux lumineux sont installés sur des mâts et indiquent aux navires en approche par le biais de signaux verts, rouges et blancs, si l'entrée dans l'écluse est libre ou non.

Pour les fonctions de surveillance, seuls des composants répondant aux normes industrielles sont utilisés. Les feux de signalisation sont exposés à des conditions climatiques difficiles et doivent donc satisfaire à ces exigences particulières. Parmi elles, un vent fort, l'eau salée ou le rayonnement direct du soleil.

L'utilisation de la technologie de communication industrielle moderne garantit que le poste de supervision reste informé en permanence de l'état des signaux lumineux. La maintenance souhaite également une installation facile sans paramétrage d'adresses ou d'identifiants d'équipements. C'est particulièrement important lors du remplacement des signaux lumineux pour la maintenance.

Solution


Le personnel de service consulte les données de fonctionnement en toute mobilité

Installation simple et états transparents du système

Deux nouveaux mâts de l'écluse ont été équipés des feux de signalisation à LED 300, qui assistent le personnel de maintenance avec des informations d'état et de diagnostic. C'est possible grâce à l'utilisation d'une technologie de communication industrielle.

Les signaux lumineux sont raccordés avec des câbles prééquipés et des connecteurs hybrides M17 de Phoenix Contact. Le connecteur hybride permet de raccorder simultanément l'alimentation et la ligne de données avec les signaux lumineux. Toute permutation est exclue. Une installation aisée est particulièrement importante lors du remplacement des signaux lumineux pour la maintenance. C'est là que se révèlent les avantages de la plaque signalétique électronique qui peut être consultée via la connexion de communication. L'unité de commande peut ainsi détecter si le bon signal lumineux est raccordé.

La couleur, la taille et l'angle de rayonnement peuvent par exemple être transmis. En cas d'installation erronée ou de remplacement, l'unité de commande émet un message d'alarme et empêche que le signal lumineux ne puisse être activé. Les heures de fonctionnement du signal lumineux et des différentes LED sont saisies séparément et enregistrées dans le feu de manière cyclique.

Fonctionnement de l'installation avec des feux de signalisation à technologie LED

Fonctionnement de l'installation à haute efficacité énergétique grâce à la technologie LED

La technologie à LED dans le signal lumineux signifie économie d'énergie et disponibilité accrue. Cette dernière est le résultat non pas de la seule durée de vie en service plus longue, mais également de la commutation spéciale du feu.

Si une LED tombe en panne, la surveillance du courant et de la tension le détecte et envoie un message au système supérieur. Pour atteindre la même puissance lumineuse, les autres LED peuvent être réajustées par le système de régulation et de commande conformément aux spécifications.

Outre la surveillance des LED, le feu de signalisation comprend deux capteurs de lumière diffuse qui déterminent si les LED émettent de la lumière et à quelle intensité.

Pour garantir la sécurité de fonctionnement du feu de signalisation dans toutes les circonstances, la température est également déterminée. Si la température du signal lumineux augmente au-dessus d'une plage autorisée, la puissance lumineuse est réduite, voire désactivée. Cette fonction est renforcée par les messages de remarque et d'alarme. Si la température baisse à nouveau, le signal lumineux reprend son fonctionnement, après acquittement du message.

Avantages

  • Feux de signalisation résistant à l'eau de mer avec technologie LED à économie d'énergie
  • Maintenance facile grâce à l'assistance fournie par les informations sur l'état et le diagnostic
  • Installation simple grâce aux câbles et aux connecteurs pré-assemblés

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous soutiendrai dans vos projets d'amélioration de la sécurité du trafic pour les écluses, les ponts mobiles et les portes.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.

Conclusion


Remplacement de feux de signalisation pour les voies navigables

Un fonctionnement sans faille et des procédures efficaces

Les écluses, qui compensent la différence de hauteur entre la mer du Nord et la mer Baltique, jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement sans encombre du canal de Kiel. Les feux de signalisation de Phoenix Contact facilitent la maintenance des écluses puisqu'il est possible de consulter à tout moment leurs données de fonctionnement.

Le personnel de maintenance est assisté d'informations d'état et de diagnostic et reste ainsi informé en permanence de l'état des feux de signalisation. Un autre avantage du feu de signalisation réside dans la technologie à LED qui permet de réaliser une économie d'énergie et d'atteindre un niveau plus élevé de disponibilité.