Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
MyOmega Systems : concept de boîtier universel pour la passerelle IoT
Concept de boîtier universel pour la passerelle IoT
Flexible, robuste et fiable - le boîtier électronique UCS sert à MyOmega Systems GmbH de boîtier pour une passerelle et contribue ici de manière décisive à la numérisation des processus industriels.
L'entreprise allemande, MyOmega Systems GmbH, utilise l'IoT dans la logistique des vignobles. L'entreprise technologique allemande MyOmega Systems GmbH de Nuremberg utilise l'Internet des objets (IoT) dans la logistique et dans les vignobles.
Une passerelle, reposant sur un concept de boîtier universel et flexible, devait être développée pour des applications IoT.
Le boîtier électronique universel UCS de Phoenix Contact a été choisi pour la passerelle appelée « d3 ».
La grande flexibilité de la passerelle du côté fonctionnel repose sur la capacité d'adaptation de la série de boîtiers UCS.
Profil du client
Surveillance et pilotage des machines, de la production et de la logistique – voici les principales fonctions de l'« écosystème IoT » de l'entreprise MyOmega Systems GmbH. « Sur la base d'une expérience de plateforme approfondie, nous avons développé notre écosystème de l'IoT » explique Bernd Möller, directeur général de MyOmega.
Défi
Logistique 4.0 : détection du niveau par capteur de caméra « TracoBin »
Une application qui montre les atouts de la plateforme IoT MYNXG est disponible dans le cadre de la logistique des pièces, des articles généralement de faible valeur et avec des coûts d'approvisionnement élevés. Dans le cadre de la gestion des pièces, il s'agit d'optimiser les processus d'approvisionnement. Le moment le plus critique dans la chaîne logistique est toujours celui où l'on se rend compte qu'une pièce doit être commandée à nouveau.
La manipulation des composants désignés comme des pièces stockées dans des bacs est souvent problématique. Des systèmes appelés Kanban fournissent la solution avec une méthode de pilotage des processus de production qui se base sur la consommation réelle des matériaux sur le site de mise à disposition et de consommation. « Dans notre application logistique présentée ici, l'objectif de la caméra détecte les niveaux dans les bacs pour petites pièces et communique les données à la passerelle d3 » explique Bernd Möller. « Ce processus automatisé peut réduire considérablement le niveau des stocks. »
Solution
Le boîtier modulaire UCS simplifie la production de la passerelle d3
Lors du choix du boîtier, MyOmega a opté pour le système universel de boîtier UCS de Phoenix Contact. « Parce que dans un environnement industriel, notre matériel doit être conçu de manière robuste et fiable, la gamme de boîtiers UCS nous convient parfaitement » explique Bernd Möller pour justifier son choix. « De plus, nous accordons une grande importance à la modularité des pièces du boîtier. »
Le boîtier UCS est composé de deux demi-coques identiques, de parois amovibles et d'inserts de montant d'angle d'une autre couleur. Ces pièces assurent également la fixation de la carte-mère. « Avec nos nombreuses interfaces, nous sommes en mesure d'adapter facilement notre passerelle aux exigences de l'utilisateur », explique Bernd Möller. « Le système de boîtier UCS nous aide ici, car seules les parois correspondantes doivent être adaptées aux exigences, et ce pour les quatre parois. »
Les inserts de montant d'angle, disponibles dans différentes couleurs, permettent une personnalisation rapide et aux coûts optimisés. Avec les deux couleurs de base des demi-coques et des parois ainsi que les pièces individuelles du système modulaire, il est possible de réaliser des concepts de design très différents. Grâce à des accessoires différents, la passerelle d3 peut être installée selon les exigences du client sur le rail DIN dans l'armoire électrique, au mur ou sur une table.
Parce que dans un environnement industriel, notre matériel doit être conçu de manière robuste et fiable, la gamme de boîtiers UCS nous convient parfaitement.
Bernd Möller, fondateur et CEO de MyOmega Systems
Visualisation des données transmises sur la plateforme MYNXG
Le module de caméra intelligent, intégré au bac KLT, le système TracoBin, envoie ses données par la bande ISM capillaire à une fréquence de 868 MHz à la passerelle d3, où elles sont traitées, analysées et transférées comme informations pertinentes dans le cloud. Si on part du principe que 1 500 capteurs sont installés et que ces derniers transmettent une image toutes les six heures, il est vite évident que le volume de données à gérer est énorme. Si ce dernier est limité à une grandeur nettement réduite pour le traitement ultérieur et si la communication avec le cloud est réalisée par la passerelle, il sera possible de réaliser des actions pratiquement sans retard. Ces dernières peuvent alors être visualisées sur la plateforme MYNXG et affichées à l'écran
Produits
Boîtiers universels UCS
Les boîtiers universels de la série UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers IP40 protègent les circuits imprimés de format standard contre les influences externes de manière fiable. Les parois latérales amovibles permettent d'obtenir des solutions avec différentes hauteurs de montage.
Avec la plateforme MYNXG, qui s'adapte de manière optimale aux infrastructures existantes, la passerelle d3 reposant sur un boîtier de la série UCS (Universal Case System) est le bloc central pour la numérisation des processus industriels. La gamme de boîtiers UCS offre également une base solide pour les niveaux d'extension futurs de la passerelle. Bernd Möller : « La grande flexibilité de notre passerelle du côté fonctionnel est parachevée par la capacité d'adaptation de la série des boîtiers UCS. » La plateforme IoT de la société MyOmega a également su convaincre l'« Initiative Mittelstand » (entreprise allemande de conseil en technologie de l'information auprès des PME). Le prix de l'innovation informatique dans la catégorie Industrie & Logistique 2018 a été décerné à l'entreprise MyOmega Systems GmbH.