Commande de portes modulaire et évolutive grâce aux connecteurs à insertion directe SKEDD Chez ASO GmbH, les connecteurs à insertion directe SKEDD de Phoenix Contact permettent d'équiper le système de commande de raccordements supplémentaires en fonction des besoins.

Commande de portes Drico 2.0 avec connecteurs à insertion directe SKEDD de Phoenix Contact
Dennis Mettner et Norbert Pewny

Dennis Mettner, développeur de matériel, et Norbert Pewny (à droite), chef de projet, chez ASO GmbH à Lippstadt, en Allemagne

Profil du client

Basée à Lippstadt, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la société ASO GmbH développe, produit et commercialise des commandes de portes, des bandes de contact de sécurité, des tapis de contact et des tampons de contact de sécurité destinés aux installations de production et aux chambres froides ainsi qu'aux techniques logistiques et agricoles. Cette entreprise emploie env. 180 salariés en Allemagne, en Chine et aux États-Unis.

Connecteurs à insertion directe SKEDD

Les connecteurs à insertion directe SKEDD soutiennent la conception modulaire et permettent l'intégration aisée de fonctions supplémentaires telles que les barrières lumineuses

Défi

La commande de portes Drico 2.0 assure des fonctions centrales pour les portes à ouverture horizontale ou verticale. Celles-ci comprennent la commande des entraînements d'ouverture et de fermeture, l'intégration du frein de porte ou d'une fonction d'arrêt de sécurité ainsi que l'intégration de fonctions supplémentaires telles que des encodeurs ou des interrupteurs thermiques.

ASO GmbH propose des commandes de portes dans différentes classes de puissance avec des équipements électroniques adaptés aux exigences de performance spécifiques du client. Le système modulaire comprend au total neuf configurations différentes de circuits imprimés qui permettent de réaliser jusqu'à 480 variations. Actuellement, 25 variantes d'équipement sont spécifiées.

« Le spectre de puissance supérieur se compose de portes à haute fréquence commandées par le trafic, les utilisateurs ou les processus avec, par exemple, plusieurs entraînements, boucles d'induction ou feux de signalisation », explique Norbert Pewny, chef de projet. « Plus le système global est complexe, plus les fonctions de sécurité sont importantes. Il est donc impératif que la fonctionnalité de l'automate grandisse avec le système. » Lors du développement de son système modulaire, la société ASO GmbH a toujours tenu compte des besoins de ses clients. « L'idée de base est la création d'un matériel évolutif aussi transparent que possible qui offre à nos clients de nombreux avantages. » La technologie de raccordement revêt une grande importance pour l'évolutivité des fonctionnalités.

La technologie SKEDD complète idéalement notre système modulaire. Actuellement, nous vérifions également la possibilité de réaliser le raccordement de sortie AC avec des connecteurs à insertion directe de Phoenix Contact.

Dennis Mettner - ASO GmbH, Développeur de matériel
Dennis Mettner, développeur de matériel chez ASO GmbH

Dennis Mettner, développeur de matériel chez ASO GmbH

Connecteur à insertion directe avec raccordement à ressort Push-in

Les connecteurs à insertion directe avec technologie de raccordement à ressort Push-in sont enfichés à la main sans soudure dans des trous métallisés

Solution

Seuls des raccordements pour C.I. tels que des blocs de jonction ou des connecteurs permettent la transmission de signaux, données et puissance entre la commande de portes et d'autres consommateurs tels que les entraînements. La technologie de raccordement est importante pour l'évolutivité de la fonction. Des fonctions centrales et cohérentes dans toutes les classes de puissance sont mises en œuvre avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. conventionnels de Phoenix Contact.

Pour d'autres fonctions telles que le hacheur de freinage, les encodeurs ou les interrupteurs thermiques, la société ASO GmbH utilise également des connecteurs à insertion directe SKEDD à une et double rangée. Le point fort de cette technologie de raccordement innovante : les connecteurs des séries SDC 2,5 et SDDC 1,5 sont sans soudure et donc directement enfichables de manière réversible sur le circuit imprimé et verrouillés par des rivets à expansion.

Les connecteurs sont homologués selon UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 et DIN EN 61984, et permettent jusqu'à 25 cycles d'enfichage et de retrait. « Le fait que les connecteurs ne soient pas soudés est parfait. En effet, selon la conception de l'appareil, nous pouvons ajouter certains composants lors du montage final ou tout simplement ne pas les utiliser », explique Dennis Mettner, développeur de matériel chez ASO GmbH. L'avantage pour les clients d'ASO : ils reçoivent des équipements matériels adaptés à leurs besoins spécifiques et n'ont pas à payer pour des fonctions et composants dont ils n'ont pas besoin.

Les ingénieurs ont mis en œuvre des fonctions centrales et cohérentes dans toutes les classes de puissance avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. conventionnels de Phoenix Contact. Les critères décisifs ont été la grande fiabilité et la disponibilité mondiale de la technologie de raccordement. L'objectif est en effet que les clients du monde entier utilisent ce nouvel automate en grandes quantités.

Produits

Les connecteurs à insertion directe SKEDD soutiennent le concept d'automate modulaire de la société ASO GmbH.

Description

Désignation de l'article

Référence

Type de produit
Connecteurs à insertion directe SKEDD une rangée, 3 pôles double rangée, 11 pôles SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Blocs de jonction pour C.I. 4 pôles 3 pôles 8 pôles SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Embases pour circuit imprimé 2 pôles 3 pôles 4 pôles 8 pôles 9 pôles 14 pôles 2 pôles MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Connecteurs pour C.I. 2 pôles 3 pôles 4 pôles 5 pôles 2 pôles MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Connecteurs à insertion directe SKEDD

En savoir plus sur les connecteurs à insertion directe SKEDD

Grâce aux connecteurs à insertion directe innovants dotés de la technologie SKEDD, vous pouvez pour la première fois monter des connecteurs pour C.I. directement et sans outils à n'importe quelle position sur le circuit imprimé. Vous n'avez pas besoin d'embases. Les processus de brasage coûteux ne sont plus nécessaires. Les coûts diminuent.