Répartiteurs de connexions compacts dans la centrale électrique de pompage-turbinage de Schluchseewerk Avec ses cinq centrales électriques de pompage-turbinage, Schluchseewerk AG est l'un des principaux acteurs dans le domaine des centrales hydrauliques du Haut-Rhin. Lors de la modernisation des dispositifs de commutation, la gestion du système de répartition de connexions devait, entre autres, être également optimisée. Le choix s'est porté sur le système de répartition de connexions PTRV de Phoenix Contact.

Photo de l'intérieur de la centrale électrique de pompage-turbinage de Waldshut
Centrale hydraulique

Profil du client

Fondée en 1928 et dont le siège social se trouve aujourd'hui à Laufenburg, l'entreprise Schluchseewerk AG fait partie des principaux exploitants de centrales électriques de pompage-turbinage en Europe. Au total, les cinq centrales électriques de pompage-turbinage fournissent une puissance de 1 862 mégawatts. La part régénérative de ressources naturelles atteint chaque année jusqu'à 400 millions de kilowatt-heures.

Application

Les machines des cinq centrales de pompage-turbinage sont commandées depuis Kühmoos, situé sur une hauteur du massif forestier de Hotzenwald. Tous les bassins et les espaces d'accumulation du Rhin sont aussi gérés à cet endroit. C'est là que se trouve le dispositif de commutation de 220/380 kV datant de 1966/67 qui injecte le courant issu des centrales électriques de Säckingen et Wehr dans le réseau européen.

Après 20 ans d'exploitation, le taux d'erreurs du système de contrôle de Kühlmoos a augmenté. De plus, il est devenu de plus en plus difficile de remplacer les composants en panne. Pour cette raison, il était nécessaire d'installer un nouveau système de contrôle. Dietmar Kastner, responsable du secteur Électrotechnique pour ce projet. Les mesures de transformation et de construction sont planifiées et coordonnées depuis son bureau situé au siège à Laufenburg.

L'objectif de la mesure de modernisation était de remédier à la problématique liée aux pièces de rechange et de moderniser les systèmes grâce à une technologie de pointe.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Responsable du secteur Électrotechnique dans le segment Asset
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Système de répartition de connexions PTRV dans l'armoire électrique

Solution

Jusqu'à présent, le raccordement des signaux au répartiteur de connexions était extrêmement complexe avec la technique TERMI-POINT®. Il était impossible de le réaliser sans un outil spécial fonctionnant uniquement à l'air comprimé. En cas d'absence de raccord en air comprimé, il fallait se procurer un compresseur.

De plus, le design et le poids de cet outil spécial rendaient sa manipulation sur place difficile et longue. Ceci entraînait des contacts pliés et des courts-circuits entre les points de connexion.

Après que ses techniciens aient étudié plusieurs systèmes de panneaux, Schluchseewerk AG a choisi le bloc de jonction de brassage PTRV de Phoenix Contact. Son design compact lui a permis de se démarquer par rapport aux produits concurrents. Il offre en outre d'autres avantages : l'opérateur peut adapter les repérages à ses processus grâce aux inserts de couleurs ou afficher les normes pour les couleurs de conducteurs, DIN VDE 0815, CEI EN 69100, sur le système de bloc de jonction de brassage. Les blocs de jonction sont équipés d'une ouverture de contrôle de 2,3 mm permettant un contrôle par pointes de mesure standard.

Montage du système de répartition des connexions PTRV

Le design compact du système PTRV a permis de réduire l'espace nécessaire dans l'armoire électrique d'env. 35 % par rapport à la solution précédente. Si elle n'a pas économisé d'armoire électrique, Schluchseewerk AG a gagné de l'espace en réserve pour les futures extensions. Grâce à la technologie moderne de raccordement Push-in des blocs de jonction, le temps nécessaire au montage sur place a pu être clairement réduit. La structure du système exclut les problèmes comme les contacts pliés ou les court-circuits entre les contacts. La protection contre les contacts des blocs de jonction a permis d'augmenter la sécurité pour le personnel sur place. Maintenant, il est également possible de raccorder des signaux avec un potentiel pouvant atteindre 250 V – ce qui n'était pas possible auparavant pour des raisons de sécurité.

CONTACT
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Répartiteurs de connexions PTRV 8

Découvrez encore plus de répartiteurs de connexions

Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Ceci associé au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement.