Charge bidirectionnelle : réutilisation au lieu d'un usage unique Evtec a développé, à l'aide des câbles de charge CCS compacts de Phoenix Contact, une borne de recharge murale qui permet non seulement de recharger les voitures électriques, mais sert également de stockage d'énergie.

La voiture est garée dans un carport avec borne de recharge murale et installation solaire sur le toit

Présentation

  • La société suisse Evtec, spécialiste de la charge rapide en courant continu, développe et produit des solutions de charge clés en main pour l'électromobilité.
  • La startup a développé une borne de recharge murale qui permet une charge DC bidirectionnelle au travail ou à la maison.
  • Les câbles de charge CCS CHARX connect compact de Phoenix Contact utilisés par Evtec ont été spécialement conçus pour les stations de recharge DC de faible puissance.
  • La focalisation sur la plage de puissance inférieure permet des dimensions nettement plus compactes.
Dominik Mock, directeur des ventes d'Evtec, devant une station de charge

Dominik Mock est responsable des ventes chez Evtec AG

Profil du client

L'entreprise Evtec, située à Kriens en Suisse, développe et fabrique des solutions de recharge pour l'électromobilité en collaboration avec des partenaires du monde entier. Depuis 2010, l'entreprise se concentre sur les solutions à la demande pour la charge rapide en courant continu. L'expérience de l'entreprise remonte aux débuts de l'électromobilité à la fin des années 80. Pour mettre en place sa technologie de charge efficace et évolutive, Evtec fait appel aux produits de la maison Phoenix Contact.

Lors de la visite de la production à Kriens, Dominik Mock explique : « Derrière chacun de nos développements se cache une commande concrète. Nous pouvons répondre de manière très individuelle aux souhaits des clients, par exemple en tenant compte des systèmes de caméras pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation, mais aussi en réalisant l'infrastructure entre les bornes de recharge et le système de gestion, en utilisant des systèmes de facturation et bien sûr en intégrant des distributeurs de café. Pour nous, le thème de la recharge est un vaste terrain de jeu. Et la charge bidirectionnelle est l'un des thèmes les plus passionnants qui y figurent. »

Principe de la charge bidirectionnelle pour une utilisation à domicile

Le principe bidirectionnel pour l'utilisation à domicile : des accumulateurs dans la voiture stockent les fluctuations de rendement lorsque le soleil brille - et les réinjectent dans le réseau lorsqu'il fait nuit.

Application

Le principe de la bidirectionnalité permet aux accumulateurs de la voiture de stocker les fluctuations de rendement des énergies renouvelables. « La charge bidirectionnelle ne pose plus de problème technique. Mais les conditions générales, comme les normes et les standards, ne sont souvent pas encore clarifiées », explique Dominik Mock.

Evtec AG a développé une borne de recharge murale appelée sospeso&charge qui permet une charge bidirectionnelle pour une utilisation à domicile. Son nom s'inspire du Caffè sospeso, une particularité culturelle de l'agglomération napolitaine, consistant à payer un café supplémentaire en plus du sien. Le barista le note et le sert plus tard, sur demande, à une personne dans le besoin. Cette solidarité sociale vécue et cette tradition de prendre et de donner s'appliquent également à la charge bidirectionnelle.

« Phoenix Contact a développé exactement la bonne technique pour rendre la charge DC attractive dans ce domaine. Des câbles fins et donc légers, extrêmement résistants et durables et qui, dans cette plage de charge, ne nécessitent pas de refroidissement complexe et donc coûteux », explique Dominik Mock.

Une voiture électrique avec prise CCS est rechargée avec le connecteur de charge CCS CHARX connect compact

Le connecteur de charge CCS léger CHARX connect compact convainc par son design compact et son excellente ergonomie.

Solution

On distingue deux formes de charge bidirectionnelle : Vehicle-to-Home (du véhicule vers le domicile) et Vehicle-to-Grid (du véhicule vers le réseau électrique). Vehicle-to-Home (V2H) désigne l'utilisation principale chez l'utilisateur final à son domicile.

Les connecteurs de charge CHARX connect compact de Phoenix Contact utilisés par Evtec ont été spécialement développés pour les bornes de recharge murales. La focalisation sur la plage de puissance inférieure permet des dimensions nettement plus compactes. Les contacts plaqués argent, le concept d'étanchéité interne et les capteurs de température ultraprécis sont des caractéristiques de sécurité qui rendent l'utilisation des courants élevés sûre et simple, aussi bien pour la norme européenne CCS de type 2 que pour la norme américaine CCS de type 1. Une fois la borne de recharge murale sospeso&charge connectée au réseau domestique, la voiture peut non seulement être rechargée, mais aussi servir de stockage d'énergie.

Le Vehicle-to-Grid (V2G) permet d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Des millions de voitures électriques servent alors de stockage tampon et peuvent ainsi devenir un élément important de la transition énergétique.

Conclusion

Avec sa borne de recharge murale sospeso&charge, la startup permet la charge DC bidirectionnelle au travail ou à la maison. Avec les câbles de charge CCS CHARX connect compact, Phoenix Contact dispose dans sa gamme de produits adéquats pour rendre la charge bidirectionnelle attractive également pour l'utilisation à domicile.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300