Интеллектуальная технология управления компенсирует рассеиваемую мощность Чтобы избежать необходимости покупать реактивную мощность у операторов сети, компания Phoenix Contact разработала специальную функцию управления, которая используется в фотогальваническом парке в Германии.

10-мегаваттный ФГ-парк компании ASG Engineering GmbH

Профиль клиента


Кристофер Верлиц, ASG Engineering GmbH

Кристофер Верлиц, ASG Engineering GmbH

Компания ASG Engineering GmbH из Саксонии-Анхальт, Германия, была основана в 2007 году и специализируется на консалтинге, планировании, внедрении и оперативном управлении фотогальваническими установками.

В спектр их услуг также входит интеграция установок и систем хранения в существующую инфраструктуру с оптимальным использованием собственного энергопотребления. Компания также занимается решениями по ограничению пиковой нагрузки и хранению данных для систем микрогрид.

Требование


Точка подключения к сети в промышленном парке Дессора

Точка подключения к сети в промышленном парке Дессора

Этот проект представляет собой фотогальванический парк мощностью 10 мегаватт в промышленном парке Дессора в Ораниенбаум-Вёрлице в восточной части Саксонии-Анхальт, Германия.

Энергия, вырабатываемая фотогальваническим парком, сначала передается в точку подключения к сети по трехкилометровому подземному кабелю, а затем поступает в сеть. Из-за большой длины кабеля особенно в ночное время возникает емкостная рассеиваемая мощность. Трансформаторные станции в парке также генерируют потери. Как правило, это рассеиваемая мощность. Чтобы компенсировать такую рассеиваемую мощность, оператору парка обычно приходится покупать реактивную мощность у оператора энергосистемы за определенную плату. Финансовые затраты на такую дополнительную покупку в течение года составили бы сумму в середине пятизначных чисел.

Решение


Обзор решения для шкафа управления с контроллером подачи питания от Phoenix Contact

Решение для менеджмента электропитания

Решение

В точке подключения к сети установлен контроллер подачи электроэнергии на базе технологии PLCnext Technology от Phoenix Contact. Устройство, сертифицированное в соответствии с немецким руководством по применению VDE-AR-N 4110/4120, гарантирует, что децентрализованные системы генерирования электроэнергии, подключенные к сетям среднего и высокого напряжения, подают питание в сеть в соответствии с ее требованиями.

Поскольку аппаратное и программное обеспечение контроллера подачи может быть в любое время адаптировано индивидуально и в соответствии с проектом, устройство может быть расширено для включения функции регулирования Q@Night. За этим понятием скрывается регулирование реактивной мощности в ночное время. Функция контроллера Q@Night, запрограммированная компанией ASG Engineering и реализованная на контроллере системы генерирования электроэнергии, гарантирует, что инверторы фотоэлектрического парка не отключаются, как обычно, в ночное время. Скорее, они продолжают обеспечивать реактивную мощность для достижения cos Phi ровно 1 в точке подключения к сети. Таким образом, индуктивные и емкостные свойства собственных элементов парка (т.е. линий и трансформаторов) уравновешиваются.

Точка подключения к сети в ФГ-парке

Благодаря этой функции контроллера оператор парка экономит более 20 000 евро в год

Технические характеристики установленных на месте инверторов поступают от устройства сопряжения с шиной

Управляющие сигналы в систему регулирования Q@Night передаются по оптоволоконному кабелю на устройство сопряжения с шиной Axioline F BK ETH, который установлен на одной из четырех трансформаторных подстанций в ФГ-парке в трех километрах. Модули RS Uni прикрепляются к устройству сопряжения с шиной, позволяя работать периферийным устройствам с последовательными интерфейсами на шинной системе. От устройства сопряжения с шиной инверторы, соединенные в звездообразную конфигурацию в 16 линий, получают спецификации через обмен данными RS 485, необходимые как для регулирования электропитания, так и для регулирования реактивной мощности в ночное время.

Интерактивная карта изображений: Топология Q@Night
Регулятор питания
Наше решение, состоящее из аппаратного и программного обеспечения, обеспечивает низкие инженерные затраты при регулировании электропитания.
Узнать больше
Регулятор питания

Контакты

Групповая фотография экспертов по солнечной энергии
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Мы будем рады поддержать Вас на пути к сбалансированному энергоснабжению.

Заключение


Крупный план солнечной батареи на фоне неба

Заключение

Функция регулятора Q@Night, реализованная на контроллере ввода, позволяет избежать дорогостоящей дополнительной покупки реактивной мощности. Открытая платформа управления обеспечивает быстрое и надежное проектирование, а также настройку с учетом специфики проекта.

Разговора в ФГ-парке между клиентом и торговым представителем Phoenix Contact

Сотрудничество между ASG Engineering GmbH и Phoenix Contact

Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.