Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
MyOmega Systems: универсальная концепция корпуса для шлюзов интернета вещей
Концепция универсальных корпусов для шлюзов IoT
Гибкий, прочный и надежный корпус для электроники UCS служит MyOmega Systems GmbH в качестве корпуса для шлюза и вносит решающий вклад в цифровизацию промышленных процессов.
Технологическая компания из Нюрнберга MyOmega Systems GmbH внедряет интернет вещей (IoT) в логистике и на виноградниках.
Для приложений интернета вещей должен был быть разработан шлюз, основанный на универсальной и гибкой концепции корпусов.
В качестве корпуса для шлюза с названием d3 выбрали универсальный корпус для электроники UCS от Phoenix Contact.
Высокая гибкость шлюза в отношении функциональности основывается на возможности адаптации корпусов серии UCS.
Профиль клиента
Управление и мониторинг машин, производства и логистики – это основная задача экосистемы IoT в рамках стратегии интернета вещей компании MyOmega Systems GmbH. «В основе разработанной нами экосистемы IoT MYNXG лежит солидный опыт в области разработки платформ», – рассказывает Бернд Мёллер (Bernd Möller), генеральный директор MyOmega.
Требование
Логистика 4.0: фиксирование уровня наполнения при помощи датчика камеры TracoBin
Приложение, которое демонстрирует сильные стороны IoT-платформы MYNXG, находит применение в логистике C-деталей, изделий с преимущественно низкой ценностью и высокой закупочной стоимостью. Главная задача в системах менеджмента C-деталей заключается в оптимизации процессов закупок. При этом критическим аспектом в логистической цепочке всегда является информация о необходимости заказа новой детали.
Часто обращение с компонентами, помещенными на хранение в евроконтейнеры и обозначенными как C-детали, связано с определенными трудностями. Решить эти проблемы помогает система канбан, в основе которой лежит метод организации производства, ориентированного на фактический расход материалов на участке подготовки и применения. «В показанном здесь логистическом примере датчик камеры фиксирует уровни наполнения евроконтейнеров и передает соответствующую информацию на шлюз d3», – говорит Мёллер. «Этот автоматический процесс позволяет значительно сократить наличие товаров на складе».
Решение
Модульный корпус UCS упрощает производство шлюзов d3
Компания MyOmega сделала выбор в пользу корпусов Universal Case System UCS Phoenix Contact. «Так как наше оснащение должно иметь прочное и надежное исполнение для использования в промышленной среде, то нам полностью подходят корпуса серии UCS», – объясняет свой выбор Мёллер. «Кроме того, для нас очень важен модульный принцип деталей корпуса».
Корпус UCS состоит из двух идентичных полусфер, съемных боковых стенок, а также цветных угловых вставок. Эти вставки также используются для крепления материнской платы. «С его многочисленными интерфейсами мы можем легко адаптировать наш шлюз к требованиям пользователей», – поясняет Мёллер. «Здесь срабатывает универсальный принцип корпусов UCS, при этом адаптировать к требованиям нужно только соответствующие боковые стенки, и так для всех четырех стенок».
Боковые вставки поставляются в разном цветовом исполнении, что позволяет быстро и экономично создать индивидуальный дизайн. Совершенно различные индивидуальные концепции дизайна можно реализовать за счет комбинирования основных цветов полусфер и боковых стенок с индивидуальным набором деталей, предлагаемых в рамках модульной системы. Используя различные принадлежности, шлюз d3 можно устанавливать в зависимости от требований на монтажной рейке в шкафу управления, на стене или на столе.
Так как наше оснащение должно иметь прочное и надежное исполнение для использования в промышленной среде, то нам полностью подходят корпуса серии UCS.
Бернд Мёллер, основатель и генеральный директор MyOmega Systems GmbH
Визуализация полученных данных на платформе MYNXG
Интегрированный в евроконтейнер интеллектуальный модуль камеры, система TracoBin, пересылает собранные данные в шлюз d3 в узком ISM-диапазоне на частоте 868 МГц, где они обрабатываются и анализируются, а также передаются в облако в статусе важной информации. При использовании до 1500 датчиков, которые передают изображение каждые шесть часов, становится очевидно, насколько огромный поток данных необходимо здесь обработать. Если этот поток значительно ограничить меньшим размером для дальнейшей обработки и передать в облако посредством шлюза, можно реализовать практически немедленные действия. Затем эти действия можно визуализировать, используя платформу MYNXG, и вывести на монитор
Изделия
Универсальные корпуса UCS
Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения индивидуальной высоты.
Шлюз d3, построенный на базе корпуса серии Universal Case System (UCS), в комбинации с платформой MYNXG, оптимально адаптирующейся к имеющейся инфраструктуре, представляет центральный элемент в системе дигитализации промышленных процессов. Корпуса серии UCS предлагают мощный фундамент также для будущих версий шлюза. По словам Мёллера: «Высокая гибкость наших шлюзов в плане функциональных возможностей сочетается с адаптивностью корпусов серии UCS». IoT-платформа компании MyOmega смогла убедить даже представителей малого и среднего бизнеса. Премия в области ИТ-инноваций в категории «Промышленность и логистика» присуждена компании MyOmega Systems GmbH в 2018 году.