Полезная информация
21.11.2024

Что такое Power to Gas? Технология Power to Gas (PtG/P2G) способствует энергетическому переходу, обеспечивая стабильность сети и повышая эффективность использования возобновляемых источников энергии.

Водородная установка Power to Gas на фоне ветряных колес и солнечных батарей

Краткое резюме

Power to Gas преобразует энергию от возобновляемых источников энергии путем электролиза в водород, который используется напрямую или преобразуется в метан с CO₂. Эта технология позволяет аккумулировать возобновляемую энергию, подавать ее в газовую сеть, стабилизировать электросети и способствовать объединению секторов за счет универсального использования газа в различных отраслях.

Схематическое изображение электролиза

Как работает Power to Gas?

Процесс основан на электролизе - электротехническом процессе, в котором электрический ток используется для расщепления воды на молекулы. При этом выделяется чистый водород, который является универсальным источником энергии. В случае с PtG на следующем этапе он превращается в метан, объединяясь, например, с CO₂, уловленным с помощью системы улавливания углерода.

Этот процесс называется метанизацией. Полученный синтетический газ можно подавать в существующую газовую сеть или использовать в различных промышленных целях.

Возможные применения Power to Gas

Одно из основных применений - хранение энергии. Вместо того чтобы хранить энергию в батареях, Power to Gas позволяет накапливать электрическую энергию в виде водорода или метана. Синтетический метан можно использовать для отопления и производства электроэнергии. В то же время газ является альтернативой ископаемому топливу в промышленности, поскольку его можно использовать в тех же инфраструктурах.

Полученный водород также может использоваться в различных отраслях промышленности, от производства стали до химических процессов. Он также используется в мобильном транспорте, например, для заправки топливных элементов, которые могут работать без выбросов.

Персонал по обслуживанию ветросиловой установки

Power to Gas влияет на энергетический переход

Power to Gas облегчает интеграцию возобновляемых источников энергии в существующую энергетическую систему и обеспечивает их круглогодичную доступность. В то же время становится возможной бесшовная связь между электрической, газообразной и мобильной формами энергии. Это способствует стабильности электросетей и снижению ограничения нагрузки на солнечные и ветропарки.

Кроме того, технология способствует переходу к экономике без выбросов, так как производимые газы могут заменить ископаемое топливо. PtG создает связи между различными секторами энергоснабжения и стимулирует технологические инновации, повышающие эффективность выработки электроэнергии и ее использования.

Преимущества Power to Gas

Вместо того чтобы тратить неиспользованную энергию, PtG преобразует ее в полезное газообразное топливо, которое может быть использовано в случае необходимости. Метанизация связывает CO₂ и преобразует его в метан, что помогает сократить выбросы парниковых газов. Полученные водород и метан могут быть использованы в различных сферах, например, в промышленности, на транспорте и для теплоснабжения. Таким образом, технология способствует объединению секторов. Кроме того, существующая газовая сеть может быть использована для хранения и транспортировки газа. Можно избежать дорогостоящих инвестиций в новую инфраструктуру.

Заключение

PtG/P2G способствует сбалансированному и перспективному энергоснабжению. Технология способствует переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов, заменяя ископаемое топливо климатически нейтральными альтернативами и тем самым значительно сокращая выбросы парниковых газов. В свете глобальных усилий по борьбе с изменением климата и продвижению возобновляемых источников энергии Power to Gas является ключевым компонентом All Electric Society, поскольку эта технология обеспечивает сбалансированное энергоснабжение и поддерживает переход к экономике с нулевым уровнем выбросов.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

Команда экспертов All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы