Добро пожаловать в парк All Electric Society

Сбалансированный мир завтрашнего дня, технологии сегодняшнего дня.
Обзор парка All Electric Society и потока электрической энергии

Испытайте, откройте и исследуйте будущее:

Насколько надежны возобновляемые источники энергии? Откуда мы берем энергию, когда солнце не светит и ветер не дует? Почему существуют различные способы зарядки электромобиля? А как «зеленое» электричество попадает в автомобиль, в здание или на производство?

Ответы на эти и другие волнующие вопросы можно найти в нашем парке All Electric Society: вместе с нами в Бломберге испытайте вживую, как производится, хранится, распределяется энергия, как оптимизируется ее потребление – и как все эти области взаимосвязаны.

Первые впечатления от парка All Electric Society

Парк All Electric Society
Люди перед ветряной гондолой в парке All Electric Society
Женщина и мужчина перед монитором в парке All Electric Society
Мужчина и двое детей у стены взаимодействия в парке All Electric Society
Ночной снимок парка All Electric Society с ветряным деревом и солнечным трекером

Планируйте свой визит к нам

  • Часы работы павильона All Electric Society и кубов: понедельник - воскресенье с 7:00 до 21:00 часа.
  • Территория парка All Electric Society находится в свободном доступе ____ и может быть посещена в любое время.
  • Вход: Посещение бесплатное.
  • Целевая аудитория: Парк подходит для всех возрастных групп. Объяснение приложений разработано, в частности, для того, чтобы помочь детям и неспециализированным посетителям понять темы, связанные с All Electric Society.
  • Адрес: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Обзор парка All Electric Society

Интерактивная карта изображений: Положение парка All Electric Society
Хранение энергии
Наши аккумуляторные накопители хранят излишки электроэнергии, полученные от возобновляемых источников энергии. Эти излишки используются, когда не светит солнце, не дует ветер или существует высокий спрос на электроэнергию. Надежные технические средства автоматизации и соединения оптимально интегрируют аккумуляторные накопители в систему энергоснабжения.
Phoenix Contact предлагает решения для этого
Хранение энергии
Power-to-X
Преобразование электрической энергии в водород позволяет хранить ее. Этот процесс называется электролизом. Накопленная энергия используется, когда невозможно использовать возобновляемые источники энергии. Контроль и автоматизация процессов имеют решающее значение для надежной работы оборудования.
Эти решения Phoenix Contact помогут
Power-to-X
Термодинамический центр
Система распределения тепловой энергии обеспечивает тепло- и холодоснабжение всех зданий парка All Electric Society. Здесь мы покажем цикл нагрева и охлаждения и объясним, как обогревать с помощью льдоаккумулятора. Интеллектуальная автоматизация зданий обеспечивает оптимальный режим кондиционирования.
Эти решения Phoenix Contact помогут
Термодинамический центр
Вода и окружающая среда
Для устойчивого развития мира необходимо не только возобновляемое электричество. Мы должны ответственно использовать все ценные ресурсы. Поэтому в парке All Electric Society мы используем автоматизированный полив, который работает по необходимости. Здесь мы объясним, как это работает.
Phoenix Contact предлагает решения для этого
Вода и окружающая среда
Ветроэнергетика
В парке All Electric Society есть настоящая ветряная гондола. Здесь мы показываем, что приходится выдерживать ветросиловой установке во время шторма и снегопада. Для надежной выработки электроэнергии проводится мониторинг работы установок. Это позволяет своевременно реагировать на погодные явления.
Phoenix Contact предлагает решения для этого
Ветроэнергетика
Солнечная энергия
Солнечная энергия - источник сбалансированной электроэнергии в парке All Electric Society. Солнечные модули установлены на всех крышах, фасадах павильона и даже на тротуаре. Чтобы энергетический переход был успешным, солнечная энергия должна поступать в электросеть быстрым и надежным способом.
Эти решения Phoenix Contact помогут
Солнечная энергия
Подстанция
Возобновляемую электроэнергию в парке All Electric Society подает местная подстанция. Два трансформатора обеспечивают нужную частоту и напряжение. В случае отказа мы остались бы без электроэнергии. Местные подстанции контролируются с помощью цифровых технологий, что позволяет быстро обнаруживать и устранять неисправности.
Phoenix Contact предлагает следующие решения
Подстанция
Центр питания
Система распределения электропитания обеспечивает электроснабжение парка All Electric Society. Задача состоит в том, чтобы поддерживать стабильность электросети, несмотря на децентрализованный ввод питания. Здесь мы показываем, что правильный баланс между выработкой и пользованием электроэнергией имеет решающее значение.
Phoenix Contact предлагает решения для этого
Центр питания
E-Mobility
Электромобильность - важный компонент на пути к сбалансированному будущему. Здесь мы покажем, как энергия попадает в электромобиль и используется не только для езды. Высокопроизводительная технология зарядки делает электромобильность пригодной для повседневного использования.
Phoenix Contact предлагает решения для этого
E-Mobility
Павильон All Electric Society
Павильон All Electric Society - идеальное место для начала визита. Здесь мы объясняем концепцию будущего All Electric Society. Объединение секторов имеет здесь большое значение. Это позволит создать общую систему на базе мобильности, инфраструктуры, промышленности и энергетики, использующую только возобновляемые источники энергии.
Дополнительная информация о All Electric Society
Павильон All Electric Society

Парк All Electric Society создан так, чтобы посетители могли самостоятельно изучить его. Для этого предусмотрены различные источники информации.

На мониторах в стеклянных кубах и в павильоне можно увидеть следующую информацию:

  • Обзор парка All Electric Society со всеми энергетическими и информационными потоками и информационными окнами в режиме просмотра PARK.
  • Информационные видеоролики, соответствующие теме куба, в режиме просмотра CUBE.
  • В разделе EXPERTS представлена более подробная техническая информация.

Сенсорная технология мониторов позволяет выбирать темы для просмотра. В стеклянные кубы встроены интерактивные элементы, соответствующие определенной тематике. С помощью этих игровых элементов можно попробовать технологии в рамках All Electric Society.

QR-коды можно найти на различных объектах по всему парку. Их можно отсканировать с помощью смартфона, чтобы получить дополнительную информацию об объекте.

Лучшее место для начала посещения - павильон All Electric Society. Вы можете выбрать также другие станции.

Что такое All Electric Society?

В All Electric Society используется только регенеративная электроэнергия. Но сбалансированные действия не означают автоматически отказ. Речь идет о том, чтобы оптимально использовать существующие ресурсы и предоставить к ним доступ для всех людей в мире.
Это становится возможным благодаря объединению секторов: соединение всех соответствующих областей жизни и работы, таких как мобильность, энергетика, инфраструктура и промышленность, в единую систему. При этом энергия распределяется в соответствии с потребностями и автоматизированным способом. Чтобы она всегда была доступна там, где она необходима.

Отличная идея для будущего, компактно представленная

Ночное освещение парка All Electric Society
Ветряная гондола в парке All Electric Society
Обзор посещения парка All Electric Society
Солнечный трекер со слежением в парке All Electric Society
Шкаф управления в парке All Electric Society
Ночное освещение парка All Electric Society

Это немного больше, чем футбольное поле. Павильон All Electric Society, являющийся центральным элементом парка, покажет, что понимает под All Electric Society компания Phoenix Contact и как объединение секторов способствует оптимальному потоку энергии от возобновляемых источников.

Ветряная гондола в парке All Electric Society

Она обеспечивает работу ветросиловой установки на большой высоте: гондола. Обычно эта чувствительная зона доступна только специалистам, но в нашем парке у Вас есть возможность не только внимательно осмотреть машинное отделение, но и войти в него.

Обзор посещения парка All Electric Society

На территории интерактивные стеклянные кубы позволят посетителям в игровой форме познакомиться с тематическими зонами All Electric Society. Все кубы интеллектуально связаны друг с другом. Это означает, что всегда известно, сколько энергии имеется в наличии и где она необходима.

Солнечный трекер со слежением в парке All Electric Society

Около 550 солнечных модулей в парке All Electric Society обеспечивают его полное снабжение энергией от возобновляемых источников энергии. Помимо модулей на крыше или солнечных модулей, встроенных в окна, в тротуары встроено 26 м² пешеходных солнечных мостовых.

Шкаф управления в парке All Electric Society

Соедините все воедино в парке All Electric Society. Электричество передается по кабелям общей длиной 7 км. Остальные 12 км кабеля необходимы для передачи данных.

Парк All Electric Society - взгляд за кулисы

Вопросы и ответы

Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительным знаком
Парковочные места с пунктами зарядки для электромобилей в парке All Electric Society
Кубик с вопросительным знаком
Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительными знаками

Да. Доступ возможен также для инвалидных кресел, детских колясок и т.д.

Кубик с вопросительным знаком

Нет. В парке All Electric Society основы устойчивого и пригодного для жизни мира объясняются таким образом, что технические решения могут быть понятны даже без предварительных знаний.

Парковочные места с пунктами зарядки для электромобилей в парке All Electric Society

Да, три зарядные колонки переменного тока типа 2 мощностью 22 кВт (32 A / 400 В) предоставляются за отдельную плату. На этих зарядных колонках имеется возможность незапланированной зарядки аккумуляторов при помощи дебетовой карты, а также по подключенному роуминговому тарифу.

Кубик с вопросительным знаком

На посещение следует выделить от 60 до 90 минут, чтобы осмотреть все в свое удовольствие. Конечно, это зависит от того, насколько тебе интересны отдельные темы.

Кубик с вопросительными знаками

Туалеты расположены в цокольном этаже павильона All Electric Society. Доступ осуществляется по внешней лестнице в боковой части здания.

Пользователи инвалидных колясок, пожалуйста, позвоните в звонок у двери на лестницу на первом этаже павильона. Мы дадим доступ к подъемнику.