Награды для автоматического выключателя с реле PLC-INTERFACE в США
Реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем от Phoenix Contact завоевало золото на конкурсе Control Engineering 2025 Product of the Year Awards и титул «Самый ценный продукт» на конкурсе Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards в США.
Премия Control Engineering Product of the Year присуждается за новаторские технологии в области автоматизации и управления уже почти четыре десятилетия. Изделия, формирующие будущее промышленного машиностроения, также будут отмечены в 2025 году. Номинированные изделия появились на североамериканском рынке в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. За автоматический выключатель PLC-INTERFACE компания Phoenix Contact получила золотую награду в категории «Электропитание».
Программа Plant Engineering Product of the Year отмечает в этом году свое 37-летие и продолжает оставаться ведущей наградой для самых инновационных и влиятельных новых изделий в производственной и непроизводственной сферах. Эта ежегодная программа, которую выбирают читатели, рассказывает об инновациях, которые революционируют производственные процессы и стимулируют прогресс в отрасли. Phoenix Contact получила награду «Самое ценное изделие (MVP)» за автоматический выключатель PLC-INTERFACE.
Эти награды отражают стремление Phoenix Contact к постоянным инновациям в области коммутации и промышленной автоматизации. Автоматический выключатель PLC-INTERFACE – это компактное решение для коммутации и предохранения: инновационное сочетание интерфейса реле и электронного предохранителя (силового автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм позволяет увеличить пространство в шкафу управления. Номинальный ток (от 1 до 6 А) и поведение при отключении могут быть индивидуально настроены с помощью DIP-переключателей на устройстве. Активный диагностический выход обеспечивает надежную индикацию состояния для контроллера верхнего уровня. Визуальная индикация состояния производится с помощью многоцветного светодиода зеленого, желтого и красного цветов.