Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

RFID-маркер предоставляет данные с молниеносной скоростью Индивидуальный RFID-маркер с приложением для эффективного тестирования систем молниезащиты

Индивидуальный RFID-маркер

Для обеспечения функционирования системы молниезащиты в будущем решающее значение имеет регулярное техническое обслуживание и тестирование этих установок. При этом очень важно иметь доступ к новейшей технической документации на объекте напрямую. Это основная проблема при использовании бумажных административных систем. RFID-маркеры группы изделий PMSP-RFID/NFC в сочетании со специально разработанным приложением для смартфонов точно соответствуют этому требованию и предлагают эффективное системное решение.

Логотип компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Логотип компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Компания Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG - одна из ведущих немецких компаний в области молниезащиты и защиты от перенапряжений - уже 70 лет занимается установкой систем молниезащиты. За это время было установлено более 100 000 систем молниезащиты и проведены периодические испытания для почти 20 000 клиентов. Компания охватывает весь спектр услуг по молниезащите. Сюда входит планирование, установка и тестирование внешней и внутренней молниезащиты для частных и коммерческих объектов, а также специальная защита промышленных предприятий и государственных учреждений. Hans Thormählen GmbH & Co KG представлена 120 сотрудниками в 15 филиалах по всей Германии.

Специалисты по молниезащите компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Специалисты по молниезащите компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Требование заказчика

Испытания систем молниезащиты и управление документацией требуют больших усилий. Поэтому компания Hans Thormählen GmbH & Co. KG уже давно поняла, что безбумажное тестирование установленных систем молниезащиты с цифровой поддержкой дает огромные дополнительные преимущества. Компания Phoenix Contact, являющаяся системным поставщиком решений в области промышленной маркировки, уточнила эти требования и разработала индивидуальную концепцию решения. Цель заключалась в разработке идеально согласованного системного решения, которое помогло бы повысить эффективность. Ключевыми элементами здесь являются долговечное и высокопрочное решение для маркировки и бесконтактная запись и считывание данных напрямую на месте.

Индивидуально разработанные изделия


Маркер PMSP-RFID/NFC в индивидуальном исполнении

Маркер PMSP-RFID/NFC в индивидуальном исполнении с URL-адресом для цифровой технической документации

RFID-маркер

Системы молниезащиты располагаются на открытом воздухе. Они подвергаются воздействию сезонных условий окружающей среды 365 дней в году. По этой причине к решению для постоянной маркировки предъявляются особенно высокие требования. Для этих целей идеальным решением являются погодоустойчивые маркеры группы изделий PMSP-RFID/NFC. Они обладают высокой стойкостью к УФ-излучению и выдерживают резкие перепады температур от -25 °C до 60 °C. Они также обладают водоотталкивающими свойствами и особой цветостойкостью. Маркер был изготовлен в соответствии с геометрией и дизайном, требуемыми заказчиком. С помощью проверенной УФ-светодиодной технологии принтеров BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR становится возможной долговечная маркировка.

Приложение для записи и считывания RFID-маркировки на смартфоне

Настроенное приложение для записи и считывания RFID-маркировки

Приложение для смартфона

Для того чтобы специалисты по техническому обслуживанию могли эффективно и без бумажных документов проводить техническое обслуживание систем молниезащиты, маркер также оснащен транспондером NFC. Транспондер содержит как антенну, так и чип. Таким образом, становится возможной четкая и бесконтактная идентификация помеченных объектов. Сегодня смартфоны все чаще оснащаются интерфейсом NFC. Это позволяет записывать и считывать данные с RFID-производителя без дополнительного считывающего устройства. Поэтому для компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG было разработано специализированное приложение с подключением к Microsoft Sharepoint для Android и iOS. Это делает связь между RFID-маркером и смартфоном очень простой и целенаправленной.

Системы нанесения обозначений


Человек тестирует системы молниезащиты с помощью RFID-маркера и приложения

Эффективное тестирование систем молниезащиты

Решение для маркировки

На здании имеется несколько защитных устройств, которые имеют разделяемую точку соединения, также называемую «разделительной или измерительной точкой», в зоне, близкой к земле. Эти точки измерения пронумерованы в логическом порядке и помечены RFID-маркером. URL-адрес хранится в чипе транспондера NFC. Этот URL-адрес дает специалисту по обслуживанию прямой доступ к цифровой технической документации (план установки, сертификаты испытаний, документация по техническому обслуживанию и т.д.) одним нажатием кнопки. Поскольку эти документы хранятся централизованно в Sharepoint, всегда можно получить доступ к актуальной информации. Изменения или дополнения в документы могут быть внесены немедленно или по мере необходимости. Специально разработанное приложение для смартфонов гарантирует, что доступ к частично конфиденциальным данным будет иметь только уполномоченный персонал. Централизованное хранение и управление всей документацией дает решающее преимущество не только специалистам сервисной службы Hans Thormählen GmbH & Co. KG, но и их клиентам. Владельцы или операторы соответствующих зданий также имеют доступ ко всей информации напрямую. Это облегчает им отправку соответствующих и всегда актуальных документов в страховые компании.

«[...] Phoenix Contact детально проанализировал наши индивидуальные требования и вместе с нами разработал оптимальное решение. Разработка компанией Hans Thormählen GmbH & Co. KG «умного» места разъединения должна еще раз упростить работу заказчика, особенно в части документации, и значительно повысить эффективность».

Майкл Килер, Уполномоченное лицо и мастер-электрик
Специалисты по молниезащите за работой на здании

Специалист по молниезащите за работой на ветряном колесе

История успеха компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG

RFID-маркер и приложение для смартфона для записи в интерфейс NFC и считывания с него упрощают и ускоряют тестирование систем молниезащиты. Решение для маркировки, разработанное компанией Phoenix Contact, позволяет заказчику повысить эффективность при проведении испытаний и технического обслуживания. Это позволило компании Hans Thormählen GmbH & Co. KG еще больше усилить свои лидирующие позиции в области систем молниезащиты и защиты от перенапряжений.