Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Автоматизация зданий Цифровизация должна служить человеку. Особенно там, где он живет и работает. Поэтому мы интегрируем в сеть здания и системы с учетом их индивидуальных требований. Как это возможно? Данные. Данные. Данные. Они являются фундаментом, на котором строится взаимодействие. С их помощью мы автоматизируем прогресс и раскрываем потенциал умных зданий, в которых нам комфортнее жить и эффективнее работать. Таким образом достигается интеллектуальное взаимодействие человека и здания.

Люди и приложения в умном здании

В рамках цифровой трансформации нужны такие здания, которые могут адаптироваться к меняющимся условиям завтрашнего дня. Ключ: умная интеграция в сеть и комплексная автоматизация зданий.

Бернхард Тиллманс, менеджер по вопросам глобальной промышленности
Бернхард Тиллманс – Phoenix Contact
Люди беседуют перед сенсорным экраном

Интеллектуальная интеграция в сеть всех систем благодаря комплексной автоматизации зданий

Управление зданием

Умные здания все больше интегрируются в сеть. Поэтому важно иметь партнера, использующего комплексный подход, – от полевого уровня и автоматизации зданий до управления и эксплуатации зданий.
Будь то электромонтажник, системный интегратор, проектировщик, архитектор или застройщик: только взаимодействие всех участников позволяет строить и эксплуатировать более эффективные, умные и устойчивые здания. По этой причине мы объединяем то, что должно быть единым: комплексную автоматизацию зданий и умную платформу BIoT, которая соединяет всё. Автоматизация, энергетический мониторинг, сбор данных, а также безопасность подключения систем, установок и компонентов. В чем заключается Ваша выгода? Всё очень просто: снижение эксплуатационных расходов, повышение комфорта для пользователей.

Люди беседуют за высоким столом

Интегральное проектирование зданий в качестве фундамента умного здания

Фундамент каждого умного здания: интегральное проектирование зданий

Тот, кто хочет строить умные здания, должен с самого начала придерживаться интегрального проектирования. Так как только комплексная интеграция в сеть всей инфраструктуры позволяет в конечном счете добиться более высокой эффективности здания. В этом случае уже до планирования необходимо уделить особое внимание вопросам бесперебойного взаимодействия всех систем. Как результат, устойчивая и энергоэффективная эксплуатация здания, а также индивидуальные концепции пользователей, ориентированные на потребности. Хорошо для Вас – хорошо для окружающей среды.

Системный интегратор инженерных систем зданий перед шкафом управления

Интеллектуальная интеграция в сеть технического оснащения здания

Интеллектуальная автоматизация, рассчитанная на сегодня, завтра и послезавтра

Технология должна учитывать Ваши потребности, а не наоборот. Поэтому наша платформа BIoT обеспечивает бесперебойную интеграцию всего технического оснащения здания – включая системы сторонних производителей. Так как для открытого будущего, нужны открытые интерфейсы. Наша платформа отличается не только эффективностью и безопасностью, но и возможностями гибкого модульного расширения. Так появляются здания, которые развиваются вместе с Вами.

Обзор преимуществ для Вас Цифровые здания повышают удовлетворенность пользователей и производительность

  • Простой способ комплексной автоматизации:
    открытая и гибкая платформа для любых приложений и процессов

  • Экономия расходов и раскрытие потенциалов:
    управление, анализ и обработка всех данных всех подсистем с учетом потребностей

  • Долгосрочная защита инвестиций:
    возможность обновлений и модернизации в любое время в процессе эксплуатации, простые возможности модульного расширения

  • Повышение энергоэффективности:
    Сокращение выбросов CO2 для достижений углеродной нейтральности

  • Повышение рыночной привлекательности:
    Повышение комфорта для пользователей, снижение расходов

Совместное создание цифровой трансформации
Умное, цифровое и перспективное решение

Чтобы повысить эффективность и перспективность эксплуатации зданий, требуется комплексная и интеллектуальная интеграция в сеть. В нашем электронном журнале мы показываем, как можно добиться этого в результате цифровизации процессов автоматизации зданий.

Просмотреть электронный журнал сейчас
Умные здания в городе

Все из одних рук − для умного здания

Вам нужно умное здание? Тогда Вам требуется партнер, использующий комплексный подход – от полевого уровня и коммуникации до всей системы управления. Однажды созданное решение остается всегда современным. Мы предлагаем Вам как раз такой подход и более 60 000 наименований изделий − просто свяжитесь с нами.

Вид изнутри современного здания

Совершите виртуальное знакомство с решениями Building IoT сейчас! Познакомьтесь с нашим умным зданием

Познакомьтесь с Industry Solution Center группы Phoenix Contact, который расположен в Бад-Пирмонте, совершив панорамный обход. Перемещайтесь по виртуальному зданию, чтобы узнать о возможностях нашей системы управления на основе IoT.

Автоматизация зданий вместе с Phoenix Contact

Термин «автоматизация здания», или АЗ, охватывает всё оборудование для управления, регулирования и мониторинга сложных технических систем здания, а также для сбора эксплуатационных данных.

В этих вопросах мы являемся Вашим партнером. Наша цель: всё соединить в сети со всем. Однако это возможно только в том случае, если мы откажемся от классических структур автоматизации зданий. Мы говорим уже не только о полевом уровне, уровне автоматизации и управления, но и об интеграции всех систем. И это в течение всего жизненного цикла здания. Автоматизация зданий сегодня означает интегральное объединение в сеть зданий, устойчивую и эффективную эксплуатацию зданий и высокий уровень комфорта для людей, которые живут и работают в этих зданиях. Для этого у нас есть изделия, решения и эксперты.