Conexão a parafuso A tecnologia de conexão a parafuso da Phoenix Contact convence pela conexão de condutores livre de manutenção e oferece máximos graus de liberdade com a conexão de vários condutores.

Conexão a parafuso de um borne de placa de circuito impresso

Suas vantagens

  • Reconhecimento :global conexão a parafuso comprovada em todo o mundo
  • Livre de manutenção e resistente a vibrações
  • Economia de espaço e flexibilidade graças à conexão de dois condutores idênticos
  • Conexões estáveis a longo prazo na utilização de materiais de alta qualidade
  • Autoaquecimento reduzido devido a altas forças de contato

A conexão a parafuso em detalhe

A conexão a parafuso é um padrão mundial. A tecnologia de conexão a parafuso da Phoenix Contact convence pela conexão de condutores livre de manutenção e oferece máxima flexibilidade com a conexão de vários condutores.

As conexões a parafuso permitem você alcançar as maiores forças de contato, independentemente da bitola de condutor. A combinação das forças com superfícies de alta qualidade e ligas de cobre garante pontos de contato estanques a gás. Mesmo em condições ambientais agressivas, elas garantem conexões estáveis a longo prazo com resistências de contato permanentemente baixas.

Nosso portfólio com conexão a parafuso através de luva de tração


Conexão a parafuso em uma régua de bornes na bitola

Réguas de bornes

Ao apertar as réguas de bornes UT, a chave de fenda permanece no mesmo nível. A luva de aperto é puxada para cima de acordo com o princípio de elevador. O parafuso se apoia sobre a barra de corrente. O condutor é guiado com segurança através da luva de aperto por baixo da barra de corrente, não estando sujeito às forças radiais do parafuso.

O princípio Reakdyn torna desnecessário reapertar os parafusos de conexão e impede que ela se solte acidentalmente. A força exercida, assim como a ranhura Reakdyn, deformam a luva de tração na área elástica. O resultado é um travamento parafusado que protege a rosca.

Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso com conexão a parafuso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Ao fechar o espaço de contato, a luva de tração pressiona o condutor firmemente contra o barramento. O condutor é protegido devido à falta de movimentos rotativos e à distribuição da alta força de prensagem nas grandes superfícies de contato. Isto assegura uma conexão permanentemente segura.

O programa de produtos vai desde soluções compactas no passo de 2,5 mm com correntes até 6 A até o passo de 20 mm com correntes até 232 A.

As conexões a parafuso da Phoenix Contact estão disponíveis com variantes de flange, folheadas a ouro, diferentes sentidos de conexão dos condutores, com conectores TWIN, cabeças parafusadas, parcialmente equipadas, impressas, bem como em diferentes cores.

Nosso portfólio com conexão a parafuso através de lâmina de proteção do condutor


Conexão a parafuso por meio de lâmina de proteção do condutor na tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Conexão a parafuso por meio de lâmina de proteção do condutor em conectores PRC
Insertos de contato de polos fixos para conectores industriais com conexão a parafuso clássica
Conexão a parafuso por meio de lâmina de proteção do condutor na tecnologia de conexão de placa de circuito impresso

Apertando o espaço de contato, o parafuso pressiona o condutor contra a base do borne através de uma lâmina de proteção do condutor altamente elástica.

Ir para os bornes e conectores de placa de circuito impresso
Conexão a parafuso por meio de lâmina de proteção do condutor em conectores PRC

Quanto menores forem os dispositivos, menores serão as bitolas de condutor necessárias. Na utilização da tecnologia de conexão a parafuso, os conectores da série PRC 20 apostam em uma lâmina de proteção do condutor. Isto tem duas vantagens:

Por um lado, permite dispensar terminais tubulares. E, além disso, evita danificar ou cortar os fios ao apertar o parafuso.

Por outro lado, a utilização de uma lâmina de proteção do condutor permite manter o formato compacto do ponto de conexão roscada. Especialmente os conectores multipolos e circulares podem ser utilizados de forma ainda mais versátil.

Ir para os conectores PRC
Insertos de contato de polos fixos para conectores industriais com conexão a parafuso clássica

Os insertos de contato de polos fixos para conectores industriais com conexão a parafuso clássica convencem com um contato de condutores livre de manutenção. Não é necessário reapertar o parafuso de conexão. Os condutores de cobre de 0,2 mm² a 16 mm² são contatados de forma confiável e estanques a gás, sem pré-tratamento ou proteção de junção em forma de terminais tubulares. É possível utilizar vários condutores por baixo de um parafuso. Entre o parafuso e o condutor está a denominada proteção de fio, que protege os fios individuais de danos. Simultaneamente, a proteção de fio serve como travamento parafusado para que estes não se soltem devido à vibração e às variações de temperatura. As peças condutoras de corrente da conexão a parafuso são compostas por ligas de cobre de alta qualidade, à prova de fendas causadas por tensão e corrosão.

Ir para os conectores industriais

Nosso portfólio com conexão a parafuso frontal


Conexão a parafuso frontal em bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Na conexão a parafuso frontal, o acionamento por parafuso e a conexão de condutores estão do mesmo lado do produto. A peça de pressão angular assegura um desvio e reforço das forças de contato no condutor. A conexão a parafuso frontal também é adequada para frentes de dispositivo estreitas.

Nosso portfólio com conexão a parafuso axial


Inserto de contato para conectores industriais com conexão a parafuso axial

Conectores industriais

Os insertos de contato de polos fixos ou modulares para conectores industriais com conexão a parafuso axial reúnem as vantagens da conexão a parafuso e por crimpagem. A conexão a parafuso axial convence através de uma necessidade muito reduzida de espaço, é mais fácil de manusear e apenas exige uma chave sextavada interna disponível no comércio tradicional.

Com essa técnica, a extremidade de fio a contatar é conduzida para a área de conexão do contato de pino ou soquete. A seguir, um mandril cônico (componente do contato) é parafusado no fio flexível pela frente. Neste processo, os fios do condutor são pressionados radialmente contra a parede de contato. Deste modo, se forma uma ligação estanque a gás e estável a longo prazo entre o fio e o contato. Condição importante para tal é o cumprimento do torque de aperto prescrito. A pressão do mandril é efetuada com a ajuda de uma chave sextavada, que é colocada na parte frontal do contato.

Nosso portfólio com conexão a parafuso simples


Conectores M8 e M12 montáveis com conexão a parafuso

Conectores M8 e M12 montáveis

Com conectores M8 e M12 montáveis é possível o cabeamento flexível de diferentes comprimentos de cabo no local. A conexão a parafuso está entre os clássicos da tecnologia de conexão. Condutores de cobre de todos os tipos podem ser conectados de forma confiável sem tratamento prévio. Para a transmissão confiável de sinais e potência estão disponíveis conectores blindados e não blindados em versão reta e angular.