Internet Industrial das Coisas A IIoT fornece informações em tempo real para um melhor controle operacional e uma produção mais eficiente. Ela otimiza os processos de manutenção, reduz os tempos de paralisação e usa os recursos de forma mais eficiente. A IIoT é escalonável e se adapta a seus requisitos.

Pessoa trabalhando com a Internet Industrial das Coisas (IIoT)
Caso de aplicação da Internet Industrial das Coisas: gêmeo digital em um tablet

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) é uma subcategoria da Internet das Coisas (IoT). Ela representa a especificação industrial da Internet das Coisas e se concentra em aplicações no ambiente industrial e de produção.

O que é a Internet Industrial das Coisas?

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) é uma subcategoria da Internet das Coisas (IoT). Ela representa a especificação industrial da Internet das Coisas e se concentra em aplicações no ambiente industrial e de produção. Ao contrário da IoT, em que consumidores e usuários estão no foco, a IIoT concentra-se em processos e fluxos industriais.

O objetivo da IIoT é melhorar a eficiência operacional, reduzir os custos de produção, acelerar os processos e implementar novos modelos de negócios. A interligação de máquinas, instalações de produção e processos de produção permite efetuar análises de dados para otimizar a produtividade, a eficiência e a manutenção na produção.

As tecnologias de IIoT formam a espinha dorsal de uma fábrica digital sustentável e preparada para o futuro.

Características da IIoT - de TO até TI

Características da IIoT - de TO até TI

Internet Industrial das Coisas: ao contrário da IoT, em que consumidores e usuários estão no foco, a IIoT concentra-se em processos e fluxos industriais

PLCnext Control
O gateway de cloud da Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: o PLCnext Control é o hardware para o ecossistema PLCnext Technology. Ele permite realizar projetos de automação sem as restrições dos sistemas proprietários.

Tecnologia de comando
Gateway de cloud
Interligação inteligente por meio de conexões de cloud

Internet Industrial das Coisas: o uso das vantagens de serviços individuais de cloud permite otimizar processos

Any Cloud: interligação inteligente por meio de conexões de cloud

Aproveite ao máximo seus dados. Para otimizar seus processos, você usa as vantagens de serviços individuais de cloud. Dessa forma, você aumenta a qualidade de seus produtos ou sua instalação, reduz os custos e não necessita intervir em aplicações em funcionamento. Nesse processo, seus dados são protegidos de forma ideal.

Enquanto todos os PLCnext Control possuem por padrão uma conexão direta à Proficloud.io, para cada outra cloud, você pode baixar conectores cloud prontos pela PLCnext Store, economizando esforços incômodos de programação, ou você pode usar uma comunicação padrão como OPC UA ou MQTT, para se conectar com sua solução de cloud desejada.

Aplicações A Internet Industrial das Coisas (IIoT) oferece diversas opções de aplicação. Aqui você encontra apenas uma pequena seleção de casos práticos de aplicação:

Otimização da produção baseada em IA
Automação industrial
Centro de logística
Gerenciamento ambiental inteligente
Pessoa em frente a uma tela com adaptador MORYX Omniverse
Serviços, no local, Edge: abordagens baseadas em IIoT
Otimização da produção baseada em IA

O MLnext possibilita processos de produção eficientes e com economia de recursos graças a uma avaliação inteligente dos dados. Os dados das máquinas de produção formam a base das soluções de digitalização e fornecem informações sobre o consumo de recursos. As avaliações de aprendizado de máquina oferecem vantagens em relação às análises manuais e à escalabilidade dos processos de produção. O MLnext da Phoenix Contact permite criar redes neurais para a interligação de dados e otimiza o planejamento de pessoal e a utilização das máquinas.

Otimização da produção baseada em IA com MLnext
Automação industrial

70 variáveis criam 416.000 pontos de dados por hora – Essa demonstração mostra uma solução de IIoT escalável com PLCnext Technology em uma fábrica de engarrafamento. O projeto consiste em um programa PLC que simula dados de processo e alimentação que podem ser publicados usando a estrutura de IIoT. Uma aplicação Node-RED lê todos os pontos de dados da estrutura de IIoT e os armazena em um banco de dados InfluxDB. A partir daí, todos os valores são visualizados em painéis Grafana.

Centro de logística

Gerenciamento inovador de energia graças a serviços de cloud – Uma empresa líder em imóveis de logística otimiza as cadeias de suprimentos dos clientes e melhora as capacidades de entrega. No âmbito das iniciativas de monitoramento de energia e sustentabilidade da UE, os dados de energia para veículos, iluminação e robôs de armazém foram registrados e transmitidos aos clientes. Em conjunto com a Phoenix Contact, foi desenvolvido um sistema para monitoramento de energia e aquisição de dados. Um painel mostra o consumo de energia dos pacotes e pode ser expandido.

Gerenciamento ambiental inteligente

Mantenha os dados ambientais sob controle com a solução IoT ambiental.

Mais sobre o gerenciamento ambiental inteligente
Pessoa em frente a uma tela com adaptador MORYX Omniverse

O MORYX Industry e a NVIDIA tornam os gêmeos digitais possíveis em tempo real. Isso acontece porque o MORYX funciona como uma ponte digital entre o metaverso industrial e a fábrica real, bem como suas áreas de produção. Isso é possibilitado com nosso adaptador MORYX Omniverse.

Vantagens: consistência digital, menos esforço manual, custos mais baixos, maior qualidade dos dados, menos desperdício e colaboração digital melhorada para maior flexibilidade.

Serviços, no local, Edge: abordagens baseadas em IIoT

A IIoT oferece diversas opções de aplicação. As empresas podem escolher entre as opções de implementação. A IIoT baseada em serviços não necessita de uma infraestrutura de TI local e oferece uma capacidade de computação flexível. A segurança é garantida por meio de serviços centralizados. A IIoT no local permite a execução no local com tempos de resposta muito rápidos e potência de computação definida. O Edge Computing combina ambos, sendo ideal para processos que requerem um trabalho intensivo. A Phoenix Contact oferece soluções de IIoT personalizadas.

FAQs Aqui respondemos a suas perguntas frequentes e damos respostas sobre a Internet Industrial das Coisas:

Pessoa operando tecnologia de IIoT
Pessoa operando tecnologia de IIoT
Pessoa operando tecnologia de IIoT
Pessoa operando tecnologia de IIoT
Pessoa operando tecnologia de IIoT

  • Sensores: adquirem dados no local.
  • Edge Computing: processamento próximo da fonte.
  • LPWAN: baixo consumo de energia, longo alcance.
  • 5G: alta largura de banda, baixa latência.
  • Diferenças em termos de alcance, latência e eficiência energética.

Pessoa operando tecnologia de IIoT

  • Aumento da eficiência: dados em tempo real e automação melhoram a produtividade.
  • Manutenção preditiva: evitar tempos de parada por meio de detecção antecipada de problemas.
  • Melhor base para a tomada de decisões: a análise abrangente de dados permite decisões fundamentadas.

Pessoa operando tecnologia de IIoT

Os exemplos incluem MQTT, OPC UA e CoAP. Esses padrões asseguram a interoperabilidade e a segurança.

A Phoenix Contact terá o maior prazer em assessorar você de forma abrangente.

Pessoa operando tecnologia de IIoT

Proteção contra ataques: implemente medidas de segurança para impedir o acesso não autorizado.

Encriptação: proteja a comunicação entre dispositivos e redes.

Autenticação: garanta que somente usuários autorizados possam acessar os dispositivos de IIoT.

Configuração segura de dispositivos: evite senhas padrão e configure os dispositivos de forma segura.

Solicitar assessoria agora!