Soluções de identificação para a indústria alimentícia e de bebidas Soluções de identificação versáteis para áreas de aplicação com altos padrões de higiene e segurança

Linha de enchimento na produção de alimentos

A indústria alimentícia e de bebidas impõe altos requisitos a todos os componentes e materiais utilizados no processo de produção. Isto também inclui a identificação. A Phoenix Contact oferece um portfólio de identificação escalonável para a identificação de bornes, condutores e cabos, assim como dispositivos e instalações. Comprove você mesmo nossos materiais de identificação para diferentes níveis de requisitos de resistência, diversos tipos de montagem e áreas de aplicação na indústria alimentícia e de bebidas.

Colaboradoras no teste de qualidade

Teste de qualidade na produção de alimentos

Requisitos específicos da indústria

A produção de alimentos e bebidas requer um nível especial de higiene e segurança. A limpeza diária das instalações de produção com agentes de limpeza agressivos é, portanto, obrigatória. Os materiais de identificação em condutores e cabos, assim como dispositivos e instalações, têm de resistir a estas difíceis condições. Nem a identificação nem a própria placa de identificação podem ser afetadas ou mesmo destruídas. Se isto acontecer ainda assim, mesmo os mais pequenos fragmentos devem ser identificáveis no controle final.

Identificação segura e resistente para requisitos máximos Propriedades de identificação em detalhe

Considerando os requisitos específicos da indústria para identificação, podem ser destacadas as propriedades do material necessárias neste ambiente.

Elevada resistência química

Material de identificação resistente a químicos

Elevada resistência química

Para garantir os mais altos padrões de higiene, as instalações de produção na indústria alimentícia e de bebidas são limpas várias vezes ao dia. São utilizados agentes de limpeza agressivos que podem atacar o material base dos componentes de identificação. Isto pode fazer os identificadores desbotarem, deixarem de ser legíveis ou mesmo serem destruídos. Por isso, a utilização de agentes de limpeza agressivos requer uma alta resistência química dos materiais de identificação, bem como da identificação.

Material de identificação em um tom de azul não natural para uma identificação mais rápida

Material de identificação azul para uma identificação mais rápida

Identificabilidade visual

Para a detecção rápida, a indústria alimentícia aposta cada vez mais em identificações azuis. A cor azul raramente ocorre de forma natural. Por isso, ela se destaca muito bem de forma visual e é instintivamente detectada com rapidez. Além disso, as impurezas, como esporos e bolor, assim como resíduos de alimentos e agentes de limpeza podem ser identificados mais rapidamente do que com materiais de outra cor.

Material detectável para a identificabilidade com detectores de metais

Material de identificação para a identificabilidade com detectores de metais

Detectabilidade

Os alimentos estão sujeitos aos mais rigorosos requisitos de qualidade e segurança. Os controles finais são indispensáveis para garantir uma produção segura. Se um material de identificação quebrar e entrar na linha de produção, mesmo os menores fragmentos do identificador têm de ser detectáveis em caso de dúvida. Portanto, é recomendada a utilização de materiais de identificação detectáveis. Estes materiais podem ser detectados com a ajuda de dispositivos de detecção durante o controle de corpos estranhos metálicos no fim da linha de produção.

Material de identificação com aderência ideal

Aderência ideal graças a materiais com alta força adesiva

Aderência ideal

Devido a constantes processos de limpeza, os materiais de identificação são expostos a fortes influências mecânicas. Além disso, as superfícies estruturadas dos dispositivos e instalações dificultam a aderência ideal das etiquetas. Por isso, é necessária uma cola forte que se distribua da melhor maneira possível na estrutura da superfície e, assim, ofereça uma força adesiva ideal. Para a identificação duradoura, recomenda-se a utilização de identificadores com laminado de proteção adicional.

Identificação de cabos detectável no processo de produção

Identificação de cabos detectável na produção de alimentos

Nossas soluções de identificação para a indústria alimentícia e de bebidas

A Phoenix Contact oferece soluções de identificação altamente resistentes a produtos químicos e com uma alta força adesiva. Além disso, eles podem ser perfeitamente identificados de forma visual e até são detectáveis. Com essas propriedades, eles cumprem os mais altos requisitos, seja no quadro de comando protegido ou em condições extremas. Eles não só cumprem o padrão industrial, mas também foram testados e homologados pela ISEGA para utilização na indústria alimentícia.

Grupo de produtos: UC-WMTBA-D
Grupo de produtos: WMTB HF-D
Grupo de produtos: LS-WMTB-V4A
Grupo de produtos: EML-D...
Grupo de produtos: EML-LPR-D...
Grupo de produtos: LS-EMLP-V4A... e LS-EMSP-V4A...
Grupo de produtos: UC-WMTBA-D

O identificador detectável UC-WMTBA-D... é composto de polipropileno. O material resistente ao rasgo se caracteriza por sua resistência à umidade e a produtos químicos. Com a ajuda do sistema de identificação TOPMARK NEO pode criar uma identificação duradoura com este identificador. Se, mesmo assim, o material apresentar sinais de fadiga, mesmo os mais pequenos fragmentos do material detectável podem ser detectados no controle final.

Grupo de produtos: WMTB HF-D

Os identificadores de condutores e cabos sem halogênio e detectáveis WMTB HF-D... servem para identificar e agrupar condutores e cabos no interior e exterior. São compostos por poliuretano termoplástico de alta qualidade. O material é altamente flexível e tem muito boa resistência ao rasgo. Pode ser identificado com a THERMOMARK ROLL 2.0 ou a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Grupo de produtos: LS-WMTB-V4A

Os identificadores do grupo de produtos LS-WMTB-V4A... se caracteriza por sua resistência elevada contra água salgada, cloreto e solventes. Desse modo, também são adequados para requisitos especialmente exigentes na indústria. A marcação por gravação ou têmpera torna a identificação com o TOPMARK NEO duradouramente resistente.

Grupo de produtos: EML-D...

O grupo de produtos EML-D... abrange etiquetas detectáveis para a identificação de diferentes equipamentos na área da indústria alimentícia. O material possui uma película de alumínio contínua que torna a etiqueta detectável. Graças à elevada força adesiva, a etiqueta adere também a superfícies ásperas, estruturadas e de baixa energia. Pode ser identificada com a THERMOMARK ROLL 2.0 e a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Grupo de produtos: EML-LPR-D...

Além de uma alta força adesiva, os identificadores de dispositivos EML-LPR-D... possuem um laminado de proteção adicional. Os laminados de proteção evitam o desgaste da identificação quando as etiquetas são expostas a cargas mecânicas. Assim, os identificadores do grupo de produtos EML-LPR-D... resistem facilmente ao processo de limpeza diário na produção de alimentos. A identificação é feita com a THERMOMARK ROLL 2.0 ou a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Grupo de produtos: LS-EMLP-V4A... e LS-EMSP-V4A...

Os identificadores de dispositivos em aço inoxidável são adequados para a identificação livre de manutenção e duradoura, cumprindo elevados requisitos de higiene. O material é resistente a corrosão, ácidos e temperaturas. As placas autocolantes em aço inoxidável LS-EMLP-V4A... oferecem uma alta força adesiva graças a uma aderência especialmente boa. Alternativamente, a variante LS-EMSP-V4A... é adequada para parafusar ou rebitar em dispositivos. A identificação das placas é feita com a TOPMARK NEO.

Identificador a laser TOPMARK NEO

Identificação com o identificador a laser TOPMARK NEO

Identificação resistente através de identificação direta a laser Sistema de identificação TOPMARK NEO

Com o sistema de identificação TOPMARK NEO, você implementa com flexibilidade os requisitos de uma identificação exigente. Com a moderna tecnologia laser, você cria materiais de identificação para o ambiente industrial que são duráveis e resistentes. O identificador a laser processa materiais em formato de cartões e cartelas, criando identificações que impressionam por sua enorme resistência a diferentes influências ambientais, bem como ao impacto mecânico. A identificação é tão robusta quanto o próprio material a ser identificado. Os parâmetros predefinidos garantem uma operação fácil sem a necessidade de conhecimentos especiais sobre o laser.

Suas vantagens

  • Soluções de identificação durável, duradoura e segura para requisitos máximos
  • Tempos curtos de reparo, manutenção e serviço graças a identificação clara dos componentes
  • Soluções de identificação para todas as aplicações, situações de montagem e requisitos de resistência
  • Os grupos de materiais EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP e WMTB-HF-D foram testados e homologados pela ISEGA para utilização na indústria alimentícia