Licença Emalytics Supervisor com conectividade com um Emalytics Controller (necessária licença de manutenção separada)
Sistema de gerenciamento de edifícios
Com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics oferecemos a você uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital de seu edifício. O Emalytics alia o equipamento de gerenciamento e operação e o monitoramento de energia em uma plataforma inteligente. A estrutura baseado em IoT permite você controlar, avaliar e avaliar em função da necessidade os dados e as informações de todas as unidades parciais. Beneficie de uma engenharia simples e de uma plataforma para todos os processos e aplicações em seu edifício.
Licença Emalytics Controller para a integração de 250 pontos de dados (necessária licença de manutenção separada)
Licença de demonstração Emalytics Supervisor para efeitos de teste e engenharia com funcionalidade ilimitada e um tempo de execução de 12 meses, renovável anualmente.
Esta licença não está aprovada para a aplicação em sistemas produtivos. As licenças para a aplicação em sistemas produtivos estão disponíveis em separado.
Importante: ao utilizar a licença de demonstração, o servidor utilizado é associado a longo prazo a essa mesma licença. Depois não será mais possível uma operação produtiva com um servidor licenciado para efeitos de demonstração. Por isso, recomendamos que seja utilizado um servidor fixo para efeitos de teste internos.
Licença de atualização do Emalytics View para expandir a licença de tempo de execução de 500 pontos de dados do Niagara para 5000 pontos de dados. Essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.
Emalytics Niagara Cloud Service Assinatura anual remota para o supervisor (é necessária uma licença de manutenção separada)
Licença de manutenção (3 anos) para a licença Emalytics Controller NC4-100
Licença de manutenção (1 ano) para licença Emalytics Controller NC4-50
Licença de tempo de execução do Emalytics View para a visualização de um número ilimitado de pontos de dados do Niagara, essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.
Licença de atualização do Emalytics View para expandir a licença de tempo de execução de 2500 pontos de dados do Niagara para 50000 pontos de dados. Essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.
Licença de atualização do Emalytics View para expandir a licença de tempo de execução de 1250 pontos de dados do Niagara para 10000 pontos de dados. Essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.