Sustentabilidade e eficiência – Instalações de produção em Brownfield Totalmente digitalizadas e seguras, com 60% de economia de tempo em engenharia e implementação.

Três homens em frente ao quadro de comando aberto no Serum Institute of India

Perfil do cliente


Dois colaboradores do Serum Institute of India

Serum Institute of India

O Serum Institute of India, em Pune, é um dos maiores fabricantes de vacinas do mundo. Cerca de 1,5 bilhão de doses de vacina são produzidas lá todos os anos e vendidas em todo o mundo.

A empresa foi fundada em 1966 pelo Dr. Cyrus Poonawalla com o objetivo de produzir medicamentos imunobiológicos que salvam vidas, que até então eram escassos na Índia e importados a preços altos.

Desafio


Quadro de comando aberto com componentes da Phoenix Contact no Serum Institute of India

Digitalização e melhoria da sustentabilidade

A sustentabilidade e a digitalização são essenciais em brownfield. Em instalações existentes ou novas construções, o foco está na otimização do consumo nas fábricas e na redução da pegada de CO2. Nesse âmbito, além dos desafios, a digitalização também oferece oportunidades para aumentar a eficiência e a competitividade. A digitalização é a chave para uma produção sustentável baseada em dados. Esses dados são coletados e analisados. Isso permite obter a maior transparência possível em relação ao consumo e aos processos. Com essas informações podem ser desenvolvidas medidas para minimizar o consumo e otimizar os processos.

No primeiro passo são coletadas, salvas e visualizadas mais de 300 máquinas e processos para conexão com o sistema SCADA. É assim que os dados são obtidos. Uma variedade de protocolos de comunicação diferentes e a conexão entre OT e IT foram os desafios do projeto. A Data Collection Box foi usada para coletar os dados necessários das instalações existentes sem prejudicar as certificações ou as operações em curso.

Solução


A abertura da PLCnext Technology facilita a conexão segura entre OT e IT e a operação de diversas interfaces. Agora podemos não só produzir com mais eficiência e, portanto, com mais sustentabilidade, mas também proteger nossa propriedade intelectual.

Sr. Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation do Serum Institute of India
Gráfico Digital Factory – OT meets IT
Digital Factory - Gráfico de sustentabilidade
Logotipo Digital Factory - Cibersegurança industrial
Gráfico Digital Factory – OT meets IT

Para poder cumprir os compromissos de fornecimento de vacinas e evitar paralisações dispendiosas e com uso intensivo de recursos, é importante evitar as falhas na instalação a todo custo. A transparência do processo e a detecção de anomalias ajudam a reconhecer e eliminar defeitos emergentes, p. ex., devido à fadiga do material, antes mesmo que eles ocorram.

Digital Factory - Gráfico de sustentabilidade

A transparência completa dos processos e do consumo também serve como chave para uma maior sustentabilidade, pois a empresa agora tem uma visão geral melhor da eficiência dos recursos graças à transparência dos dados e, portanto, pode fazer otimizações em termos do balanço de sustentabilidade.

Isso garante qualidade consistente, alta eficiência de processo e conserva recursos valiosos.

Logotipo Digital Factory - Cibersegurança industrial

Além da aquisição de dados e do respectivo processamento, provamos a nossa competência com nosso abrangente know-how em cibersegurança e a certificação conforme IEC 62443. Conseguimos alcançar o Security Level 2 aqui no Serum Institute of India, o que era extremamente importante para a empresa farmacêutica para, p. ex., proteger as fórmulas e os processos de produção das vacinas contra acessos não autorizados.

Suas vantagens

  • Aumento da produtividade: coletar, salvar e visualizar dados de processo
  • Otimização por meio do uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina
  • Melhoria da sustentabilidade com a ajuda da transparência de dados
  • Cibersegurança a 360° conforme IEC 62443
  • Redução do tempo de engenharia em 60 % graças à solução Data Collection Box pré-configurada

Contato


Foto de grupo da equipe de especialistas para a fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Temos todo o prazer em ajudar você no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.
Números, dados, fatos: caso de referência Serum Institute of India

Produtos


Homem com tablet em frente a quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

Conclusão


Conexão entre os mundos OT e IT

Intercâmbio de dados sem fronteiras graças a interfaces abertas

A abertura de nossa PLCnext Technology foi uma grande vantagem nesse projeto: graças a ela foi possível operar as muitas interfaces. Isso não teria sido possível com um sistema proprietário. Como uma interface aberta e dimensionável, a estrutura IIoT padroniza os dados que são muito diversificados. Ela permite uma tradução para o sistema SCADA existente do cliente e, assim, conecta a OT e IT. Além da aquisição de dados e do respectivo processamento, provamos a nossa competência com nosso abrangente know-how em cibersegurança e a certificação conforme IEC 62443 e conseguimos alcançar o Security Level 2 aqui no Serum Institute of India.