Iluminação eficiente no túnel mais longo do Brasil No futuro, os usuários da sinuosa Rodovia dos Tamoios poderão viajar com mais rapidez e segurança do litoral para o interior do país. A otimização do controle das luzes nos túneis também economiza energia.

Vista da costa leste do Brasil até o túnel dos Tamoios

Perfil do cliente


Obras de abertura de túneis na Rodovia dos Tamoios

No estado brasileiro de São Paulo, a Rodovia dos Tamoios, com 82 quilômetros de extensão, atravessa a Serra do Mar. Quatro novos túneis encurtam a viagem entre a cidade litorânea de Caraguatatuba e a metrópole tecnológica de São José dos Campos, no interior do país, e a tornam mais segura.

Desafio


Projeto do túnel da Rodovia dos Tamoios

Segurança e visibilidade em todos os túneis

A iluminação de entrada e saída dos túneis dos Tamoios deve ser ajustada às diferentes condições de iluminação. São necessárias soluções de iluminação inteligentes para que os olhos dos usuários do túnel se acostumem o mais suavemente possível com as diferenças de luminosidade. Outro objetivo importante é operar as luzes de LED de forma eficiente e, assim, economizar energia. Além disso, as luminárias individuais de LED devem ser monitoradas continuamente para garantir um alto nível de disponibilidade de iluminação. A instalação de todo o sistema de iluminação e a colocação em funcionamento devem ser realizadas rapidamente e sem erros.

Solução


Soluções de conexão e fornecimento para iluminação de túneis

Engenheiros de aplicação da Phoenix Contact no túnel dos Tamoios
Alto-falantes Dali nas salas técnicas dos túneis
Sistema de instalação em frente ao fundo do túnel
Túnel dos Tamoios iluminado
Engenheiros de aplicação da Phoenix Contact no túnel dos Tamoios

Nos túneis recém-construídos, a operadora conta com a iluminação de LED da Schréder, especialista belga em iluminação. A Phoenix Contact oferece toda a gama de sistemas para automação de iluminação e tecnologia de conexão. As soluções desenvolvidas em conjunto permitem a instalação e a colocação em funcionamento rápidas e eficientes no local.

Alto-falantes Dali nas salas técnicas dos túneis

Se a iluminação precisar ser reduzida consideravelmente à noite, por exemplo, o sistema de controle da Phoenix Contact desliga determinadas luminárias e aumenta a intensidade da luz das luminárias restantes de forma correspondente. Isso aumenta sua vida útil, otimiza o fator de potência e reduz a potência reativa. Nesse contexto, outros fatores, como intervalos de limpeza ou perdas relacionadas à idade, são levados em consideração.

A eletrônica de ligação Lumgate também mede e monitora a corrente das luzes individuais. Para esse fim, a Schréder instalou o Lumgate diretamente nas luminárias ou nas caixas de driver associadas. A eletrônica de ligação permite o controle independente do fabricante de drivers de LED livremente selecionáveis.

Sistema de instalação em frente ao fundo do túnel

O planejamento da instalação elétrica no túnel dos Tamoios é significativamente reduzido com o uso do sistema de instalação QPD. Os cabos necessários foram transportados para o local de construção nos comprimentos necessários, pré-montados com conectores e identificados adequadamente. Portanto, a tecnologia de conexão QUICKON reduz significativamente o tempo de conexão das fontes de alimentação das luminárias LED ou dos gabinetes de driver no túnel.

Túnel dos Tamoios iluminado

O Sistema de Controle de Túneis (TCS) foi instalado em todos os túneis do projeto Tamoios como um ponto único de entrada para o centro de controle de túneis. O TCS controla a transferência de dados entre as unidades subordinadas e o centro de controle do túnel (sistema SCADA). Além disso, os sensores verificam a luminosidade no túnel e informam isso ao centro de controle do túnel por meio do TCS. O sistema foi projetado de forma que a iluminação funcione sem falhas, mesmo sem uma conexão com o sistema de orientação do túnel. Se toda a rede falhar, os vários sistemas continuarão a funcionar de forma independente.

Contato

Seu contato Björn Dotremont
Björn Dotremont
Centro Internacional de Competência em Serviços de Infraestrutura de Túneis
Terei prazer em prestar consultoria sobre soluções de iluminação, automação e tecnologia de conexão para seu projeto de túnel.

O sistema de controle inteligente não apenas economiza energia, mas também garante a manutenção e o reparo eficientes da iluminação de túneis graças a diagnósticos detalhados.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

Resumo


Especialistas em túneis da Phoenix Contact durante a colocação em funcionamento no túnel dos Tamoios

Chegue ao seu destino com mais rapidez e segurança

Após anos de construção, os quatro túneis dos Tamoios foram abertos no início de 2022. Os usuários da Rodovia dos Tamoios podem agora não apenas ir do litoral a São José dos Campos com mais rapidez, mas também com mais segurança. Isso é auxiliado pela iluminação de túneis, que simplesmente se adapta às condições externas - dia, crepúsculo, noite. Isso garante uma transição suave entre as diferentes situações de iluminação dentro e fora do túnel.