Distinções do relé PLC-INTERFACE Circuit Breaker nos EUA

10.06.2025
Relé PLC-INTERFACE com Circuit Breaker e logotipos de prêmios

O relé PLC-INTERFACE com Circuit Breaker da Phoenix Contact ganha ouro nos prêmios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards e o título de "Most Valuable Product" nos prêmios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards nos EUA.

O prêmio "Control Engineering Product of the Year" reconhece há quase quatro décadas tecnologias inovadoras de automação e controle. Também em 2025 são premiados produtos que moldam o futuro da engenharia industrial. Os produtos nomeados foram lançados no mercado norte-americano entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Com o Circuit Breaker PLC-INTERFACE, a Phoenix Contact recebe o prêmio Gold Award na categoria "Power".

O programa "Plant Engineering Product of the Year" comemora este ano seu 37º aniversário e continua a ser o principal prêmio para os novos produtos mais inovadores e influentes na indústria de manufatura e não manufatura. Esse programa anual de escolha dos leitores destaca as inovações que revolucionam as operações de instalações e impulsionam o progresso do setor. Com o Circuit Breaker PLC-INTERFACE, a Phoenix Contact recebe aqui o prêmio "Most Valuable Product (MVP)".

Essas distinções refletem o compromisso da Phoenix Contact com a inovação contínua na área de comutação e automação industrial. O Circuit Breaker PLC-INTERFACE Circuit Breaker é a solução compacta para comutar e proteger: ela oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) em uma largura de apenas 6,2 mm, para mais espaço no quadro de comando. A corrente nominal (1 a 6 A) e o comportamento de desconexão podem ser configurados individualmente por meio de chaves DIP no dispositivo. Uma saída de diagnóstico ativa fornece uma mensagem de estado confiável para o controlador de nível superior. A mensagem de estado visual ocorre por meio de um LED multicolorido nas cores verde, amarelo e vermelho.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications