Conectores com Push-in Technology

12.11.2024
Conectores Connexis com Push-in Technology

Os novos conectores Connexis DD31PS com tecnologia de conexão push-in da Phoenix Contact simplificam e aceleram o cabeamento no campo e na fábrica.

A tendência das soluções pré-montadas na fabricação industrial oferece às empresas a possibilidade de organizar os processos de produção com mais rapidez e eficiência. Porém, também há conexões para várias aplicações em campo que precisam ser cabeadas por um técnico no local.
A tecnologia de conexão push-in dos novos conectores cabo a placa permite a conexão flexível de componentes que não são pré-montados. Graças à tecnologia de encaixe direto sem ferramenta, Push-in simplifica o cabeamento de condutores rígidos e flexíveis com terminal tubular. Para evitar um encaixe incorreto, a Phoenix Contact disponibiliza também conectores e réguas básicas codificados.
Devido aos diferentes formatos e variantes como conexões suspensas e passagens de parede, a série DD31PS é adequada para inúmeras aplicações. Por exemplo, em robótica, tecnologia de elevação ou gerenciamento de bateria. Os conectores cabo a placa com conexão push-in estão disponíveis em versão de duas linhas com números de polos de 4 a 20 no passo de 3,81 mm. Eles complementam o portfólio existente de conectores cabo a placa com tecnologia de conexão por crimpagem.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management