We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Projeto MINT para jardins de infância e escolas na Alemanha
Projeto MINT para jardins de infância e escolas na Alemanha
A rede ing'enious tem o objetivo de despertar o entusiasmo pela tecnologia entre meninas e meninos.
Objetivo do projeto
O projeto "MINT with Mara and Felix" tem como objetivo proporcionar às crianças do jardim de infância sua primeira experiência com tecnologia e apresentá-las a ela.
Marcos
Desenvolver guia para vários experimentos sobre temas MINT
Criar lista de materiais
Configurar caixa de material
Realizar um projeto piloto com vários jardins de infância
24
Experimentos de várias áreas de matemática, ciências, informática e tecnologia
Guia com experimentos
Despertar o interesse pela tecnologia principalmente em meninas – essa é a missão escolhida pela rede feminina ing'enious da Phoenix Contact. Não é apenas uma missão, é muito mais do que isso: um verdadeiro trabalho de amor. Já na idade do jardim de infância, as meninas, e também os meninos, são especialmente entusiasmados e não têm medo de colocar a mão na massa. Foi assim que os entusiastas da tecnologia da Phoenix Contact tiveram a ideia do projeto "MINT with Mara and Felix".
Junto com Mara e Felix, as crianças do jardim de infância podem obter perspectivas sobre vários temas MINT. Eles podem experimentar coisas e ver o que os entusiasma. Ao aderir ao conceito, haverá um experimento semanalmente sobre uma área de enfoque específica.
As áreas de enfoque são: artesanato e construção, eletricidade e energia, informática, ciências naturais, descarte de resíduos, mecânica e magnetismo. Por exemplo, as crianças observam a força da gravidade, as diferentes formas de energia e fazem um tour de descoberta de ímãs.
Todos os experimentos estão inseridos em uma história para crianças, centrada nas experiências da coruja Inga. Inga, a coruja MINT, ajuda as crianças a encontrar respostas para suas perguntas por meio de pesquisa e experimentação.
Redução das desigualdades
Alcançar a igualdade de gênero e capacitar mulheres e meninas
Esperamos que esse programa incentive as crianças, principalmente as meninas, a se familiarizarem com a tecnologia e, quem sabe, mais tarde seguirem uma profissão em uma área técnica.