China cria conexões para mais sustentabilidade

O "AES Youth" molda os valores para o bem comum.
Colaborador chinês da Phoenix Contact em um evento no Dia da Juventude

Objetivo do projeto

Com o "AES Youth Freecycle", a filial chinesa lançou um evento com o objetivo de compartilhar objetos não usados com outras pessoas. Os destaques de maio foram as caixas cegas e a interação por voz.

Marcos

  • Criar sensibilização para coisas não usadas no dia a dia
  • Evento no Dia da Juventude (4 de maio)

1000

jovens participantes

Colaboradores chineses da Phoenix Contact no AES Youth Freecycle

Fortalecimento dos valores interpessoais e materiais

Transmitir o amor e a sustentabilidade: por ocasião do Dia da Juventude, em 4 de maio, a Phoenix Contact China lançou o primeiro evento "AES Youth Freecycle" para o bem comum. Nessa ocasião, objetos não usados foram entregues a novos proprietários.

À medida que seu nível de vida melhora, muitas pessoas acumulam bens ao longo dos anos que, se não forem usados, levam a um desperdício considerável de recursos. Para dar um novo valor a esses objetos, a Phoenix Contact China apela à doação desses objetos não usados. Em seguida, eles são transmitidos para os novos proprietários por meio do conceito de caixa cega.

Colaboradores chineses da Phoenix Contact no AES Youth Freecycle

Criar conexões que vão além dos objetos compartilhados

Baixas barreiras de acesso e um alto nível de participação: mais de 1000 pessoas participaram do evento em maio. Objetos como brinquedos, utensílios domésticos, livros e publicações, bem como objetos de artesanato, se fizeram a caminho de novas aventuras. A custo zero, sem emissões e com um efeito sustentável. Além do valor dos objetos, os doadores e os receptores tiveram a oportunidade de criar uma conexão pessoal: o intercâmbio sobre os objetos doados, o efeito de surpresa ao abrir as caixas cegas e, por fim, a vontade de fazer o bem resultaram em um grande efeito multiplicador. Uma conexão entre indivíduos, a comunidade e até o planeta.

Todos os "AES Youth" continuam a divulgar o poder da sustentabilidade, traduzindo a boa vontade em ações concretas e tornando a sustentabilidade visível. A continuação do evento já está sendo planejada.

Image for sustainability development goal number 12
Consumo e produção responsáveis

Uso sustentável de objetos

É muito legal ser um "AES Youth"! Por trás da troca de objetos não usados está não apenas a surpresa de abrir caixas cegas, mas também a visualização da sustentabilidade.

Qian Xiujuan, MarCom e DXM Manager

Seu contato para este projeto

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom e DXM Manager

Isso também pode ser de seu interesse