Projeto de sustentabilidade

Monitoramento, proteção e restauração da biodiversidade na Itália

Criação de um oásis de biodiversidade em conjunto com a 3Bee.
Criação de um oásis de biodiversidade em conjunto com a 3Bee

Objetivo do projeto

A filial italiana realiza esse projeto em conjunto com a 3Bee – uma empresa líder na área da sustentabilidade. O foco é a conservação e o crescimento de um oásis de biodiversidade. As medidas incluem o plantio de uma floresta de néctar com 250 árvores de néctar, a instalação de cinco colmeias tecnológicas, a construção de casas para osmias, borboletas e joaninhas e o uso de sensores de IoT para monitorar a flora e a fauna locais.

Marcos

  • Cooperação com a 3Bee
  • Implementação de diversas medidas
  • Organização de cursos de treinamento

13 t

de CO₂ são absorvidas por 250 árvores produtoras de néctar

208 kg

de néctar são produzidos por ano

Abelha em uma placa de circuito impresso

Um projeto com uma perspectiva a longo prazo

Com esse projeto, a Phoenix Contact Itália se compromete a longo prazo com a sustentabilidade ecológica e a proteção da biodiversidade. No âmbito da parceria com a 3Bee, a filial se comprometeu a plantar e manter cerca de 250 árvores produtoras de néctar em seu oásis até o final de 2023, o que vai absorver mais de 13 t de CO₂ e produzir cerca de 208 kg de néctar por ano para polinizadores. Esse projeto tangível e mensurável é um exemplo concreto de sustentabilidade ativa.

As etapas individuais do projeto

1º ano (2023):
Criação de uma floresta de néctar para promover o habitat e a nutrição de polinizadores locais e selvagens. Plantio de 250 árvores que produzem néctar.

2º ano (2024):
Instalação de cinco colmeias com a tecnologia 3Bee Hive-Tech*, ou seja, colmeias equipadas com sensores biométricos que fornecerão dados úteis para a medição prática e eficaz da saúde das abelhas.

*O Hive-Tech é um sistema de IoT que calcula a saúde do ecossistema de uma área analisando o som, a temperatura, a umidade e o peso das colmeias.

3º ano (2025):
Instalação de pequenas casas (PollyHouses) para polinizadores (abelhas pedreiras, borboletas e joaninhas). As casas são refúgios importantes para esses polinizadores, que são necessários para a reprodução das plantas e a biodiversidade, sendo também bioindicadores do ecossistema, ou seja, vigilantes da saúde do meio ambiente. É restaurado, pelo menos, um hectare de terra.

Também são organizados cursos de treinamento sobre a biodiversidade e a importância dos polinizadores. Trilhas educativas no oásis visam familiarizar os visitantes com o mundo dos polinizadores; placas educativas vão fornecer mais informações.

4º ano (2026):
Construção, gerenciamento e análise de dados de um lago biológico (10 m²) – zona protegida de vida selvagem. O lago biológico foi criado em contraste com os lagos artificiais convencionais ou reservatórios de água, de modo a promover a diversidade da vida selvagem e a preservação do ecossistema. O lago biológico é o maior projeto de estudo e pesquisa sobre abelhas, insetos polinizadores e biodiversidade, e fornece informações valiosas sobre a saúde do ecossistema, o sucesso da restauração ecológica e sua eficácia como habitat da vida selvagem.

Image for sustainability development goal number 13
Ação contra a mudança global do clima

Promoção da biodiversidade

Juntamente com a 3Bee, acreditamos na importância da biodiversidade e em todas as iniciativas que beneficiam nosso planeta para garantir um ambiente de vida para o futuro da humanidade. A criação de nosso oásis de biodiversidade é um exemplo concreto de nosso compromisso com a sustentabilidade ecológica.

Francesco Lanzani - Phoenix Contact Italien, President & CEO

Seu contato para este projeto

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Isso também pode ser de seu interesse