Renovação e modernização do fornecimento de energia na cabana Sarotla
Objetivo do projeto
A Phoenix Contact Áustria queria implementar um projeto típico do país, no qual aspectos individuais da direção estratégica da All Electric Society se tornassem visíveis de forma marcante e fosse criado um benefício para a sociedade. Para isso, foi escolhida a cabana Sarotla – uma cabana de montanha do Clube Alpino austríaco, uma organização sem fins lucrativos – situada a 1611 metros do nível do mar na região alpina de Vorarlberg. Após um acidente de avalanche e a reconstrução subsequente, o fornecimento de energia foi inicialmente apenas restabelecido de forma inadequada.
Marcos
- Reuniões internas e discussão de ideias para gerar ideias
- Contato com o Clube Alpino austríaco
- Colaboração com a FH Vorarlberg
- Colaboração com projetistas, eletricistas e integradores de sistemas
Nível do mar, só pode ser alcançada a pé ou de helicóptero
Produção de uma micro usina hidrelétrica recém-projetada (anteriormente 0,7 kW)
Potência de pico graças a instalação fotovoltaica recém-instalada (com acumulador de bateria de 58 kWh)
Uso otimizado de energia
No decorrer da modernização, o apoio da Phoenix Contact permitiu a integração completa de uma micro usina hidrelétrica recém-projetada, com um aumento de potência de 0,7 kW para cerca de 5 kW. Também foram instalados uma instalação fotovoltaica com uma potência de pico 11,5 kWp e um acumulador de bateria de 58 kWh. Um dos pontos cruciais foi associar de forma inteligente a alimentação dos dois maiores consumidores (acumulador de bateria para energia elétrica e termoacumulador) para permitir usar a corrente elétrica da melhor forma possível e um conforto elevado. "Isso significa que a energia limitada disponível tem de ser usada de forma otimizada e nunca deve ser desperdiçada. Nesse sentido, foi um desafio interessante conceber a geração de energia em conformidade e usar de forma otimizada as duas fontes de energia diferentes em paralelo", explica o engenheiro Gebhard Lorenz, da Technisches Büro Lorenz, responsável pelo planejamento elétrico. O gerenciamento de carga inteligente e flexível disponibilizado pela Phoenix Contact presta serviços valiosos: por um lado, os excedentes de energia podem ser usados a qualquer momento e, por outro lado, no caso de escassez de energia (relacionada com o clima), a energia elétrica é distribuída de forma eficiente para os consumidores essenciais.
O roteador de manutenção remota FL mGuard permitiu configurar uma conexão segura entre o vale e a cabana. "A Phoenix Contact apoiou, entre outros, com trabalhos de programação para a integração Modbus dos dispositivos de medição, otimização de energia, visualização, configuração da manutenção remota, representação gráfica dos dados de energia na Proficloud.io e seleção de componentes", explica Michael Schuler, Sales Manager IMA e responsável pelo projeto.
Juntamente com todos os envolvidos no projeto, mostramos como é possível implementar um fornecimento de energia sustentável e autônomo. Ele está totalmente alinhado com nossa máxima de alcançar a redução de CO₂ por meio da tecnologia e não da renúncia.
Seu contato para este projeto
Isso também pode ser de seu interesse
100 árvores pelos 100 anos na Polônia
Ação comunitária para o clima.
Um sistema de filtragem de água em uma classe própria
O objetivo da Airfield Estate é a autossuficiência e a conservação de recursos.
Tecnologia de ponta na teoria e na prática
Apoio aos alunos em seu caminho para a vida profissional.