GP Joule:带智能负载管理的充电停车场

概览

GP Joule利用光伏、风电和沼气为电动汽车充电。  

GP Joule利用光伏、风电和沼气为电动汽车充电。

  • GP Joule提供利用太阳能、风能、生物质能生产可再生能源并为电动汽车供能的解决方案。
  • 很多企业都面临着如何保证电动汽车用电需求的问题。
  • 解决方法是建立负载管理系统。该系统会基于规则将所有充电站的电量进行分配。
  • 菲尼克斯电气的EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装中为GP Joule公司的停车场和客户提供了灵活充电解决方案。

客户概况

针对客户痛点提供适用的解决方案——秉承这一理念,GP Joule于2015年进入电动汽车市场。由于定制化解决方案十分稀缺,各家公司往往通过与专家合作,从无到有成为电动汽车和充电基础设施供应商。2015年以来,GP Joule Connect一直与Phoenix Contact E-Mobility GmbH保持着紧密合作。

应用

位于德国Reußenköge的GP Joule公司硬件产品研发部的Jonas Elbroend(图左)和软件产品研发部的Piet Gömpel  

位于德国Reußenköge的GP Joule公司硬件产品研发部的Jonas Elbroend(图左)和软件产品研发部的Piet Gömpel

新型充电停车场的基础要素始终是充电站。“如果充电停车场存在充电稳定性、用户便捷性、能效性和市电连接性方面的不足,往往事后难以弥补。”Jonas Elbroend根据自己在GP Joule Connect公司担任硬件产品开发人员的经验,这样说道。“内置的充电控制器需要在充电过程中控制电流,还需要由上级系统控制。” 此外,充电控制器应可灵活使用,可选择不同的充电模式。

根据计划,充电系统将新增6 mA DC故障检测系统以及30 mA漏电保护器,以用于保护充电站和切换负载。在使用3号充电模式,带充电插座的B类情况下,充电控制器还应提供电压监测功能,以便在断电时解锁充电枪。

为实现负载管理系统的功能,充电点应依次分布在三相导线上。从而确保不超过最大不平衡负载——最大不平衡负载由能源供应商规定。在此背景下,硬件和软件也必须协调一致。

解决方案

高度匹配的软硬件  

合适的充电控制器是优化负载管理的基础。

如何通过所连负载来保证充电停车场的能源供应至关重要。“充电停车场的能源流动需要能源管理系统进行控制。”Elbroend解释道。“这种能源管理系统可以是独立的,也就是仅负责一个充电停车场,也可以是综合楼宇管理系统的一部分。” 在独立系统中,可用连接负载是管理充电停车场的唯一给定值。

“菲尼克斯电气的以太网充电控制器和电动汽车充电管理软件套装可实现理想的能源管理。”GP Joule Connect软件产品开发人员Piet Gömpel解释道。“电动汽车充电管理套装通过使用Modbus TCP对控制器进行管理。该套软件还可以管理充电过程的授权,并调节充电电流。”

GP Joule运营管理的30个充电站之一  

GP Joule可根据客户需求逐步扩大充电停车场的规模。

充电停车场运营人员可以在本地进行充电计费或采用计费系统。GP Joule利用软件的导出功能进行计费,并传输能耗数据。与之不同的是,在公共部门,充电过程通常由后端供应商进行计费。后端供应商通过开放充电点协议(OCPP)接收能耗数据,该协议是电动汽车充电管理套装的组成部分。

目前GP Joule运营位于Reußenköge的30多个充电站,以及分布于其他地区的20多个充电站。通过购买支持10个、30个和50个充电点的软件许可,可轻松扩展充电点的数量。“我们的客户在开始时往往只需安装几个充电点就可以完成基本安装。”Gömpel说,“如果有了升级许可,系统可随时增加充电点数量,实现灵活扩展。”

近在咫尺,方便管理  

通过电动汽车充电管理软件套装,员工可以获知充电状态和占用时间的诊断信息。

采用电动汽车充电管理软件套装,可使用任一电脑,通过网络浏览器在网络界面上对充电停车场、单个充电站、负载管理、计费系统的参数进行轻松配置。例如,运营人员登录后,可以查看或更改相关设置。

若电动汽车驾驶员可使用带触摸屏电脑和RFID读写器的中央终端进行注册,则可通过直观用户界面选择充电站并启动充电过程。也可使用嵌入式工控机,每个充电站配备一个RFID读写器进行用户注册。

总结

利用这种方式,GP Joule Connect在2019年投入运行了约300个充电点。为满足客户对运营、能源管理和可用性的高要求,电动汽车充电管理软件套装还支持云服务功能。

Jonas Elbroend总结道:“菲尼克斯电气的电动汽车充电管理软件套装是为那些希望在未来使用十个到几十个充电点的企业量身定做的,这些企业往往在能源管理、运营、升级保障等方面有专业要求。”

Piet Gömpel则补充说:“有了电动汽车充电管理软件套装,我们的充电解决方案可以在不同环境的充电停车场中灵活使用。由此,我们可以为不断增长的客户群提供从分析、规划、实施到运营的整体解决方案。”

希望与我们携手实施充电解决方案吗?

请将您的要求发送给我们,畅享我们的卓越服务:

  • 硬件与软件的完美匹配
  • 生产带有定制标识的充电枪,提升品牌形象
  • 可对线缆尾部按要求进行半剥、预装或压接的操作
  • 通过经测试的接线图,简单安全创建充电解决方案
  • 将最新充电标准、指令和德国《度量衡法》纳入考虑范围
  • 支持连接计费供应商及楼宇和能源管理系统

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: