Это немного больше, чем футбольное поле. Павильон All Electric Society, являющийся центральным элементом парка, покажет, что понимает под All Electric Society компания Phoenix Contact и как объединение секторов способствует оптимальному потоку энергии от возобновляемых источников.
Добро пожаловать в парк All Electric Society
Испытайте, откройте и исследуйте будущее:
Насколько надежны возобновляемые источники энергии? Откуда мы берем энергию, когда солнце не светит и ветер не дует? Почему существуют различные способы зарядки электромобиля? А как «зеленое» электричество попадает в автомобиль, в здание или на производство?
Ответы на эти и другие волнующие вопросы можно найти в нашем парке All Electric Society: вместе с нами в Бломберге испытайте вживую, как производится, хранится, распределяется энергия, как оптимизируется ее потребление – и как все эти области взаимосвязаны.
Планируйте свой визит к нам
- Часы работы павильона All Electric Society и кубов: понедельник - воскресенье с 7:00 до 21:00 часа.
- Территория парка All Electric Society находится в свободном доступе ____ и может быть посещена в любое время.
- Вход: Посещение бесплатное.
- Целевая аудитория: Парк подходит для всех возрастных групп. Объяснение приложений разработано, в частности, для того, чтобы помочь детям и неспециализированным посетителям понять темы, связанные с All Electric Society.
- Адрес: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg
Обзор парка All Electric Society
Парк All Electric Society создан так, чтобы посетители могли самостоятельно изучить его. Для этого предусмотрены различные источники информации.
На мониторах в стеклянных кубах и в павильоне можно увидеть следующую информацию:
- Обзор парка All Electric Society со всеми энергетическими и информационными потоками и информационными окнами в режиме просмотра PARK.
- Информационные видеоролики, соответствующие теме куба, в режиме просмотра CUBE.
- В разделе EXPERTS представлена более подробная техническая информация.
Сенсорная технология мониторов позволяет выбирать темы для просмотра. В стеклянные кубы встроены интерактивные элементы, соответствующие определенной тематике. С помощью этих игровых элементов можно попробовать технологии в рамках All Electric Society.
QR-коды можно найти на различных объектах по всему парку. Их можно отсканировать с помощью смартфона, чтобы получить дополнительную информацию об объекте.
Лучшее место для начала посещения - павильон All Electric Society. Вы можете выбрать также другие станции.
Что такое All Electric Society?
В All Electric Society используется только регенеративная электроэнергия. Но сбалансированные действия не означают автоматически отказ. Речь идет о том, чтобы оптимально использовать существующие ресурсы и предоставить к ним доступ для всех людей в мире.
Это становится возможным благодаря объединению секторов: соединение всех соответствующих областей жизни и работы, таких как мобильность, энергетика, инфраструктура и промышленность, в единую систему. При этом энергия распределяется в соответствии с потребностями и автоматизированным способом. Чтобы она всегда была доступна там, где она необходима.
Отличная идея для будущего, компактно представленная
Она обеспечивает работу ветросиловой установки на большой высоте: гондола. Обычно эта чувствительная зона доступна только специалистам, но в нашем парке у Вас есть возможность не только внимательно осмотреть машинное отделение, но и войти в него.
На территории интерактивные стеклянные кубы позволят посетителям в игровой форме познакомиться с тематическими зонами All Electric Society. Все кубы интеллектуально связаны друг с другом. Это означает, что всегда известно, сколько энергии имеется в наличии и где она необходима.
Около 550 солнечных модулей в парке All Electric Society обеспечивают его полное снабжение энергией от возобновляемых источников энергии. Помимо модулей на крыше или солнечных модулей, встроенных в окна, в тротуары встроено 26 м² пешеходных солнечных мостовых.
Соедините все воедино в парке All Electric Society. Электричество передается по кабелям общей длиной 7 км. Остальные 12 км кабеля необходимы для передачи данных.
Парк All Electric Society - взгляд за кулисы
Вопросы и ответы
Да. Доступ возможен также для инвалидных кресел, детских колясок и т.д.
Нет. В парке All Electric Society основы устойчивого и пригодного для жизни мира объясняются таким образом, что технические решения могут быть понятны даже без предварительных знаний.
Да, пункты зарядки переменного тока типа 2 мощностью 22 кВт (32 A/400 В) предоставляются за отдельную плату. Эти зарядные станции предоставляют возможность зарядки в режиме ad-hoc с помощью карты Giro-Card и зарядки по роуминговым тарифам.
На посещение следует выделить от 60 до 90 минут, чтобы осмотреть все в свое удовольствие. Конечно, это зависит от того, насколько тебе интересны отдельные темы.
Туалеты расположены в цокольном этаже павильона All Electric Society. Доступ осуществляется по внешней лестнице в боковой части здания.
Пользователи инвалидных колясок, пожалуйста, позвоните в звонок у двери на лестницу на первом этаже павильона. Мы дадим доступ к подъемнику.