Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

The smarter E Europe: совместные усилия по реализации энергетического перехода с помощью технических решений

07.05.2025
Сотрудники солнечного парка с логотипом Smarter E

Для достижения климатических целей в ближайшие годы необходимо минимизировать выбросы CO2. Phoenix Contact предлагает решение этой задачи в рамках концепции будущего All Electric Society. Эта концепция описывает мир, в котором электрическая энергия из возобновляемых источников доступна в любое время, в достаточном количестве и по приемлемой цене. Для реализации этой цели компания предлагает технические решения, изделия и услуги.

Все желающие смогут ознакомиться с разнообразным ассортиментом на выставке The smarter E Europe, которая пройдет с 7 по 9 мая 2025 года. Подробную информацию можно будет получить на стенде 110 в зале B5 выставочного центра Мюнхена.

На выставке компания сделает акцент на решениях в области мониторинга, управления и программного обеспечения для фотогальванических установок. При этом будут представлены решения в области менеджмента электропитания с использованием регуляторов системы генерирования электроэнергии, энергетического мониторинга, коробок подключения устройств для крышных и полевых установок и т.д. Также можно будет увидеть подходящие клеммные блоки, штекерные соединители, источники питания, устройства защиты от импульсных перенапряжений и инструменты. В рамках выставки компания также уделит внимание теме электромобильности Посетители выставки станут свидетелями эксклюзивной премьеры на стенде Phoenix Contact, которая состоится 7 мая 2025 года в 11 часов утра и будет посвящена теме «Мегаваттная зарядка с помощью зарядных кабелей CCS». Кроме того, на выставке будут представлены новые разработки для быстрой зарядки электромобилей и коммерческих автомобилей, а также для создания сетевой и мощной зарядной инфраструктуры. Широкий ассортимент зарядных технологий Charx был специально разработан для требовательных приложений электромобильности. Зарядные розетки и кабели, контроллеры, силовая электроника и распределительные устройства постоянного тока охватывают весь процесс зарядки.

В связи с объединением различных секторов и участников — таких как энергосети, здания, локальные производители, зарядные станции и электромобили — передача соответствующих данных приобретает чрезвычайно важное значение. При этом коммуникация всегда должна быть защищена от несанкционированного доступа. Компания Phoenix Contact уже много лет активно работает в области кибербезопасности. На выставке The smarter E Europe эксперты представят соответствующие решения для защиты от кибератак. К ним относится защитный маршрутизатор, сертифицированный и подтвержденный TÜV Rheinland в соответствии с МЭК 62443-4-2. Все заинтересованные посетители выставки смогут вживую увидеть взаимодействие представленных компонентов и систем в рамках объединения секторов в парке All Electric Society в Бломберге.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации