Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Зарядные станции с особыми показателями баланса CO₂ Совместно с компаниями Pion Technology и Phoenix Contact компания Velocity Aachen разработала решение для зарядки, в котором используется система корпусов с особым экологическим балансом.

Зарядные системы с бетонными корпусами для электромобилей

Обзор

  • Зарядная инфраструктура для электромобильности должна быть не только разветвленной и функциональной; она должна также соответствовать требованиям ряда экологических критериев.
  • Компании Velocity Aachen GmbH и Pion Technology AG внедрили совместное решение, заключающееся в использовании корпусной системы с особыми характеристиками экологического баланса для зарядной колонки.
  • Его суть заключается в применении бетона в качестве фильтрующего материала для мелкодисперсной пыли, а также – в использовании многочисленных компонентов производства компании Phoenix Contact.
  • Уже скоро в городской зоне Аахена можно будет воспользоваться одним из почти 1000 электрических велосипедов.

Профиль клиента

Компания Velocity Aachen GmbH совместно с RWTH и региональными партнерскими организациями разрабатывает систему мобильности для городской зоны, в основу которой положен принцип проката: она предусматривает создание в Аахене комбинированных узловых пунктов зарядной инфраструктуры для электрических велосипедов и электромобилей. Водители электромобилей могут пересаживаться на электрические велосипеды, разгружая интенсивность внутригородского движения.

Источники питания компании Phoenix Contact в распределительной коробке

Источники питания компании Phoenix Contact в распределительной коробке

Применение

Электрический транспорт сейчас в моде: он во многом способствует реализации новой энергетической политики и охране окружающей среды. Тем не менее, развитие необходимой зарядной инфраструктуры отстает: крупные суммы капиталовложений и длительные сроки окупаемости отпугивают многих инвесторов от этого дела. В свою очередь, отсутствие разветвленной зарядной инфраструктуры отрицательно сказывается на повседневной практичности электрического транспорта, что заставляет многих потенциальных покупателей воздерживаться от его приобретения. Совместный проект компаний Velocity Aachen из Аахена и Pion Technology AG из Ханау как раз и демонстрирует возможный выход из этой затруднительной ситуации.

Дифференцированные и ориентированные на целевые группы пользователей предложения предусматривают разнообразные тарифные планы: начиная со стандартного бронирования онлайн и заканчивая годовыми абонементами для клиентов, регулярно доезжающих из пригорода на работу и вообще проезжающих значительные расстояния. Тем самым компании Velocity Aachen удалось выполнить требования двух критериев успеха электромобильности: высокий показатель готовности в сочетании с жизнеспособной бизнес-моделью. Для этого оборудование должно регулярно и тщательно обслуживаться и быть готовым к работе.

Зарядный пункт из бетона – также и для электромобилей

Зарядный пункт из бетона – также и для электромобилей

Решение

«Мы гарантируем мобильность своих клиентов и уделяем особое внимание обеспечению высокой степени готовности оборудования», – говорит Деннис Бринкманн (Dennis Brinckmann), генеральный директор компании Velocity Aachen. «Поскольку энергетическая эффективность имеет для нас принципиальное значение, все оборудование должно работать в унисон, в том числе и оборудование наших поставщиков».

Компания Pion Technology AG предложила инновационную корпусную технологию: в качестве материала для изготовления зарядных станций используется бетон. Благодаря своим фотокаталитическим свойствам этот материал способен отфильтровывать из окружающего воздуха мелкодисперсную пыль.

Таким образом, станции активно участвуют в улучшении климатических условий окружающей среды. Это непрерывный процесс, не теряющий своей эффективности с течением времени. Оседающая на поверхность бетона мелкодисперсная пыль смывается дождями. При этом основатели проекта Velocity делают ставку на еще одно инновационное решение компании Pion: «В частности, корпус системы технологии зарядки, способный самостоятельно поддерживать необходимый микроклимат, обеспечивает высокую безопасность процесса, – говорит Бринкманн, – поскольку он позволяет отказаться от активных элементов системы охлаждения даже при высоких мощностях зарядки».

Контроллер зарядки

Контроллер зарядки CHARX control basic согласно МЭК 61851, режим 3

Компания Pion также использует комплектующие Phoenix Contact для своих зарядных систем. «В поисках производителя, обладающего обширными технологическими знаниями и опытом в сфере электромобильности, мы обратились к компании Phoenix Contact», – вспоминает Эдгар Клуг, член правления Pion Technology AG. «Мы используем решения Phoenix Contact как в системах управления, так и в зарядных штекерных соединениях».

Кроме специально разработанных для Velocity Aachen креплений для электрических велосипедов, компания из Ханау предлагает также и зарядные станции режима 3 для электромобилей, выполненные в подобном дизайне. В них используется компактный контроллер режима 3 CHARX control basic от Phoenix Contact, соответствующий стандарту МЭК 61851. Контроллер компактно устанавливается в цоколе зарядной станции. В зависимости от исполнения зарядной станции – с инфраструктурной зарядной розеткой (в соответствии с МЭК 61851, случай подключения B) или с несъемным кабелем (случай подключения C) – применяется оптимизированная для конкретного случая применения печатная плата. Для интеграции зарядных станций в облачные вычислительные системы компания Pion использует коммуникационные компоненты Phoenix Contact.

Заключение

Клуг не раскрывает секрет состава бетона, но стоимость песка, цемента и воды значительно ниже затрат на изготовление сопоставимых конструкций корпусов из металла или пластмассы. Партнеры по проекту Бринкманн и Клуг уверены в успехе своей концепции электромобильности, что подтверждается также и информацией, поступившей на данный момент с рынка. В данном случае решающее значение имеет сочетание конкретных технологий. Жизнеспособная бизнес-модель, окупаемая зарядная инфраструктура с возможностью масштабирования, а также характеристики экологического баланса используемых материалов формируют интересную общую концепцию, повышающую привлекательность и приемлемость электромобильности.

Контакты
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61