Интеллектуальная технология управления компенсирует рассеиваемую мощность Теперь не нужно покупать реактивную мощность
В некоторых комбинациях фотогальванические установки также генерируют емкостную рассеиваемую мощность в ночное время. Чтобы избежать необходимости покупать реактивную мощность у сетевых операторов, компания Phoenix Contact разработала функцию управления Q@Night, которая используется в фотогальваническом парке в Саксонии-Анхальт, Германия.
Кристофер Верлиц, ASG Engineering GmbH
Профиль клиента
Компания ASG Engineering GmbH из Саксонии-Анхальт, Германия, была основана в 2007 году и специализируется на консалтинге, планировании, внедрении и оперативном управлении фотогальваническими установками.
В спектр их услуг также входит интеграция установок и систем хранения в существующую инфраструктуру с оптимальным использованием собственного энергопотребления. Компания также занимается решениями по ограничению пиковой нагрузки и хранению данных для систем микрогрид.
Точка подключения к сети в промышленном парке Дессора
Применение
Этот проект представляет собой фотогальванический парк мощностью 10 мегаватт в промышленном парке Дессора в Ораниенбаум-Вёрлице в восточной части Саксонии-Анхальт, Германия.
Прежде чем напряжение будет подано в сеть, оно должно быть передано в точку подключения к сети по трехкилометровому подземному кабелю. Из-за большой длины кабеля особенно в ночное время возникает емкостная рассеиваемая мощность. Трансформаторные станции в парке также генерируют потери, хотя это индуктивная рассеиваемая мощность. Чтобы компенсировать такую рассеиваемую мощность, оператору парка обычно приходится покупать реактивную мощность у оператора энергосистемы за определенную плату. Финансовые затраты на такую дополнительную покупку в течение года составили бы сумму в середине пятизначного числа.
Сотрудничество между ASG Engineering GmbH и Phoenix Contact
Решение для менеджмента электропитания
Решение
В точке подключения к сети установлен контроллер подачи электроэнергии на базе технологии PLCnext Technology от Phoenix Contact. Устройство, сертифицированное в соответствии с немецким руководством по применению VDE-AR-N 4110/4120, гарантирует, что децентрализованные системы генерирования электроэнергии, подключенные к сетям среднего и высокого напряжения, подают питание в сеть в соответствии с ее требованиями.
Поскольку аппаратное и программное обеспечение контроллера подачи может быть в любое время адаптировано индивидуально и в соответствии с проектом, устройство может быть расширено для включения функции регулирования Q@Night. За этим понятием скрывается регулирование реактивной мощности в ночное время. Функция контроллера Q@Night, запрограммированная компанией ASG Engineering и реализованная на контроллере системы генерирования электроэнергии, гарантирует, что инверторы фотоэлектрического парка не отключаются, как обычно, в ночное время. Скорее, они продолжают обеспечивать реактивную мощность для достижения cos Phi ровно 1 в точке подключения к сети. Таким образом, индуктивные и емкостные свойства собственных элементов парка (т.е. линий и трансформаторов) уравновешиваются.
Благодаря этой функции контроллера оператор парка экономит более 20 000 евро в год
Технические характеристики установленных на месте инверторов поступают от устройства сопряжения с шиной
Управляющие сигналы в систему регулирования Q@Night передаются по оптоволоконному кабелю на устройство сопряжения с шиной Axioline F BK ETH, который установлен на одной из четырех трансформаторных подстанций в ФГ-парке в трех километрах. Модули RS Uni прикрепляются к устройству сопряжения с шиной, позволяя работать периферийным устройствам с последовательными интерфейсами на шинной системе. От устройства сопряжения с шиной инверторы, соединенные в звездообразную конфигурацию в 16 линий, получают спецификации через обмен данными RS 485, необходимые как для регулирования электропитания, так и для регулирования реактивной мощности в ночное время.
Заключение
Функция регулятора Q@Night, реализованная на контроллере ввода, позволяет избежать дорогостоящей дополнительной покупки реактивной мощности. Открытая платформа управления обеспечивает быстрое и надежное проектирование, а также настройку с учетом специфики проекта.