Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Машины без маркировки CE

Маркировка СЕ согласно директиве ЕС по машинному оборудованию

На практике все еще используются машины и установки, на которых отсутствует маркировка СЕ. Директива ЕС по машинному оборудованию однозначно регулирует порядок реализации, импорта из третьих стран и ввода в эксплуатацию машин.

Являются ли безопасными машины без маркировки СЕ с точки зрения директивы ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EG? Возможна ли безопасная эксплуатация таких машин?

Получить информацию сейчас
Маркировка СЕ на машине

На практике все еще используются машины и установки, на которых отсутствует маркировка СЕ, но которые согласно директиве ЕС по машинному оборудованию должны иметь маркировку с 1 января 1995 года. С этой даты директива ЕС по машинному оборудованию однозначно регулирует порядок реализации, импорта из третьих стран и ввода в эксплуатацию машин.
Однако остается вопрос, являются ли безопасными машины без маркировки СЕ с точки зрения директивы ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EG и возможна ли их безопасная эксплуатация.

Требуются ли какие-либо действия со стороны пользователя?

Согласно § 5 Постановления о промышленной безопасности 06/2015 работодатель может использовать только такие средства производства, которые соответствуют директивам сообщества. К таким директивам сообщества относится также директива ЕС по машинному оборудованию.

Очевидно, что пользователь захочет получить сертификат соответствия CE. Однако заявление о соответствии нельзя составить задним числом. Сертификат соответствия CE можно получить только с учетом современного уровня нормативной базы ЕС и (гармонизированных) стандартов. Кроме того, в определенных случаях пользователь должен получить новый сертификат соответствия. Например, в случае существенных изменений машины без маркировки СЕ (пояснительный документ BMAS 04/2015) или в процессе объединения машин в совокупную машину. Старые машины, которые начали использоваться до 01.01.1995 года, не обязаны иметь маркировку СЕ. Однако это утверждение верно в том случае, если поддерживать безопасность машин согласно Постановлению о безопасности машин.

Машинный парк роботов

Машины без маркировки CE встречаются также в случае использования совокупности машин

Новое подтверждение соответствия CE

Безупречный подход с правовой точки зрения заключается в том, чтобы добиться нового соответствия CE согласно современному уровню нормативной базы ЕС и (гармонизированным) стандартам. Если пользователь принимает решение в пользу такого подхода, то на него, как производителя, возлагаются все обязанности. Затем необходимо выполнить полную процедуру анализа соответствия на фактический момент поставки машины. Если отсутствует полный пакет документации на машину, то завершение процедуры анализа на соответствие требованиям ЕС затруднительно. Порядок выполнения анализа рисков четко описан. Кроме анализа рисков нужно составить или иметь возможность предоставить по запросу дополнительную техническую документацию (см. директиву ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EG, ПРИЛОЖЕНИЕ VII). Сюда входит также инструкция по эксплуатации и заявление о соответствии.

Машина с промаркированными опасными участками

Анализ рисков позволяет выявить опасные участки машины

Какие еще возможности есть у пользователя?

При помощи анализа рисков (например, на основе EN ISO 12100) пользователь может идентифицировать ранее не выявленные источники повышенной опасности и подробно задокументировать их для различных режимов работы. На основе Постановления о промышленной безопасности 06/2015 имеется возможность снизить уровень опасности, используя принцип технических, организационных и персонализированных мер (ТОП-принцип). В качестве альтернативы, можно реализовать сначала конструктивные, затем технические и наконец указательные меры согласно директиве ЕС по машинному оборудованию. На основе EN ISO 13849 определяется требуемый уровень эффективности защиты (PLr, required performance level) для каждой функции обеспечения безопасности. Затем этот требуемый уровень эффективности защиты (PLr) необходимо проверить относительно фактического уровня эффективности защиты (PL) установленных защитных компонентов. При этом идентифицируются ранее неучтенные источники повышенной опасности и анализируются технические средства защиты. В итоге пользователь получает общую картину. Пользователь может принять решение относительно целесообразности модернизации машины в соответствии с требованиями безопасности или покупки новой машины.

В целом можно признать, что вопросы, связанные с возможностью использования машин без маркировки CE, не поддаются однозначной оценке. В каждом случае требуется индивидуальное рассмотрение. В скором будущем мы рассчитываем получить комментарий или пояснение со стороны государственных органов.

Двое мужчин в процессе проверки машины для оценки угроз

Проверка машин для оценки угроз

Определить и реализовать меры

Для подтверждения возможности безопасной эксплуатации машин, на которых имеется или отсутствует маркировка СЕ, достаточно выполнить проверку в форме инспекции машины. Инспекция машины включает проверку соответствия требований Постановления о промышленной безопасности формальным условиям. Кроме того, анализируются уровень техники, концепция защиты и функции обеспечения безопасности. В объем проверки входит как электрооборудование, так и пневматическое, гидравлическое и другое оснащение. Важной частью инспекции машин являются также результаты измерений, проведенных в рамках анализа опасностей. В конечном итоге можно будет понять, какие машины и в каком приоритете требуют вмешательства и какие расходы можно ожидать в этой связи.