Тепловые насосы для существующих зданий Модернизация на существующем объекте: на 500 000 кВт/ч меньше природного газа в год в балансе CO₂.
Краткое резюме
Что нужно для модернизации существующих зданий с точки зрения энергоэффективности? В принципе, не так уж и много. В рамках стратегии декарбонизации, направленной на использование возобновляемых источников энергии, компания Phoenix Contact оснастила тепловыми насосами первые здания своей штаб-квартиры в Бломберге.
В то время как первая температурная ступень располагалась снаружи здания, технический центр в подвале обеспечивал достаточное пространство для второй части системы
Панельные системы отопления упрощают модернизацию
Компания инвестировала около 600 000 евро в сбалансированную реконструкцию, чтобы в качестве первого шага перевести два пятиэтажных многоцелевых здания на газ. Это означает, что количество тепловой энергии составляет около 500 000 кВт/ч в год.
Что необходимо для модернизации объектов так называемого «коричневого поля»? Энергоэффективная оболочка здания и система отопления и охлаждения, работающая при низких температурах потока благодаря подогреву пола или потолка. Именно эти два свойства знакомы и жителям жилых домов, когда речь идет о замене устаревших мазутных или газовых систем отопления на электрические.
Если Вы точно измеряете количество энергии, велика вероятность того, что в зданиях есть достаточные резервы для альтернативных систем
Сравнение цели и реальности всегда имеет смысл
С технической точки зрения, тепловые насосы - это холодильные машины, работающие с реверсивной утилизацией - как холодильник. Системы, установленные в Бломберге, могут обеспечивать как отопление, так и охлаждение. «Мы хотим иметь возможность охлаждать установки летом,» – объясняет Стефан Готтшальк, менеджер по энергопотреблению компании Phoenix Contact.
Фактическая потребность в тепловой мощности была определена заранее с помощью теплосчетчиков. Результат оказался интересным. Штефан Готтшальк: «Мы хотели знать, что мы на самом деле потребляем, и в итоге оказалось, что наши показатели значительно ниже расчетных с момента ввода зданий в эксплуатацию». В то время предполагалось, что мощность должна составлять 500 кВт. Но реальность оставалась более экономичной: от 350 до 400 кВт.
Учитывать сечение провода
Это означает, что бытовая техника изначально была спроектирована с учетом тепловой нагрузки, что позволяет поддерживать в двух зданиях идеальную температуру и уютную атмосферу. Поэтому Штефан Готтшальк вполне может представить себе подключение к тепловым насосам других зданий, тем более что система трубопроводов также рассчитана на передачу 500 кВт.
С общей точки зрения, это соотношение означает, что тепловые насосы могут обеспечивать более низкие температуры в потоке без потери комфорта, если передаваемая тепловая энергия может быть сбалансирована более высоким объемным потоком. В этом случае по трубам проходит больше воды при более низкой температуре.
Внешние тепловые насосы помещаются в стандартные контейнеры
Отказ от нефти и газа: переход на тепловую энергию с помощью электричества
Здания 23 и 24, построенные добрых десять лет назад, - это начало тепловой декарбонизации в Бломберге. Тепловые насосы, установленные в контейнерах снаружи двух зданий, обладают таким запасом мощности, что к ним планируется подключить еще несколько зданий в ансамбле.
«Тепловые насосы - это современное оборудование. Так что не бойтесь модернизации. Что всегда необходимо выяснить заранее при проведении подобных мероприятий: подходят ли условия окружающей среды и существующие системы теплопередачи для теплового расчета? В этом помогут бюро по проектированию ОВК,» – объясняет Штефан Готтшальк, призывая людей внимательнее присмотреться к этой технологии, которая существует уже несколько десятилетий, в интересах перехода к экологичному отоплению.
Свяжитесь с нашими экспертами
Дополнительные материалы
Интегральное проектирование зданий
Как комплексное планирование и цифровизация революционизируют строительство зданий.
Соединение предприятия и здания
Система управления зданием Emalytics Automation гармонизирует форматы данных и интеллектуально объединяет сектора между собой.
Что такое «зеленый водород»?
Зеленый водород - это энергоноситель, который производится путем электролиза воды с использованием исключительно возобновляемых источников энергии.