Пример использования ·
21.08.2024

Парк All Electric Society – так получается объединение секторов Гибкость благодаря системе аккумуляторных накопителей и управлению энергопотреблением.

Парк All Electric Society Объединение секторов

Краткое резюме

Промышленные компании все чаще используют возобновляемые источники энергии для снижения затрат и достижения целей устойчивого развития. Нестабильность производства электроэнергии создает здесь проблему. Эффективная система управления энергопотреблением необходима для накопления избыточной энергии и ее использования в периоды пиковой нагрузки. В противном случае стоимость энергии будет расти.

Одним из примеров является парк All Electric Society от Phoenix Contact, который достигает гибкости и эффективности за счет центральной крупной системы аккумуляторных накопителей. Эта система хранения компенсирует пики мощности и обеспечивает устойчивое развитие солнечной энергетики.

Белый морской контейнер, в котором размещена система аккумуляторных накопителей

Система аккумуляторных накопителей в парке All Electric Society компании Phoenix Contact в Бломберге

Использование всего потенциала

Для снижения затрат и достижения целей устойчивого развития промышленные компании все больше внимания уделяют возобновляемым источникам энергии. Но имейте в виду: устойчивое развитие повышается благодаря использованию электроэнергии от собственных фотогальванических установок. Однако нестабильность выработки электроэнергии из возобновляемых источников обычно противоречит потребностям непрерывных промышленных процессов. Мечта о зеленой, чистой энергии для устойчивого развития, климатически нейтрального и эффективного производства находится под угрозой срыва.

Без эффективной системы управления энергопотреблением избыточная энергия не может быть сохранена в целостном оптимизированном виде и не может быть эффективно использована в периоды пиковой нагрузки. Это может привести к высоким затратам на электроэнергию. Компании вынуждены покупать дорогую электроэнергию из сети, если их собственная выработка электроэнергии недостаточна. Если гибкость системы хранения энергии не используется комплексно, то потенциал снижения затрат и повышения эффективности часто остается неиспользованным или, по крайней мере, используется лишь частично.

Взгляд на парк All Electric Society компании Phoenix Contact в Бломберге помогает наглядно представить тему: вырабатывать много собственного электричества и быть максимально независимым - вот самая важная цель парка All Electric Society. Электроэнергия должна поступать из экологически чистых источников. Для этого необходима высоко оптимизированная и в то же время очень гибкая энергетическая система.

Без аккумуляторных накопителей не обойтись

Центральный крупный аккумуляторный накопитель играет здесь важную, но незаметную роль. На фоне яркого дизайна ветрового дерева и стильного стеклянного фасада современного полупрозрачного посетительского центра он выглядит довольно невыразительно. Но: без него ничего не получится. Это необходимо для обеспечения гибкости энергетических потоков в парке All Electric Society.

Хольгер Крингс, дипломированный инженер Phoenix Contact, помог спланировать энергетическую систему парка All Electric Society и спроектировал аккумуляторный накопитель для ее использования: «На практике многие системы энергоснабжения на объектах предлагают гибкие варианты использования избыточной солнечной энергии. Но этого часто бывает недостаточно. Если гибкость эксплуатации здания недостаточна, лучшим решением обычно становятся аккумуляторные системы».

В парке All Electric Society текущая потребность составляет 1,2 МВт-ч. Центральная крупная система аккумуляторных накопителей размещена в контейнере для хранения энергии и содержит 78 аккумуляторных модулей и центральный инвертор. Это позволяет вызывать мощность до 1 МВА в зависимости от требований. Это особенно полезно, например, для компенсации пиков мощности из-за High Power Charging в соседнем зарядном парке для электромобилей.

Еще один, более компактный аккумуляторный накопитель мощностью 225 кВА, расположенный напрямую в зарядном парке, дополняет систему хранения и работает в основном как усилитель мощности. И наоборот, излишки энергии, вырабатываемые фотогальваникой, можно загрузить в накопители и использовать позже. В общей сложности до 1,5 МВт-ч для обоих накопителей вместе. Это повышает устойчивое развитие регенеративной выработки электроэнергии и значительно расширяет возможности эффективного управления энергопотреблением.

Структура системы аккумуляторных накопителей с компонентами управления

Системы аккумуляторных накопителей включают в себя широкий спектр компонентов различных категорий

Преимущества управления нагрузкой

Использование динамических тарифов на электроэнергию
Системы аккумуляторных накопителей можно использовать для зарядки от сети при благоприятных тарифах на электроэнергию. Эта энергия может быть использована в период высоких тарифов. Это не обязательно связано с целью устойчивого развития, но может быть интересно с экономической точки зрения. Если разница в цене достаточно велика, то покупка одной только аккумуляторной системы может оказаться оправданной.

Снижение пиковых нагрузок (купирование пиковой нагрузки)
Чтобы избежать высоких затрат из-за внезапного пикового потребления электроэнергии, имеет смысл контролировать потребление электроэнергии в точке подключения к сети. Это касается подключения к электросети с регистрируемым измерением мощности (RLM), которое является нормой для промышленных компаний и многих коммерческих предприятий. В этом случае система аккумуляторных накопителей помогает поддерживать производительность каждого четвертьчасового интервала в согласованных пределах.

«Повышенная» мощность для локальных пиков потребления
Обеспечение «повышенной» мощности похоже на купирование пиковой нагрузки. Это в первую очередь служит для компенсации недостаточного состояния инфраструктуры на местах. В то же время это помогает предотвратить потенциально дорогостоящие пики мощности при подключении к сети, т.е. обеспечивает купирование пиковой нагрузки. Зарядная инфраструктура HPC часто становится возможной только так, потому что существующая инфраструктура не достаточно масштабирована.

Обеспечение регуляторной мощности для общественной сети
Хотя это связано с значительно более строгими регуляторными требованиями, участие в рынке регуляторной мощности может быть интересным для крупных систем хранения энергии. С другой стороны, это в значительной степени исключает одновременное внутреннее использование для других целей.

Сглаживание пиков мощности

Благодаря аккумуляторному накопителю в парке All Electric Society в Бломберге можно целенаправленно компенсировать пики мощности. Они помогают потенциально сэкономить около 200 000 евро в год. Более низкий предел мощности также может быть согласован с оператором сети в точке передачи в общественную сеть. Незапланированные пики потребления электроэнергии с годами стали обходиться значительно дороже. Пиковая мощность 200 евро/кВт - не редкость. В случае непредвиденной пиковой мощности 1 МВА, в зависимости от причины, в счет может быть включена упомянутая выше сумма.

Или представьте себе посетителя, который в течение 15 минут заряжает свой электромобиль на 50 кВт, когда установленный договором лимит мощности уже достигнут или превышен. Этот процесс стоит 10 000 евро, но вряд ли такую сумму можно требовать от посетителя.

Подводя итог, можно сказать, что центральный аккумуляторный накопитель помогает экономить средства и обеспечивает устойчивое развитие. Важно, чтобы аккумуляторный накопитель был правильно рассчитан. Характеристики зарядки и разрядки зависят от емкости. В лучшем случае система будет модульно расширяемой и может быть адаптирована к будущим требованиям по энергопотреблению и производительности. Независимая система управления энергопотреблением необходима для оптимального использования гибких возможностей накопителя и оптимизации энергосистемы в целом.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы