Реализованный проект
27.09.2024

Сенсорные технологии будущего обеспечивают сквозную связь Однопарный Ethernet: Бережливая связь через последние метры автоматизации.

Белый коммутатор Ethernet с зеленым кабелем SPE, подключающим датчик JUMO на заднем плане

Краткое резюме

Непрерывность сети Ethernet в однопарном Ethernet необходима для обеспечения устойчивого развития производства. Преимущества связаны в первую очередь с новыми опциями, которые упрощают поиск и устранение неисправностей. Сбор информации о состоянии также позволяет проводить техническое обслуживание на основе состояния.

На примере сенсорной технологии JUMO становится ясно, как с помощью этого букета преимуществ можно повысить общую эффективность оборудования (OEE) - другими словами, общую эксплуатационную готовность системы. Это также упрощает подключение к облачным сервисам.

Манфред Вальтер, менеджер по продукции компании JUMO в Фульде

Убежденность в SPE: Манфред Вальтер работает менеджером по продукции в компании JUMO в Фульде

Информация создает добавленную стоимость

Однопарный Ethernet (SPE) – это то, что нужно, чтобы сделать соединения на последних метрах сбалансированными и более интеллектуальными. Производитель датчиков JUMO не зря делает ставку на SPE как на перспективную коммуникационную среду для своей измерительной техники. Необходимая для этого технология подключения поставляется компанией Phoenix Contact и является результатом тесного сотрудничества на уровне проекта.

«Мы можем лучше использовать наши интеллектуальные датчики с помощью однопарного Ethernet», – говорит Манфред Вальтер, менеджер по продукции компании JUMO. «Я получаю реальную выгоду от того, что могу передавать больше данных с датчиков с помощью SPE». Больше данных – основа для извлечения из них полезной информации. Эта опция недоступна, если датчик 4-20 мА передает только голое значение тока, например, в качестве эквивалента температуры.

Комнатный датчик на производстве электроники

С помощью датчиков можно регулировать микроклимат в помещении. Соединение происходит по системе SPE, как здесь, на производственном предприятии JUMO в Фульде.

Ethernet без разрыва среды передачи данных

Менеджер по продуктам очень воодушевлен тем фактом, что соединение SPE наконец-то позволяет беспрепятственно распределять информацию с датчиков в системе. Манфред Вальтер имеет в виду труднопреодолимые границы этажей в пирамиде автоматизации. «Мы в JUMO считаем связь на всех уровнях большим преимуществом». Кроме того, можно сэкономить на кабелях, поскольку данные и энергия – Power over Data Line (PoDL) – передаются по двум проводам. В принципе, SPE обеспечивает возможность сквозной передачи данных от уровня ERP до датчиков и исполнительных элементов на полевом уровне. «И все это работает без сбоев в работе среды», – подчеркивает Вальтер, поскольку датчик поддерживает постоянную связь на всех уровнях на основе протоколов Ethernet.

Использование SPE для борьбы с разрывами среды в промышленных коммуникациях: приведет ли это преимущество к пересмотру выбора технологии подключения на уровне датчиков? По опыту Манфреда Вальтера, ожидания клиентов в области машиностроения и производства оборудования по-прежнему заметно зависят от цены. При проектировании систем бюджеты на измерительные цепи жестко ограничены. «Вопрос в том, сколько может стоить измерительная цепочка и насколько высока дополнительная цена за подключение SPE». Убедительные аргументы в пользу универсальной архитектуры Ethernet трудно представить, особенно в рамках стандартизированных тендерных процедур. Поэтому положительное влияние OEE как важного ключевого показателя при принятии инвестиционных решений лучше всего доказывать при непосредственном контакте.

Штекерный разъем с черной лицевой стороной штекера

Достаточно двух проводников: Так выглядит лицевая сторона разъема с коммуникацией SPE для JUMO

Безопасный мониторинг

Технология передачи данных с использованием SPE представляет собой важный шаг на пути к конвергентным сетям. Например, если сеть Time Sensitive Network (TSN) предназначена в первую очередь для решения критических по времени задач в области функциональной безопасности или управления движением, то 5G используется для приложений, требующих мобильной связи. То же самое относится и к WLAN 6 и 7 в области безлицензионной технологии беспроводной передачи данных.

А однопарный Ethernet очень хорошо подходит для передачи данных на последних метрах сети. Общим знаменателем для всех технологий является конвергентная сеть Ethernet - стандартизированный мир промышленных коммуникаций. Если в среднесрочной перспективе игрокам в области автоматизации, электротехники, машиностроения и производства комплексного оборудования удастся прийти к согласию, то войны полевых шин с их отраслевыми разработками окончательно уйдут в прошлое.

Люди в белых халатах на фабрике

Данные с датчиков, предлагаемых через SPE, передаются на монитор через приборную панель во время производственного процесса JUMO

1 000 м при скорости 10 Мбит/с

Шансы на это благоприятны. Все это подтверждается общими характеристиками передачи стандартной связи с потребительского рынка. Например, SPE, как среда передачи данных для пространственно ограниченного машинного уровня, обеспечивает скорость передачи 10 Мбит/с при длине кабеля до 1 000 метров. Для сравнения, I/O-Link, например, обеспечивает всего 230,4 кбит/с при максимальной длине кабеля 20 метров. Несмотря на то, что I/O-Link, несомненно, значительно упрощает подключение датчиков, Манфред Вальтер считает, что для решения будущих задач в объединенных секторах передача данных уже не будет достаточной.

Говоря о будущем: Phoenix Contact и JUMO единодушно отмечают явную ориентацию на конвергентные сети Ethernet, особенно среди молодого поколения специалистов. «Если говорить грубо, то «цифровые аборигены» хуже понимают, почему мы используем так много различных систем в промышленной автоматизации, в силу своего прошлого и истории», – говорит Мартин Мюллер. Цель должна заключаться в том, чтобы задавать больше вопросов о том, что может делать датчик и что он способен делать за пределами своего диапазона измерений для эффективной и ресурсосберегающей работы системы. «Мы видим здесь огромное будущее», – подчеркивает Манфред Вальтер.

Гигиенически чистое решение для штекерных разъемов в исполнении IP67

Установил, подключил – готово: благодаря возможности подключения SPE установка датчика JUMO не требует особых усилий, а благодаря уровню Ethernet работает без шлюзов и трудоемкого программирования интерфейсов. С целью достижения дальности передачи однопарного Ethernet на 1000 м в практических приложениях без достижения ограничения коэффициента затухания, разработанный Phoenix Contact разъем имеет размер M12.

«В версии M8 нам не хватило бы места для подключения двухжильного кабеля передачи данных 18 AWG, который используется для расстояний в 1000 метров», – объясняет Манфред Вальтер. Конструкция самого соединения создана для обеспечения максимальной прочности и гигиеничности. Датчики расхода и давления серий flowTRANS MAG H20 и DELOS S02 компании JUMO широко используются в фармацевтической и пищевой промышленности. Высокий уровень безопасности в эксплуатации на больших расстояниях может быть достигнут только в том случае, если соединения также демонстрируют выносливость во время сложных производственных процессов или очистки CiP (Clean in Place). Решение от Phoenix Contact соответствует требованиям гигиенического дизайна и достигает степени защиты IP67.

Заключение

Подключение датчиков к SPE открывает путь для интеграции в коммуникацию дополнительных измеряемых переменных. Это также открывает новые возможности для подключения датчиков напрямую к облаку, поскольку устройства уже имеют функциональный шлюз, поэтому дополнительный шлюз не требуется. Это позволяет экономить компоненты и деньги. JUMO видит типичные области применения мультисенсора SPE hydroTRANS S20 для температуры, влажности и CO₂, например, для мониторинга чувствительных складских помещений, общих задач мониторинга и сложных задач, связанных с безопасностью работы и сотрудников.

Автор: Thorsten Sienk

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы