Normas e padrões da identificação industrial

Identificação segura e durável

Os materiais de identificação e suas identificações são expostos a várias influências ambientais e impactos mecânicos, dependendo da área de aplicação. Para garantir uma identificação clara e permanente, os materiais e a identificação devem ser especialmente duráveis. A fim de atender às exigências de várias normas sem restrições, a Phoenix Contact utiliza apenas materiais testados.

Ir para os materiais de identificação
Teste de corrosão em ambiente com variação de água de condensação
A pessoa testa a resistência dos materiais aos raios UV

Teste da resistência dos plásticos a raios UV

Meteorologia e irradiação conforme DIN EN ISO 4892-2

As radiações de UV-B fazem com que os plásticos sofram limitações das propriedades mecânicas. Por isso, as identificações podem ser danificadas em diferentes graus, dependendo do tipo de plástico. Para simular uma aplicação exterior de vários anos, os materiais de identificação são sujeitos a esforços cíclicos através de radiação UV e umidade. Desta forma, é possível criar condições atmosféricas artificiais que dão indicações sobre as características mecânicas e o aspecto de um material. Os materiais de identificação da Phoenix Contact são armazenados tanto em atmosfera seca como úmida sob radiação UV e testados de acordo com a norma DIN EN ISO 4892-2.

A pessoa introduz o material de identificação em um frasco Erlenmeyer cheio de líquido químico

Teste de resistência química

Resistência a óleo e a produtos químicos conforme DIN EN ISO 175

Os óleos e produtos químicos líquidos podem desencadear reações físicas ou químicas que influenciem negativamente o material de base. Isso pode comprometer tanto as características mecânicas de um plástico como a resistência da identificação. Para evitar isso, na Phoenix Contact são utilizados exclusivamente plásticos bem como materiais de impressão e identificação que são testados em conformidade com a DIN EN ISO 175.

Teste de resistência ao desgaste e à limpeza

Teste de resistência ao desgaste e à limpeza

Resistência à limpeza conforme DIN EN ISO 61010-1 e DIN EN 62208

No ambiente industrial, são usados agentes de limpeza fortes, por exemplo, na indústria alimentícia. Portanto, as identificações devem ser muito duráveis, dependendo da área de aplicação. Para garantir a resistência das identificações à limpeza, elas são sujeitas a um teste com isopropanol, n-hexano e benzina. Para tal, é umedecido um pano com o produto químico correspondente que é passado durante 30 s com uma determinada força sobre o material de identificação. No fim, a identificação deve se encontrar ainda bem legível. Os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem os requisitos elevados quanto à resistência ao desgaste e à limpeza e podem ser utilizados em todas as aplicações.

Teste de resistência à corrosão com o auxílio de uma câmara climática

Teste de resistência à corrosão com o auxílio de uma câmara climática

Teste de corrosão conforme DIN 50018

Corrosão é a reação de um material com seu ambiente que faz com que o material se altere ou se deteriore. Os exemplos incluem danos por ferrugem que podem fazer com que os materiais de identificação se tornem ilegíveis ou se percam. Para verificar a resistência de materiais contra danos de corrosão, eles são sujeitos a um ambiente com variação de água de condensação com atmosfera com dióxido de enxofre de +40 °C durante oito horas. Durante o teste é gerada uma atmosfera com teor ácido. Em seguida ocorre uma inspeção visual microscópica dos materiais. Todos os materiais de identificação utilizados pela Phoenix Contact cumprem essa norma exigente e resistem com segurança aos meios agressivos.

O produto é testado por meio de névoa de pulverização salina em atmosfera corrosiva

Teste de resistência à atmosfera corrosiva e salina

Névoa de pulverização salina conforme IEC 60068-2-11/-52

Especialmente na engenharia naval e em aplicações offshore, as identificações devem resistir a atmosferas corrosivas e salinas. Para garantir isso, é testada a capacidade de resistência dos materiais por meio de névoa de pulverização salina em atmosfera corrosiva. Para isso, os materiais são pulverizados levemente em uma câmara de teste com uma solução de cloreto de sódio a 5% a uma temperatura de +35 °C por 96 horas. Após o término do teste, é feita uma inspeção visual. Os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem esses requisitos elevados e também podem ser utilizados em condições climáticas extremas.

Teste de resistência a riscos de identificações e impressões

Teste de resistência a riscos

Resistência a riscos conforme DIN EN ISO 1518

Dependendo da área de aplicação, os materiais de identificação estão sujeitos a efeitos mecânicos. A barra de ensaio de dureza Erichsen é usada para testar a resistência a riscos das identificações sob carga pontual ou linear. Uma determinada força é exercida em uma ponta de gravação por tensão de mola. Em seguida ocorre uma inspeção visual e microscópica do corpo de prova. É determinante a tensão de mola com que a barra de ensaio de dureza Erichsen deixa uma marca ainda visível. Os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem essas demandas mecânicas elevadas.

Teste de corte em grade de uma identificação por meio de teste de filme adesivo

Teste de corte em grade por meio de teste de filme adesivo

Teste de corte em grade conforme DIN EN ISO 2409

O teste de filme adesivo serve para verificar a resistência à aderência de uma impressão. Uma fita adesiva transparente com uma força adesiva de 10 ± 1 N é aplicada à identificação a ser testada. Em seguida, a fita é removida da superfície com um ângulo de 60° em relação à direção da tração com uma velocidade de cerca de 1 cm/s. Após o teste, nenhum resíduo de impressão na fita adesiva deve ficar visível. Os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem essa norma, são resistentes e não se soltam.

Teste de adesão de etiquetas

Teste de força adesiva com o método de teste FINAT 9

Teste de força de aderência conforme o método de teste FINAT 1, 2 e 9

O teste FINAT serve para comparar a força de aderência de etiquetas em materiais de base diferentes. Para determinar a força de aderência de uma etiqueta, é aplicada uma tira de etiqueta (25 mm x 175 mm) com uma determinada força sobre um material base. As amostras de teste são retiradas em um ângulo predefinido após um tempo de espera de 20 min e 24 h com 300 mm/min. A indicação da força de aderência é em N/25 mm. Os testes permitem a seleção da etiqueta mais adequada para a aplicação.

  • FINAT 1: ângulo de 180° e com uma velocidade de 300 mm/min
  • FINAT 2: ângulo de 90° e com uma velocidade de 300 mm/min
  • FINAT 9: o método de teste verifica a adesão inicial (loop-tack) de uma etiqueta. É medida a força com a qual um loop de material é separado de uma superfície de teste padrão em uma determinada velocidade.
Teste dos requisitos para graus de proteção IP usando jatos de água

Teste dos requisitos dos graus de proteção IP

Graus de proteção conforme DIN EN 60529/ISO 20653

Condições ambientais e requisitos diferentes exigem das identificações uma classificação em graus de proteção IP. As classificações são expressas em dois índices diferentes após a abreviação IP: o primeiro descreve o âmbito da proteção contra a entrada de corpos estranhos, o segundo a estanqueidade contra umidade. O material de identificação é testado com a ajuda de bicos de água.

Teste da carga por impactos na sequência de um teste de vibração

Teste da resistência a vibrações

Teste de vibração conforme DIN EN 50155

Em muitas aplicações, e especialmente na tecnologia de tráfego, os materiais de identificação estão expostos a vibrações e impactos. Para a reprodução fiel à realidade do esforço de vibração (p. ex. na indústria ferroviária), os materiais de identificação são sujeitos a frequências e amplitudes ascendentes e descendentes. Para isso, são feitos testes nos três eixos (x, y, z) por cinco horas cada e o assento fixo não podem ser danificados ou prejudicados. Todos os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem esses requisitos elevados em termos de vibração.