Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Sustentabilidade e eficiência – Instalações de produção em Brownfield
Totalmente digitalizadas e seguras, com 60% de economia de tempo em engenharia e implementação.
O Serum Institute of India, em Pune, é um dos maiores fabricantes de vacinas do mundo. Cerca de 1,5 bilhão de doses de vacina são produzidas lá todos os anos e vendidas em todo o mundo.
A empresa foi fundada em 1966 pelo Dr. Cyrus Poonawalla com o objetivo de produzir medicamentos imunobiológicos que salvam vidas, que até então eram escassos na Índia e importados a preços altos.
Desafio
Digitalização e melhoria da sustentabilidade
A sustentabilidade e a digitalização em Brownfield não devem ser negligenciadas. O consumo nas fábricas deve ser otimizado e a pegada de CO2 reduzida – seja em instalações existentes ou em novas construções. Nesse âmbito, além dos desafios, a digitalização também oferece oportunidades para aumentar a eficiência e, assim, manter a competitividade. A digitalização é a chave para uma produção sustentável baseada em dados. Esses dados devem ser coletados e analisados para que se obtenha a maior transparência possível em relação ao consumo e aos processos. Porque somente aqueles que sabem onde seus recursos estão sendo usados podem desenvolver mecanismos para minimizar esse consumo e otimizar os processos.
Para obter esses dados, a primeira etapa foi coletar, salvar e visualizar mais de 300 máquinas e processos para conexão com o sistema SCADA. Uma variedade de protocolos de comunicação diferentes e a conexão entre OT e IT foram os desafios do projeto. A Data Collection Box foi usada para coletar os dados necessários das instalações existentes sem prejudicar as certificações ou as operações em curso.
Solução
Para poder cumprir os compromissos de fornecimento de vacinas e evitar paralisações dispendiosas e com uso intensivo de recursos, é importante evitar as falhas na instalação a todo custo. A transparência do processo e a detecção de anomalias ajudam a reconhecer e eliminar defeitos emergentes, p. ex., devido à fadiga do material, antes mesmo que eles ocorram.
A transparência completa dos processos e do consumo também serve como chave para uma maior sustentabilidade, pois a empresa agora tem uma visão geral melhor da eficiência dos recursos graças à transparência dos dados e, portanto, pode fazer otimizações em termos do balanço de sustentabilidade.
Isso garante qualidade consistente, alta eficiência de processo e conserva recursos valiosos.
Além da aquisição de dados e do respectivo processamento, provamos a nossa competência com o nosso abrangente know-how em cibersegurança e a certificação conforme IEC 62443 e conseguimos alcançar o Security Level 2 aqui no Serum Institute of India, o que era extremamente importante para a empresa farmacêutica para, p. ex., proteger as fórmulas e os processos de produção das vacinas contra acessos não autorizados.
A abertura da PLCnext Technology facilita a conexão segura entre OT e IT e a operação de diversas interfaces. Agora podemos não só produzir com mais eficiência e, portanto, com mais sustentabilidade, mas também proteger nossa propriedade intelectual.
Vantagens
Aumento da produtividade: coletar, salvar e visualizar dados de processo
Otimização por meio do uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina
Melhoria da sustentabilidade com a ajuda da transparência de dados
Cibersegurança a 360° conforme IEC 62443
Redução do tempo de engenharia em 60% graças à solução Data Collection Box pré-configurada
Resumo
A abertura de nossa PLCnext Technology foi uma grande vantagem nesse projeto: graças a ela foi possível operar as muitas interfaces. Isso não teria sido possível com um sistema proprietário. Como uma interface aberta e dimensionável, a estrutura IIoT padroniza os dados que são muito diversificados. Ela permite uma tradução para o sistema SCADA existente do cliente e, assim, conecta a OT e IT. Além da aquisição de dados e do respectivo processamento, provamos a nossa competência com nosso abrangente know-how em cibersegurança e a certificação conforme IEC 62443 e conseguimos alcançar o Security Level 2 aqui no Serum Institute of India.