Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Rendimento ideal no parque solar de Falkenberg O rastreamento dos rastreadores fotovoltaicos garante a operação confiável da instalação.

Parque de rastreamento de Falkenberg

Perfil do cliente


Josef Ecker, gerente, em conversa com colaboradores da Phoenix Contact

Cada rastreador fotovoltaico tem uma potência de 35 kW

A Elektro Ecker GmbH & Co. KG com sede em Landshut construiu em 2017 um parque de rastreamento em um antigo complexo do exército alemão. Em cima dos paióis, que serviam antigamente como depósitos de munição, se situam 22 rastreadores fotovoltaicos. A potência total instalada é de 770 kW.

Desafio


Controlador servidor no quadro de comando central

Os 22 controladores cliente nos rastreadores são controladores através do controlador servidor

Cada rastreador abrange 143 módulos solares com uma potência nominal de 245 W cada, podendo ser orientado com dois eixos conforme a posição do sol. No total, cada rastreador fotovoltaico tem um peso de 55 t e uma potência de 35 kW.

No início o rastreamento de cada rastreador foi controlado com mini-computadores Raspberry Pi não aptos para a indústria. Mas rapidamente ficou demonstrado que esta solução não funcionava de forma confiável. Depois de um breve período de funcionamento até falhou por completo. Para reduzir no máximo as perdas de rendimento resultantes da falta de orientação dos rastreadores conforme a posição do sol, foi necessário encontrar rapidamente uma alternativa adequada. No passado, a Elektro Ecker já tinha feito boas experiências com a tecnologia de comando da Phoenix Contact para a regulagem da alimentação para parques fotovoltaicos. Por isso, Josef Ecker teve a ideia de também implementar o rastreamento dos rastreadores fotovoltaicos com os controladores industriais da empresa.

Solução


Controlador cliente ILC 131 ETH

A Elektro Ecker utiliza no quadro de comando cliente o controlador de pequeno porte ILC 131 ETH

Em cada rastreador estão instalados dois inversores e um quadro de comando cliente com a tecnologia de comando necessária para o rastreamento. Como PLC, a Elektro Ecker utiliza o controlador de pequeno porte ILC 131 ETH, permitindo a automação fácil de instalações. O ILC 131 ETH funciona como dispositivo PROFINET com cliente Modbus/TCP. Ele recebe os comandos de um controlador servidor hierarquicamente superior. Trata-se de um controlador Axioline AXC 1050 com o quadro de comando disposto de forma central no complexo. O controlador se caracteriza por um design robusto com uma fonte de alimentação ininterrupta montada para desligar a aplicação de forma seletiva e com uma caixa resistente a EMC. Além da alta velocidade de transmissão, uma conexão USB garante um acesso rápido, p. ex., para fins de diagnóstico.

Graças à abrangente biblioteca Solarworx com blocos de função para calcular a posição do sol e rastrear os rastreadores fotovoltaicos, Josef Ecker e sua equipa conseguiram programar a aplicação fotovoltaica com rapidez. A biblioteca, incluindo também drivers para loggers de dados e interfaces para inversores, é ampliada continuamente. Como os blocos de função pré-programados são testados rigorosamente, eles garantem não somente uma implementação mais rápida do projeto como também uma operação confiável da instalação. Através de um sensor de vento o controlador servidor registra a velocidade atual do vento. Em caso de uma pressão demasiado alta do vento, o AXC 1050 emite para os controladores cliente o comando para deslocar os rastreadores do vento.

Ao lado do quadro de comando com o controlador servidor encontra-se uma estação transformadora. Aqui, as tensões alternadas são transformadas do nível da baixa para a média tensão. No ponto de conexão à rede, instalado fora do parque de rastreamento, a energia solar gerada é alimentada na rede. Para não ocorrer uma sobrecarga da rede elétrica local, a Elektro Ecker instalou um regulador de alimentação da Phoenix Contact. Se os rastreadores fotovoltaicos produzirem corrente a mais, o regulador IPE garante o desligamento de inversores individuais. Para isso, ele transmite os sinais necessários através do controlador servidor para os controladores cliente.

Contato

Foto de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.
Parque solar de Falkenberg visto de cima

O rastreamento dos rastreadores otimiza o rendimento no parque solar de Falkenberg

Resumo

Como projetista e construtor do parque de rastreamento, Josef Ecker ficou convencido com a solução de rastreamento da Phoenix Contact. Ela funciona de forma confiável e não é necessário "comprar algo uma segunda vez". Por isso, o especialista em fotovoltaica consegue imaginar construir em breve um acumulador de energia no seu parque. Nesse caso, já não seria necessário desligar a instalação fotovoltaica. Em vez disso, a corrente excessiva seria armazenada temporariamente e, mais tarde, em uma subcarga de novo alimentada na rede.

Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.