Portugal cria clareza no consumo
Objetivos do projeto
Sensores de alta resolução e a aquisição de dados de medição abrem o caminho rumo a medidas eficazes para economizar recursos e reduzir o consumo de energia em longo prazo. A digitalização cria a base para isso.
Marcos
- Maior transparência por meio de dados detalhados sobre o consumo de energia
- Base para tomada de decisão de investimentos específicos
- Utilização de um sistema de controle inteligente com funcionalidade IoT
- Modelo para projetos comparáveis de clientes
Meses para medidas de longo prazo
Tornar a digitalização perceptível
Sem longas explicações, basta mostrar como se faz. Em Sintra, Portugal, eles vêm mostrando do que são capazes há séculos. Há boas razões para a paisagem cultural de Sintra, com seus palácios antigos, ser Patrimônio Mundial da Unesco. A empresa Phoenix Contact, fundada em 2008, é uma das mais jovens habitantes do local – e mostra um empenho ainda maior com o aumento da sustentabilidade. O mesmo se aplica aqui: não é preciso falar muito, mas sim mostrar como a eficiência energética pode ser melhorada com a tecnologia moderna.
Mostramos ao mercado como nossas soluções podem ser utilizadas para proteger o clima de uma forma rentável.
Tomar decisões com base em informações confiáveis
Quem pretende melhorar a eficiência energética de sua empresa precisa de dados para obter informações. Outra parte do projeto consistia em transferir esses conhecimentos coletados para um sistema de informação IoT. A partir daí, atualmente existe uma avaliação notável dos dados de consumo de energia em diferentes períodos. Isso abre caminho para medidas de eficiência de longo prazo, uma vez que as tendências podem ser identificadas ao longo do eixo temporal. Essa medida é acompanhada por investimentos em hardware moderno para substituir sistemas ineficientes e menos convenientes. A partir dos dados adquiridos, é possível determinar o trabalho que traz o maior aumento de eficiência, inclusive em termos de retorno sobre o investimento.
Seu contato para este projeto
Isso também pode ser de seu interesse
A Suíça aposta na energia solar
Primeiro retirar o cascalho, depois instalar os módulos: 224 m² de sistema fotovoltaico no telhado.
A Dinamarca vai para o circuito de corrida
Sustentabilidade e educação juntas na pole position.
A China capta energia solar
Com uma nova instalação fotovoltaica, a Phoenix Contact está investindo na autossuficiência com energias renováveis na China.