Projeto de sustentabilidade

A Alemanha constrói um modelo para a All Electric Society

A All Electric Society Factory em Blomberg torna o acoplamento setorial perceptível à escala industrial.
A All Electric Society Factory em Blomberg

Objetivo do projeto

Construção de um imóvel comercial inteligente com a ajuda de tecnologia moderna para acoplamento setorial, bem como a utilização de soluções sustentáveis.

Marcos

  • Exemplo tangível do acoplamento setorial
  • Rede de calor/frio com bombas de calor e acumulador de gelo
  • Rede industrial de corrente contínua
  • Conceitos de espaço variáveis

€35 mi

Valor do investimento

350 kWh

Acumuladores de bateria

650 V

na rede de corrente contínua industrial

Com a All Electric Society Factory na sede em Blomberg, a Phoenix Contact mostra o acoplamento bidirecional de todos os fluxos de energia: aqui, todos os dispositivos geradores e consumidores de energia estão conectados elétrica, térmica e comunicativamente. Assim, o investimento serve como modelo e prova tangível para uma All Electric Society realista – um mundo onde a eletricidade produzida de forma neutra em termos de CO₂ é a principal forma de energia.

Image for sustainability development goal number 09
Indústria, inovação e infraestrutura

Acoplamento setorial para indústria e infraestrutura sustentáveis

Os edifícios oferecem mais do que um abrigo

Mostrar como funciona. E fornecer inspiração sobre como a revolução energética pode ser alcançada com tecnologia inteligente e soluções integradas: para isso, a All Electric Society Factory utiliza, entre outros, um acumulador de gelo para a demanda de calor e frio, bem como uma instalação fotovoltaica de 2,5 MWp e soluções pioneiras de acumulador. Aqui, a Phoenix Contact aposta em acumuladores de bateria e hidrogênio. Uma outra particularidade que faz parte do modelo para edifícios sustentáveis é a instalação de uma rede de corrente contínua em combinação com a tecnologia de carregamento bidirecional. Dessa forma, os veículos elétricos também se tornam acumuladores de energia temporários e alimentam o edifício. Isso é sustentável e inteligente ao mesmo tempo. O projeto ambicioso está avaliado em cerca de € 35 milhões e servirá de modelo para o acoplamento setorial quando for colocado em funcionamento no ano do aniversário de 2023.

A All Electric Society Factory combina possibilidades de construção em termos de eficiência energética, bem como a reutilização de materiais de construção usados com aplicações industriais inovadoras, desde a produção até a utilização de energias renováveis.

Dr. Chris Rosen, Ex-gerente de construção de máquinas na Phoenix Contact

Aqui se juntam as formas de energia

Na prática, a empresa está criando uma rede térmica em nível local - implementada com bombas de calor e um acumulador de gelo com uma capacidade de 1500 m³. O objetivo: integrar e utilizar o calor residual completo de todos os processos. Do ponto de vista elétrico, na primeira fase de desenvolvimento são utilizados um acumulador de bateria, duas instalações fotovoltaicas e uma rede parcial de corrente contínua. A isso está conectada a infraestrutura de carregamento para a eletromobilidade. É precisamente a decisão estratégica de instalar uma rede de corrente contínua para uso industrial que permite dar um passo decisivo na revolução energética – p. ex., por meio da capacidade aprimorada de integração de fontes de energia renovável, acumuladores de bateria e eletromobilidade, todos baseados em corrente contínua. Além disso, a dissipação de potência pode ser reduzida de forma eficaz – p. ex., usando a energia de recuperação quando os motores elétricos freiam. O plano é alargar o projeto da All Electric Society com soluções industriais acerca do tema hidrogênio ou Power-to-X.

Seu contato para este projeto

Isso também pode ser de seu interesse