Espanha combina a administração de mercadorias com a energia solar

A instalação fotovoltaica no telhado do centro de logística deve suprir um quarto da demanda de corrente interna.
Sistema de energia solar no telhado da Phoenix Contact na Espanha

Objetivo do projeto

A subsidiária espanhola definiu como meta cobrir um quarto de suas próprias necessidades de eletricidade com uma instalação fotovoltaica.

Após uma pequena análise de viabilidade feita por uma empresa de construção local, ficou claro que o telhado do centro de logística da Phoenix Contact na Espanha tinha as reservas de carga necessárias.

Marcos

  • Passo efetivo contra as mudanças climáticas por meio do sistema fotovoltaico
  • Desenvolvimento de espaço no telhado até então não utilizado para geração de energia renovável

110 MWh

de rendimento de energia solar elétrica por ano

66 t

de redução de dióxido de carbono

134 kWp

em energia solar

Captação de energia a partir de superfícies de telhado existentes

Com uma área total de cerca de 6.000 m², o telhado do centro de logística da Phoenix Contact no Parque Tecnológico de Astúrias, no norte da Espanha, oferece muito espaço para uma utilização que vai muito além de um mero "teto". Muitos telhados de grandes propriedades comerciais ainda permanecem sem uso porque as construções não foram projetadas para cargas adicionais. Portanto, cada quilograma a mais leva a construção do telhado ao limite de sua capacidade de carga calculada. Essas regulamentações dificultam a implementação de modernizações ou retrofits, como uma instalação fotovoltaica no chamado "brownfield", e é por isso que, por exemplo, os módulos solares leves são cada vez mais procurados. Eles são flexíveis, pesam pouco e podem ser colados diretamente na cobertura do telhado.

Image for sustainability development goal number 07
Energia limpa e acessível

A energia renovável proveniente da energia solar abre caminho para a All Electric Society

Nosso objetivo é contribuir para a luta contra a mudança climática com esse investimento.

Bruno Lorenzo, Diretor de Finanças e Administração

Máxima potência solar com orientação para o sul

Na Espanha, a decisão de investimento em uma instalação fotovoltaica normal com estrutura inferior foi precedida de uma análise precisa das possibilidades estruturais por uma empresa de construção local. E o que muitas vezes não é possível, pode ser realizado na Espanha: do ponto de vista estático, o telhado tem reservas suficientes. Na Espanha, o rendimento mais alto dos painéis em comparação com a versão de película também se correlaciona com a orientação favorável para o sul, um golpe de sorte. A empresa espera que a instalação de aproximadamente 600 m², com uma produção anual calculada de 110 MWh, forneça energia elétrica suficiente para suprir cerca de 25% de sua própria demanda. Isso corresponde ao equivalente a cerca de 40 prédios com aproximadamente 500 unidades residenciais.

Seu contato para este projeto

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Diretor de Finanças e Administração, Phoenix Contact Espanha

Isso também pode ser de seu interesse