Informações úteis
09.05.2025

O que é a manutenção preditiva? A manutenção preditiva é um método que usa tecnologias da Indústria 4.0 para monitorar a condição das máquinas e prever possíveis falhas.

Manutenção preditiva na indústria automotiva

Versão resumida

A manutenção preditiva é uma estratégia de manutenção inovadora que visa minimizar os tempos de parada e prolongar a vida útil das máquinas na indústria e na construção de máquinas. O uso de análises de dados e tecnologias preditivas torna a manutenção mais eficiente e econômica.

Linha de produção na indústria automotiva com manutenção preditiva

A manutenção preditiva reduz os tempos de parada

Áreas de aplicação da manutenção preditiva

As áreas de aplicação da manutenção preditiva são diversas e de longo alcance. Elas variam de grandes plantas industriais até a indústria automotiva e a produção de eletrônicos. Onde quer que as paradas não planejadas possam causar altos custos, a manutenção preditiva oferece uma vantagem decisiva.

Dados de manutenção preditiva nas telas

Manutenção preditiva significa o monitoramento constante dos dados

Como funciona a manutenção preditiva?

A manutenção preditiva funciona monitorando constantemente o status da máquina por meio de sensores instalados. Para detectar tendências ou anomalias, esses sensores coletam dados sobre a operação, que são então analisados. Os modelos de aprendizado de máquina são usados para prever quando e qual parte de uma máquina provavelmente falhará.

Fundamentos técnicos

Os fundamentos técnicos da manutenção preditiva incluem tecnologia avançada de sensores, computação em nuvem e processos avançados de análise de dados. Os dados coletados são processados em tempo real para que as empresas sejam imediatamente informadas sobre o status de seus sistemas e possam tomar as medidas apropriadas, se necessário.

Sistema industrial com luzes de controle verdes

Tecnologias preditivas garantem uma alta disponibilidade do sistema

Exemplos práticos

Muitos setores, incluindo o de manufatura e o de construção de máquinas, já começaram a implementar a manutenção preditiva. Um exemplo é a indústria automotiva, onde a manutenção preditiva ajudou a otimizar os intervalos de manutenção das máquinas de produção, aumentando significativamente a eficiência operacional e a produção. No setor de aviação, as tecnologias preditivas ajudam a tornar as aeronaves mais seguras, facilitando o planejamento do trabalho de manutenção e evitando falhas inesperadas.

Vantagens

  • Redução dos custos de manutenção: a manutenção direcionada com base em dados reais pode evitar trabalhos de manutenção desnecessários e altos custos.
  • Redução das falhas não planejadas: ao reconhecer os possíveis problemas em um estágio inicial, os tempos de parada não planejados podem ser significativamente reduzidos.
  • Aumento da vida útil da máquina: a manutenção regular e baseada nas necessidades leva a uma vida útil mais longa das máquinas.
  • Maior eficiência e produtividade: ao evitar o tempo de parada, as operações de produção permanecem ininterruptas, resultando em maior produtividade.

Manutenção preditiva e preventiva

Enquanto a manutenção preventiva se baseia em um trabalho de manutenção regular e pré-planejado, no qual as peças são substituídas ou verificadas independentemente da existência de desgaste, a manutenção preditiva visa a tomada de medidas com base na condição real da máquina. A intervenção só ocorre se uma análise indicar a probabilidade de falha.

Pessoa com tablet em uma planta de produção

As estratégias de manutenção são planejadas com análises de dados

Manutenção prescritiva

Outra estratégia de manutenção avançada é a manutenção prescritiva, que não apenas prevê quando a manutenção deve ser realizada, mas também faz recomendações específicas de ação. Esse tipo de manutenção também usa análises de dados para encontrar o procedimento ideal para minimizar os tempos de parada e os custos.

Manutenção preditiva vs. Manutenção preventiva

Uma comparação dessas duas abordagens mostra que a manutenção preditiva oferece uma maneira eficaz, adaptável e apoiada em dados de otimizar o trabalho de manutenção. A manutenção preventiva, por outro lado, é mais fácil de implementar, mas menos flexível e econômica.

Etapas para implementação

  1. Aquisição de dados: instalação de sensores adequados para monitorar o desempenho da máquina.
  2. Análise de dados: processamento e análise dos dados coletados para detectar padrões e anomalias.
  3. Previsão: aplicação de modelos de aprendizado de máquina para prever possíveis falhas.
  4. Criação e implementação do plano de manutenção: planejamento e implementação de medidas de manutenção com base nos resultados da análise.
Pessoa com tablet em um galpão industrial

Os dados são essenciais para a manutenção preditiva

Desafios durante a implementação

Embora as vantagens da manutenção preditiva sejam convincentes, as empresas geralmente enfrentam desafios em seus esforços de implementação. Uma questão fundamental é o acesso a dados de alta qualidade. Sem dados precisos e abrangentes, as previsões de manutenção preditiva podem ser imprecisas. Além disso, a implementação da manutenção preditiva exige um investimento inicial considerável em tecnologia e treinamento, bem como mudanças nos processos de trabalho existentes.

Quatro tipos de estratégias de manutenção

Há quatro tipos principais de estratégias de manutenção:

  • Manutenção corretiva: trabalho de manutenção reativa que é realizado assim que ocorre um problema.
  • Manutenção preventiva: manutenção regular e com controle de tempo para evitar quebras.
  • Manutenção preditiva: previsões com suporte de dados para planejamento de manutenção.
  • Manutenção prescritiva: extensão da manutenção preditiva com recomendações específicas de ação.

Conclusão

A manutenção preditiva representa um avanço significativo na estratégia de manutenção, ajudando as empresas a aumentar a confiabilidade por meio de análises de dados e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência por meio da manutenção preditiva. Para enfrentar os desafios do futuro, a integração de tecnologias como IoT, Big Data e aprendizado de máquina torna a manutenção preditiva uma parte fundamental do cenário moderno da Indústria 4.0 e oferece ferramentas inovadoras para profissionais da indústria, da manufatura e da engenharia.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos