Consumir eletricidade e economizar dinheiro A revolução energética não traz apenas desafios, mas também enormes oportunidades. A All Electric Society Factory em Blomberg mostra como os acumuladores de bateria e as redes elétricas DC estão inaugurando uma nova era juntos. Um projeto com efeito de sinalização.
Com a expansão das energias renováveis, a necessidade de soluções de armazenamento flexíveis está aumentando
Mercado de eletricidade dinâmico
389 – esse é o número de horas com preços negativos de eletricidade no primeiro semestre de 2025 na Alemanha. Um recorde histórico, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo. "A partir de uma porcentagem de 50 a 60% de energias renováveis no mix de eletricidade, os acumuladores se tornam cada vez mais importantes. Caso contrário, haverá ainda mais dias com preços negativos de eletricidade", afirma Roman Alberti, gerente da Voltfang GmbH. A ideia parece maluca: há dias em que os consumidores de eletricidade com tarifas dinâmicas recebem dinheiro pelo seu consumo. Mas isso é exatamente o que acontece quando os preços na bolsa de eletricidade são negativos.
Por outro lado, os preços da eletricidade podem disparar durante os períodos de escuridão. Embora os países escandinavos consigam equilibrar bem as fortes flutuações com energia hidrelétrica e armazenamento bombeado, o mercado de eletricidade na Alemanha é atualmente particularmente dinâmico. Isso se aplica a todos os países com uma alta porcentagem de geração de eletricidade dependente do clima, como energia eólica e solar.
Tobias Lüke da Phoenix Contact (à esquerda), com Michael Freudel e Roman Alberti da Voltfang
Sistemas de acumuladores de energia como modelo de negócios
Esse desafio para os produtores de eletricidade e operadores de rede levou a uma verdadeira "febre do ouro" na área do armazenamento de energia. As empresas estão investindo fortemente em acumuladores de bateria para o armazenamento temporário de corrente e sua alimentação na rede de forma direcionada – uma área de negócios lucrativa. Os caçadores da "febre do ouro" já estão fazendo fila na Agência Federal de Redes. Eles querem fazer valer suas reivindicações e disputar conexões de rede.
No entanto, a situação turbulenta também é uma grande oportunidade: "Podemos exportar modelos de negócios para o exterior porque somos nos aconteceu mais cedo do que aos outros", tem certeza Roman Alberti. Sua empresa, a Voltfang GmbH, é especializada em sistemas de acumuladores de bateria sustentáveis feitos de baterias usadas de veículos elétricos. "Precisaremos de muito mais acumuladores de energia para assegurar a estabilidade da rede na Europa", ele acrescenta. A Alemanha pode desempenhar um papel pioneiro semelhante na orquestração de redes estáveis, como a Noruega tem feito na eletromobilidade.
Na fábrica DC
A estabilidade da rede de energia é de grande relevância não só para os grandes fornecedores de eletricidade: "Temos que tornar a indústria o mais independente possível com instalações fotovoltaicas e redes elétricas DC na fábrica e, por outro lado, temos que absorver as flutuações", continua Alberti.
Um sistema inteligente de gerenciamento de energia, energias renováveis, acumuladores de bateria e soluções de corrente contínua: essas são peças do quebra-cabeça que, juntas, protegem a indústria dos altos preços da eletricidade. Na All Electric Society Factory, em Blomberg, as peças do quebra-cabeça formam uma imagem coerente: painéis solares brilham em 11.000 m² de espaço no telhado, as máquinas de produção funcionam na rede elétrica DC e um grande contêiner com acumuladores de bateria e estações de carga DC em frente ao edifício.
A rede elétrica DC industrial é a peça central da All Electric Society Factory em Blomberg
Mais eficiente com corrente contínua
"Uma rede elétrica DC otimiza toda a cadeia de energia, desde a geração até o distribuidor e o consumo", explica Tobias Lüke, especialista em redes elétricas DC na Phoenix Contact. Isso não apenas evita perdas de conversão. As redes elétricas DC em combinação com acumuladores de bateria eliminam os picos de carga do sistema. Esse último aspecto se torna particularmente relevante em tempos de mercados de eletricidade voláteis e flutuações de alimentação.
A fábrica DC em Blomberg é um excelente exemplo de acoplamento setorial em ação. Ela mostra uma combinação inteligente de geração, armazenamento, distribuição e consumo de eletricidade em diferentes áreas de trabalho. "A rede elétrica DC industrial é a peça central da All Electric Society Factory em Blomberg", resume Tobias Lüke.
Vista sobre o contêiner acumulador da Voltfang em frente à All Electric Society Factory
Integrar o acumulador de bateria na rede elétrica DC
Embora os acumuladores de bateria absorvam corrente contínua, até agora eles foram quase exclusivamente integrados em redes de corrente alternada convencionais. A integração direta em redes elétricas DC é tecnologicamente complexa e quase não foi testada até o momento. "Juntamente com a Voltfang, conseguimos criar um acumulador de bateria acoplado por meio de uma rede elétrica DC que absorve a energia excedente do sistema fotovoltaico", relata Lüke. Essa energia retorna então ao processo de produção. Isso permitiu que os parceiros de cooperação aumentassem a estabilidade geral do sistema. "O maior desafio na integração do acumulador de energia foi a tecnologia de comando e regulação. Isso significa que o acumulador de bateria pode ser utilizado de forma otimizada na rede elétrica DC e adaptado a todos os cenários de uso", relata Michael Freudel, engenheiro de desenvolvimento na Voltfang.
Vista do contêiner acumulador da Voltfang em frente à All Electric Society Factory
Sistemas de acumuladores de bateria sustentáveis fabricados na Alemanha
Um outro aspecto da sustentabilidade é o uso de baterias de segunda vida de veículos elétricos. "Aqui na Europa, há apenas algumas das matérias-primas de que precisamos para a produção de baterias", explica Alberti. "Isso torna ainda mais importante a utilização eficiente dos recursos que já temos no país."
Os módulos de bateria vêm de fabricantes de automóveis renomados, como baterias de segunda vida ou de excedentes de produção. Uma vez que os padrões do setor automotivo são muito altos, eles oferecem uma vida útil excepcionalmente longa. "Também realizamos um monitoramento intensivo: a cada 10 s verificamos como as células individuais da bateria estão se comportando. Desse modo, garantimos uma vida útil de 15 anos ou mais."
Tobias Lüke é especialista em corrente contínua na Phoenix Contact
Redes elétricas DC e acumuladores de bateria em harmonia
Michael Freudel enfatiza a capacidade de adaptação de sistemas modulares de acumuladores de energia como esses: "Todo o sistema de gerenciamento de energia é muito mais flexível. Além disso, a inteligência dos sistemas de acumuladores de energia torna o acoplamento setorial extremamente possível."
A rede elétrica DC percorre a All Electric Society Factory como uma fina rede de veias no corpo. Ela não apenas fornece energia nova a todas as células, mas também absorve os excedentes. "As vantagens são óbvias: temos menos perdas de conversão, maior estabilidade geral do sistema e usamos menos recursos", resume Tobias Lüke.
"Os acumuladores de bateria e a tecnologia de corrente contínua simplesmente devem estar juntos. Elas são absolutas tecnologias-chave no caminho para a All Electric Society."
A corrente contínua flui por uma fina rede de fios na All Electric Society Factory
Conclusão: apto para o futuro
A revolução energética não é um objetivo distante – ela vem ocorrendo há muito tempo, seja nas grandes redes de alimentação ou descentralizada em fábricas e áreas residenciais. A All Electric Society Factory em Blomberg mostra como as empresas podem responder, já hoje, aos desafios de amanhã: com sistemas inteligentes de acumuladores de energia, redes elétricas DC e energias renováveis. Investir em tais soluções agora diminuirá a dependência do mercado de eletricidade volátil, reduzirá os custos a longo prazo e fortalecerá sua própria competitividade.
Entre em contato com nossos especialistas
Outros artigos
All Electric Society Factory
A All Electric Society Factory da Phoenix Contact pode produzir energia positiva graças a uma sofisticada rede elétrica DC. Uma olhada nos bastidores revela como isso funciona.
Gerenciamento de alimentação 2.0
A Phoenix Contact oferece uma solução certificada para instalações fotovoltaicas.