The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Continous Power Решение для надежной системы электроснабжения. Максимальная готовность оборудования является высшим приоритетом для предприятий всех отраслей промышленности. Необходимым условием этого является источник питания, на который можно положиться. При помощи QUINT, комплексного решения для надежного питания 24 В, можно обеспечить бесперебойный режим работы оборудования.

Символ бесконечности в цветах Phoenix Contact с источниками питания QUINT

Решение в области электроснабжения QUINT


QUINT представляет собой комплексное решение для электропитания 24 В. Идеально согласованный ассортимент продукции, состоящий из источников питания, преобразователей постоянного тока, резервных модулей и источников бесперебойного питания, используется как по отдельности, так и в комбинации, обеспечивая бесперебойный режим работы оборудования. Высокопроизводительный, интеллектуальный и совместимый – QUINT обеспечивает максимальную степень готовности.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности благодаря высокопроизводительным компонентам
  • Простая интеграция благодаря согласованным между собой компонентам
  • Профилактическое обслуживание благодаря умной и коммуникативной системе
  • Эффективные процессы благодаря 3D-данным, конфигуратору и технологии соединения push-in
  • Индивидуальные решения при заказе от 1 штуки
Решение в области электроснабжения QUINT
Решение в области электроснабжения QUINT YouTube
QUINT POWER с IO-Link

QUINT POWER с IO-Link

QUINT POWER с IO-Link

Новый коммуникативный источник питания QUINT POWER с IO-Link можно быстро и просто подсоединять к промышленным сетям.

Встроенный интерфейс IO-Link позволяет предоставлять все необходимые рабочие данные источника питания в вышестоящую систему автоматизации и тем самым поднять превентивный контроль функционирования на совершенно новый уровень.

Кроме того, параметры источника питания также можно настраивать через IO-Link. Прямой перенос настроек параметров после замены устройства экономит время и позволяет избежать ошибок обработки.

Бесконечные возможности комбинирования: непрерывное электроснабжение 24 В для любого приложения


Автономное питание 24 вольт

Автономное питание 24 вольт

Чтобы обеспечить готовность оборудования также в случае появления таких неисправностей, как сбой сетевого питания, кратковременные отказы сети или колебания напряжения, целесообразно проектировать систему питания с учетом возможности бесперебойной работы. Для этого выберите соответствующий току нагрузки модуль ИБП. В сочетании с подходящим для вашего приложения энергоаккумулятором можно обеспечить надежное автономное питание в течение от нескольких секунд до нескольких часов.

  • Бесперебойное электроснабжение даже при сбое сетевого питания
  • Контроль и сигнализация рабочего состояния и состояния аккумуляторов
  • Интеллектуальное управление аккумуляторами и нагрузкой
Развязка питания 24 вольт

Развязка питания 24 вольт

Для того чтобы создать максимально надежную сеть вспомогательного напряжения для установок с самыми высокими требованиями к готовности, необходимо предусмотреть резервный режим работы блоков питания. Для реализации резервирования производится включение двух блоков питания по параллельной схеме, для которых предусматривается развязка при помощи резервных модулей. Полное резервирование до нагрузки при помощи двух раздельных цепей тока и избежание принципа единичного отказа позволяет модулям QUINT S-ORING в сочетании с блоками питания QUINT обеспечить максимальную безопасность.

  • Полный мониторинг развязки во всех точках системы питания
  • Сертификат SIL3 для гарантии двойной защиты от перенапряжений на вторичной стороне
  • Минимальная рассеиваемая мощность благодаря технологии MOSFET
Восстановление питания 24 В

Восстановление питания 24 В

В большинстве приложений, практически во всех отраслях промышленности, один блок питания обеспечивает электропитание более одного потребителя постоянного тока по параллельной схеме. Для чувствительных потребителей, например, контроллера или датчиков, рекомендуется предусматривать их развязку с другими потребителями, чтобы исключить помехи в результате обратной связи. Использование преобразователя постоянного тока QUINT позволяет выполнить гальваническую развязку потребителей и повысить безопасность приложения.

  • Гальваническая развязка потребителей
  • Восстановление напряжения после его падения, например, на конце длинных кабелей
  • Преобразование уровней напряжения между 12 В DC, 24 В DC и 48 В DC

Простые процессы: от идеи до слаженной работы


Простой подбор изделий, монтажа и обслуживания

Источник питания QUINT обеспечивает не только максимальную степень готовности оборудования, но и позволяет также упростить процессы подбора изделий, монтажа и обслуживания:

  • Изделие с цифровым описанием: цифровое описание изделия поддерживает процессы инжиниринга, монтажа, производства и технического обслуживания.

  • Индивидуальная конфигурация: выберите оптимальные параметры источника питания QUINT POWER для используемого приложения. Настраивайте различные параметры и заказывайте индивидуализированные блоки питания в количестве от 1 штуки.

  • Простой монтаж: технология соединения push-in обеспечивает быстрый и простой процесс монтажа.

  • Планируемые интервалы обслуживания: система управления аккумулятором с технологией IQ позволяет своевременно предупреждать о возможных отказах.

  • Дистанционный мониторинг: информация о рабочем состоянии установки доступна в любое время и в любом месте благодаря использованию умных ИБП.

Демонстрация в реальном времени
Интеллектуальная система питания

Благодаря интеллектуальной системе снабжения питанием QUINT с системой управления аккумулятором (BMS) и технологией IQ вы всегда знаете состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора и своевременно узнаете об отказах.

Посмотрите демонстрацию в реальном времени нашей системы питания, установленной на предприятии PHOENIX CONTACT Metal Parts. Интерактивная облачная панель отображает данные о состоянии системы питания в режиме 24/7.

Пользователь: demohmi
Пароль: Demo1234

Демонстрация в реальном времени QUINT POWER
Умное решение QUINT UPS

Обеспечить беспредельно высокую степень готовности оборудования? Самые важные ответы на ваши вопросы!

Каким образом можно обеспечить надежность электроснабжения в случае сбоя сетевого питания?
Источник бесперебойного питания, состоящий из источника питания, ИБП и энергоаккумулятора, позволяет избежать отказа оборудования. В случае сбоя сетевого питания начинает работать ИБП. Он переключается на работу от энергоаккумулятора, чтобы обеспечить бесперебойный режим электропитания присоединенных нагрузок. Для создания системы бесперебойного питания выберите модуль ИБП в соответствии с током нагрузки и подключите его к энергоаккумулятору, который подходит для вашего приложения.

Как долго и насколько надежно оборудование обеспечивается электроснабжением в случае отказа сетевого питания?
Наши энергоаккумуляторы обеспечивают автономный режим работы оборудования от нескольких секунд до нескольких часов. Условия окружающей среды- и использования приложения оказывают влияние на срок службы энергоаккумулятора. Свинцовые аккумуляторы обеспечивают длительное буферное время, а литий-ионные аккумуляторы и конденсаторные модули отличаются высокой устойчивостью к воздействию температур и циклам зарядки-разрядки.

Каким образом можно компенсировать колебания напряжения в оборудовании?
Происходящее на конце длинных кабелей падение напряжения надежно восстанавливается до номинального выходного напряжения благодаря широкому входному диапазону преобразователей постоянного тока. В системах с питанием от аккумуляторов также обеспечивается безопасное и надежное электроснабжение потребителей. Таким образом полностью обеспечивается постоянное напряжение.

Каким образом можно повысить качество напряжения в системе для особенно чувствительных потребителей?
Преобразователи постоянного тока QUINT оснащены гальванической изоляцией, которая разделяет чувствительные потребители от источников помех, обеспечивая таким образом надежное электропитание.

Каким образом реализуется система резервирования электропитания с раздельными цепями тока и равномерным распределением нагрузки?
За счет параллельного режима работы блоков питания QUINT осуществляется равномерное распределение нагрузки обоих блоков питания. Выходная характеристика имеет небольшой наклон так, что рабочие точки обоих устройств пересекаются по центру. Модули QUINT S-ORING позволяют выполнить развязку обеих сетей электропитания.

Чем отличается параллельная схема включения для увеличения мощности от режима резервирования?
В случае увеличения мощности общая нагрузка соответствует максимальному значению тока обоих блоков питания. Если одно из устройств выходит из строя, то безопасность электроснабжения нагрузки нарушается. В случае резервирования необходимо рассчитать параметры обоих источников питания так, чтобы они могли выдерживать полный ток нагрузки по отдельности. Это означает, что максимальная нагрузка на источник питания составляет 50%.

Бесконечное количество возможностей использования Высокопроизводительный источник питания QUINT рассчитан в частности на промышленные приложения, в которых требуется максимальная степень готовности оборудования.

Перерабатывающая промышленность
Автомобильная промышленность
Ветроэнергетика
Передача и распределение энергии
Контейнеровоз
Железнодорожная промышленность
Городская инфраструктура