TC ROUTER Промышленные маршрутизаторы мобильной связи 4G и 5G обеспечивают надежное и мощное подключение к удаленным станциям через сеть мобильной связи - с возможностью возврата к 3G и 2G. Поэтому они подходят для применения в любом месте, независимо от того, какая технология обеспечивает надежное покрытие сети. Расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C позволяет применять их в любой климатической зоне.

TC Router - промышленные маршрутизаторы мобильной связи 4G и 5G на фоне земного шара

Преимущества для Вас

  • Новые технологии мобильной связи 5G для общественных и частных сетей (автономных и неавтономных)
  • Полная безопасность сети благодаря частному APN (Access Point Name - имя точки доступа), брандмауэру с контролем состояния пакетов и VPN
  • Обширные возможности: от SMS и сообщений электронной почты до экономичного облачного соединения, протоколов удаленного управления и широкополосной связи 5G
  • Легкая интеграция в установку при помощи минимум двух разъемов Ethernet или в качестве беспроводной точки доступа WLAN
  • Удобное обслуживание напрямую на лицевой панели устройства и конфигурирование через SD-карту или веб-интерфейс
Промышленный маршрутизатор 5G

Высокопроизводительный маршрутизатор 5G с четырьмя портами Ethernet и интерфейсами мобильной связи 4x4 MIMO

Особенно высокая пропускная способность благодаря 5G и мощному процессору TC ROUTER серии 5000

TC ROUTER 5004T-5G EU – первый представитель серии TC ROUTER с интерфейсом мобильной связи 5G. Он оснащен мощной процессорной платформой и четырьмя гигабитными портами Ethernet для обработки высоких скоростей передачи данных 5G (5G NR) и 4G (LTE Advanced Pro).

Помимо использования в публичных сетях, с помощью маршрутизатора 5G можно создавать частные сети и таким образом самостоятельно контролировать свойства и надежность сети 5G. Преимущества частной сети заключаются в том, что Вы можете прослеживать, хранить, анализировать, управлять и свободно конфигурировать трафик в своей компании по собственному усмотрению.

Будучи самым высокопроизводительным устройством в серии, он, таким образом, особенно подходит для таких приложений, как передача видео или передача больших файлов встроенной программы или конфигурации на машины и внешние станции.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Универсальный маршрутизатор 4G со встроенным интерфейсом WLAN и портом Ethernet WAN

Максимальная гибкость благодаря интерфейсам WAN и WLAN TC ROUTER серии 4000

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN с помощью встроенного интерфейса WLAN может работать в качестве точки доступа и подсоединять расположенные вблизи единицы к сети через WLAN. Так отпадает необходимость в дополнительной беспроводной точке доступа WLAN на DIN-рейке. Кроме того при обслуживании можно использовать сеть WLAN отдельно от приложения для доступа в интернет. Так отпадает зависимость от дополнительного интернет-решения через мобильную связь для ноутбука или смартфона.

Маршрутизатор TC ROUTER предлагает широкий выбор восходящих линий связи Uplink на стороне WAN. Различные варианты подключения к глобальной сети WAN и возможность работы с двумя SIM-картами благодаря SIM-карте и встроенной eSIM делают устройство особенно отказоустойчивым и гибким в использовании.

Для удаленной связи возможно использование нескольких вариантов соединения при помощи конфигурируемого порта Ethernet WAN или в качестве клиента WLAN. В случае неисправности подключение к мобильной сети берет связь на себя и помогает избежать потери связи с внешней станцией. Это обеспечивает высокую доступность в критически важных инфраструктурных приложениях, таких как станции локальных сетей, измерительные и коммутационные положения в энергоснабжении или насосы и напорные резервуары для повышения уровня воды в водоснабжении.

TC ROUTER серии 3000 для использования по всему миру

Маршрутизатор 4G с модулем глобальной мобильной радиосвязи для использования по всему миру

Возможность подключения по всему миру с помощью всего одного маршрутизатора мобильной связи TC ROUTER серии 3000

Маршрутизатор TC ROUTER 3002T-4G GL сочетает в себе глобальное частотное покрытие с разрешениями местных провайдеров и радиостанций в одном артикуле №. Это делает устройство идеальным для международных операторов или трансграничных проектов.

Маршрутизатор 3000 также имеет оптимизированный по стоимости дизайн для подключения внешней станции через мобильную связь. Это делает его особенно удобным для использования в чувствительных к цене приложениях.

Типичные области применения устройства - муниципальные поставщики энергии или транспортный сектор, например, подключение светофоров, порталов со знаками, шлюзов или систем освещения для водных путей и авиации.

Топология: Функциональные возможности программного обеспечения управления TC Router Online Manager

Центральная система управления устройствами на базе TC Router Online Manager

Управление маршрутизатором мобильной связи

TC Router Online Manager (TOM) позволяет автоматически производить обновления для всех устройств серии TC Router Phoenix Contact.

Обновления безопасности, актуальные версии встроенной программы и изменения конфигурации можно перенести на все устройства по всему миру в виде массовой рассылки в определенных временных рамках.

Кроме того, эта платформа администрирования на базе веб-технологии документально фиксирует статус устройств, то есть онлайн-соединение всех TC Router в течение нескольких лет.

TC Router Online Manager можно использовать локально (в локальной системе) или в облаке (к примеру, Amazon Web Services).

TC ROUTER в качестве шлюза SMS и электронной почты

SMS-оповещения обеспечивают доступ к процессу для техников и главной системы управления

Применение в качестве шлюза SMS и электронной почты

Наряду с созданием соединения удаленной установки с диспетчерской или облаком изделия серии TC ROUTER предлагают и другие интерфейсы.

Интерфейс XML, например, расширяет существующие вводы-выводы маршрутизатора до бесконечности. Расположенный за ним контроллер запускает через этот интерфейс команды для отправки сообщений по SMS или электронной почте. Входящие сообщения SMS также могут инициировать в контроллере различные события. Так маршрутизатор действует в качестве шлюза SMS, что особенно привлекательно при очень низких объемах связи. Также при помощи сообщения SMS можно запустить виртуальную частную сеть (VPN).

Внешняя станция с солнечной батареей

Устройства TC ROUTER также подходят для установок на солнечной энергии

Энергосберегающий режим

Энергосберегающий режим работы устройств значительно снижает энергопотребление в режиме ожидания. В случае работающих от солнечной энергии внешних станций это обеспечивает бесперебойную работу даже при небольшом количестве часов солнечного света.

Энергосберегающий режим управляется через цифровой вход, а на устройствах TC ROUTER серии 4000 дополнительно через сменный календарь.

Обзор серии изделий TC ROUTER

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Область применения 5G, глобальный 4G, глобально
VPN до десяти VPN-туннелей (IPsec или OpenVPN) до десяти VPN-туннелей (IPsec или OpenVPN)
Входы / выходы четыре цифровых входа, два цифровых выхода два цифровых входа, один цифровой выход
Мобильный резерв 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Интерфейс Ethernet 4 x гигабитных LAN 2 x LAN
Резервный WAN-интерфейс нет нет
Интерфейс WLAN нет нет
Поддержка TC Router Online Manager да да
Арт. № 1439475 1632697
К списку продукции К списку продукции

Обзор других изделий TC ROUTER

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Область применения 4G, Европа 4G, Европа 4G, Европа
VPN без ограничения, ограничение системными ресурсами и доступной пропускной способностью без ограничения, ограничение системными ресурсами и доступной пропускной способностью без ограничения, ограничение системными ресурсами и доступной пропускной способностью
Входы / выходы четыре цифровых входа, два цифровых выхода четыре цифровых входа, два цифровых выхода два цифровых входа, один цифровой выход и интерфейс 1 x RS-232/RS-485
Мобильный резерв 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Интерфейс Ethernet 1 x LAN, 1 x WAN или 2 x LAN (с возможностью настройки конфигурации) 1 x LAN, 1 x WAN или 2 x LAN (с возможностью настройки конфигурации) 1 x LAN, 1 x WAN или 2 x LAN (с возможностью настройки конфигурации)
Резервный WAN-интерфейс Ethernet Ethernet и WLAN Ethernet и WLAN
Интерфейс WLAN нет Точка доступа и клиент, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n Точка доступа и клиент, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
Поддержка TC Router Online Manager да да да
Артикул № 1234352 1234353 1234354
К списку продукции К списку продукции К списку продукции