Together we connect. Together we protect.

A Phoenix Contact desenvolve tecnologias para fabricantes de dispositivos para um futuro sustentável e melhor. Assim, a proteção do clima e as emissões ambientais, como CO₂, são pontos de partida centrais de nossa estratégia de sustentabilidade. Por isso, estamos convertendo os primeiros produtos em plástico de base biológica.
Produtos de base biológica da Phoenix Contact

"Com paixão por tecnologia e inovação, conseguiremos juntos criar um mundo sustentável." É assim que a Phoenix Contact define seu objeto social para orientar seu trabalho diário na tecnologia de conexão de dispositivos. A preservação de recursos e a proteção do meio ambiente e do clima devem formar a base para o pensamento e a ação de toda a sociedade. Vamos aperfeiçoar nossas ações sustentáveis juntos e questionar os comportamentos enraizados. O diálogo nos permite superar os desafios no caminho para um mundo sustentável.

Suas vantagens

  • A pegada de CO₂ é significativamente reduzida.
  • Garantia de futuro de suas aplicações por meio do uso de tecnologia de conexão de dispositivos de base biológica
  • O uso de matérias-primas renováveis preserva recursos valiosos e finitos.
  • Promoção do ciclo de reciclagem de plásticos usando materiais com uma fração de resíduos plásticos
  • O comprovado nível de qualidade também é mantido com o uso de plásticos de base biológica.
  • É desnecessário um novo Design-in para as variantes do produto mais sustentáveis, mantendo a mesma especificação.

Somente as empresas com um modelo empresarial orientado para a sustentabilidade serão economicamente bem-sucedidas em longo prazo.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer e President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer e President Business Area Device Connectors da Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer e President Business Area Device Connectors da Phoenix Contact

Bornes de placa de circuito impresso e conectores de base biológica

Bornes de placa de circuito impresso e conectores de base biológica

Em seus produtos, a Phoenix Contact aposta em uma mudança sucessiva para mais sustentabilidade. Já no presente, a gama de produtos da Phoenix Contact é sucessivamente complementada com soluções que, graças a otimizações de processos e ao uso de materiais mais sustentáveis, apresentam uma melhoria significativa do balanço de CO₂ em comparação com as séries de produtos fabricados de forma convencional. Desse modo, nas categorias de produto de bornes de placa de circuito impresso e conectores já estão disponíveis as primeiras soluções com sustentabilidade otimizada. Isso é conseguido, p. ex., por meio do uso de plásticos de base biológica desenvolvidos com base na planta de mamona.

Verificação detalhada do MKDS 3

No vídeo, o Gerente de Produtos Timur Uzunlar mostra a aparência do plástico de base biológica feito de sementes de mamona, que é processado no borne de placa de circuito impresso MKDS 3.

Plástico com planta de mamona

Plantas de mamona para uma menor pegada de CO₂

A base dos plásticos redutores de CO₂ é o óleo da planta de mamona. Ecologicamente, essa planta útil traz algumas vantagens, pois não entra em conflito com o cultivo de alimentos ou rações. A mamona cresce precisamente em áreas secas que não são adequadas para outros tipos de agricultura e, portanto, não envolvem um uso adicional de terras. Não é necessário fertilizar ou regar. Com base nesse recurso sustentável, é possível obter uma redução significativa de CO₂ em componentes à base de plástico.

Duas mãos com terra, uma planta e um produto da Phoenix Contact

Análise do impacto do produto

Para ser possível ter mais sustentabilidade em todo o portfólio de produtos, é necessário determinar a pegada ecológica dos produtos. Na Phoenix Contact, isso é feito por meio da criação das chamadas Pegadas Ambientais do Produto (Product Environmental Footprint, PEF).

Uma PEF, também conhecida como impacto ambiental ou Life Cycle Assessment (LCA), é uma compilação e avaliação dos fluxos de entrada e saída, bem como de possíveis impactos ambientais, como as emissões de CO₂ de um produto ao longo de seu ciclo de vida. Isso inclui o desenvolvimento, a aquisição de materiais, a produção, a distribuição, o uso e a análise de fim da vida útil. Somente com esses conhecimentos básicos exatos é possível apresentar melhorias significativas.

Três exemplos de sustentabilidade na Phoenix Contact

A Gerente de Sustentabilidade Lara Meyer esclarece na SPS 2023 em Nuremberg de que forma a Phoenix Contact está comprometida com o aumento da sustentabilidade: além da melhoria da logística por intermédio da utilização de E-Trucks e do certificado de Pegada Ambiental dos nossos produtos em nosso site, também contribui para isso a produção dos primeiros produtos de base biológica com sementes de mamona para reduzir as emissões de CO₂.

Amostras gratuitas
Teste produtos de base biológica

Gostaria de testar nossos primeiros bornes de placa de circuito impresso ou conectores de base biológica? – Encomende sua amostra personalizada gratuita e comprove o valor agregado das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostras de base biológica
Produtos de base biológica da Phoenix Contact, baseados em planta de mamona

FAQs sobre produtos de base biológica da Phoenix Contact

Símbolo de CO₂ com sementes de mamona
Símbolo de CO2 com sementes de mamona
Símbolo de CO₂ com sementes de mamona
Símbolo de CO₂ com sementes de mamona
Símbolo de CO2 com sementes de mamona
Símbolo de CO₂ com sementes de mamona

Usamos plásticos que são fabricados com matérias-primas renováveis. Dessa forma, são criados produtos que emitem significativamente menos CO₂ para o meio ambiente.

Símbolo de CO2 com sementes de mamona

O uso de plásticos de base biológica nos permite reduzir significativamente as emissões de CO₂ de nossos artigos. Em casos específicos, isso depende do respectivo produto.

Símbolo de CO₂ com sementes de mamona

Sim. Os plásticos de base biológica que usamos são termoplásticos de alta qualidade. Nós nos certificamos que todos os requisitos técnicos e relevantes para certificação sejam atendidos da mesma forma que para plásticos produzidos convencionalmente.

Símbolo de CO₂ com sementes de mamona

Não. Nem todos os produtos foram convertidos para plástico de base biológica. Na prática, queremos identificar as necessidades e prioridades junto com nossos clientes.

Símbolo de CO2 com sementes de mamona

Nessa lista de produtos você encontra os primeiros artigos de base biológica das categorias de bornes de placa de circuito impresso e conectores.

Ir para nossos primeiros produtos de base biológica

Vamos falar sobre um futuro mais sustentável.

Queremos trilhar com você o caminho para um futuro mais sustentável. Teremos todo o prazer em receber suas opiniões, sugestões ou perguntas sobre nossas atividades com produtos à base de plásticos de base biológica.